オートメーション向けのPLC、PAC、および産業用PCのアーキテクチャ
PLC、PAC、および産業用PCは、新たな産業オートメーションインフラの中核を構成

(出典:NOORULHASSAN/stock.adobe.com;AIで生成)
2026年6月1日公開
産業オートメーションの分野は、決定論的な制御ロジックと、デジタルトランスフォーメーションに伴うデータ処理量の増加によって特徴づけられています。こうした最新のインフラニーズに対応するため、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)、プログラマブル・オートメーション・コントローラ(PAC)、産業用PCなど、さまざまなコントローラアーキテクチャが採用されています。
しかし、技術の進歩に伴い、これらのアーキテクチャ間の境界は曖昧になってきました。これにより、産業用コントローラの選定が、導入時の具体的な技術的制約に大きく左右される「グレーゾーン」が生じています。本ブログは、産業用オートメーションインフラに最適なコントローラを断定することを目的とするものではなく、技術的要件やトレードオフに基づいた意思決定の枠組みを提供することを目的としています。
実行モデルの理解
実行モデルは産業用オートメーションシステムの核心をなすものであり、プロセッサが外部の物理的なトリガーとどのように相互作用するかを制御します。スキャンベース、タスクベース、イベント駆動型の各モデルの中からどれを選択するかによって、決定性の度合いや、タイミングのずれに対する耐性が決まります。
PLCは、スキャンベースの実行モデルに基づいて動作します。つまり、入力をスキャンし、プログラムを実行し、出力を更新します。このモデルは周期的な決定性を提供し、各論理命令が1サイクルにつき正確に1回実行され、実行全体を通じて入力および出力(I/O)の状態が一貫性を保つことを保証します。
スキャンベースの実行モデルの主な利点は、その予測可能性にあります。例えば、制御エンジニアはシステムの正確な最大応答時間を算出することができます。しかし、ロジックの実行がサイクルの最も遅い部分に左右されてしまうという制限があります。通信タスクが適切に分離または優先順位付けされていない場合、実効スキャン時間が長くなり、制御の応答性に影響を及ぼす可能性があります。
PACや産業用PCは、単純なスキャン処理から、タスクベースまたはイベント駆動型の実行モデルへと移行しつつあります。これらのシステムでは、ロジックは優先度と実行間隔が割り当てられたタスクとして構成されています。オペレーティングシステム(OS)のスケジューリングアルゴリズムはプリエンプションを処理し、優先度の高いタスクが優先度の低いタスクを割り込むことを可能にしています。
制御アプリケーションのコードでさえ、ハードウェア割り込みやソフトウェア例外といった特定のトリガーに応答してのみ実行されます。これらのアプローチでは、必要な場合にのみ入力をサンプリングすることで、計算効率を最適化しています。しかし、複数のイベントが同時に発生した場合、これらのモデルでは予測不可能なレイテンシが発生するリスクが高まります。
OSは、産業用コントローラの実行動作を制御します。PLCは、リアルタイムOS(RTOS)またはベアメタル制御ループを用いて設計されており、いずれも産業用タスクに最適化されています。ファームウェアは、制御以外のプログラムによる干渉を最小限に抑えることで、I/Oスキャンや論理演算の実行において高い信頼性を実現しています。
PACでは通常、RTOS、あるいは汎用OS上のリアルタイム実行レイヤーが使用されます。例えば、PACではリアルタイムLinuxカーネルや、タスクを確実にプリエンプトできる専用OSが動作する場合があります。一方、産業用PCでは、リアルタイム動作を想定して設計されていない汎用OSが動作します。ただし、最新の産業用PC制御ソフトウェアでは、汎用OSよりも高い優先度で周期的な実行を可能にするリアルタイム拡張機能がインストールされています。
モーション制御におけるリアルタイム性能
あらゆる産業用オートメーションインフラにおいて、最も重要な要素は制御システムです。
モーション制御には、決定論的で高頻度のループ更新(多くの場合、1ミリ秒未満の範囲)と、軸間の正確な同期が求められます。従来のPLCは多軸モーションを想定して設計されていなかったため、複雑なモーションを実現するには、別途モーションコントローラモジュールを追加するか、スマートドライブを使用する必要がありました。その結果、システムが細分化され、メンテナンスが困難になっていました。
最新のPACや高度なPLCは、モーション制御機能をコントローラ本体に統合することで、この課題に対処しています。PACは、EtherCATやSERCOSなどの標準的なネットワークインターフェイスを使用して、多軸の軌道生成や軸の制御をリアルタイムで行い、ドライブを同期させます。
一方、Windows を実行する一般的な産業用 PC では、例えば 8 つのサーボ軸に対して 1kHz の更新レートを安定して確保することは困難です。非リアルタイム OS では、スケジューリングの影響により、時折数十ミリ秒単位の遅延が生じる可能性があり、これはモーション制御には不向きです。この制約があるため、複雑なモーション制御に使用される産業用 PC には、例外なくリアルタイム拡張機能や専用のモーション制御ハードウェアが搭載されています。
適切なリアルタイム設定が施された産業用PCは、高度な演算やデータ処理を必要とするモーションアプリケーションに最適です。例えば、リアルタイム制御とマシンビジョン、あるいは人工知能(AI)による経路最適化を統合したロボットセルなどが挙げられます。PLCやPACでは、ビジョン処理やAI推論を処理するのに十分な演算能力がない場合がありますが、産業用PCであれば、これらすべてを単一のプラットフォーム上で処理することができます。
産業用コントローラのための意思決定フレームワーク
制御アーキテクチャを選択する際、エンジニアはアプリケーションの要件を体系的に評価する必要があります。意思決定の枠組みは、次のように概説できます:
技術要件
システムエンジニアは、I/Oポイント数、必要なロジックのスキャン/更新レート、モーション制御の要件、データ処理の要件、統合ポイント、稼働時間の要件、環境条件、および安全認証など、プロジェクトの主要な要件を文書化する必要があります。要件分析では、速度、処理量、複雑さ、信頼性といった要素のうち、どれが最も重要であるかを明確にする必要があります。
複雑さとプラットフォームの機能
プロジェクトの複雑さと、その業務を遂行するために必要なコントローラの性能を理解することが重要です。比較的単純な用途であれば、PLCであれば低コストかつ低複雑度で要件を満たすことができます。しかし、複数のI/Oや多数の軸、高いデータスループットを必要とする複雑なアーキテクチャが求められる用途の場合は、高度なPACやIPCベースのソリューションが必要となる可能性が高いでしょう。
総所有コスト
初期のハードウェアコストに加え、エンジニアはソフトウェアのライセンス料、開発時間、トレーニング、および長期的なメンテナンス費用も考慮しなければなりません。例えば、PLCのハードウェアコストはI/Oあたりでは高くなるかもしれませんが、導入や保守にかかる工数は少なくて済む場合があります。大規模で複雑なシステムの場合、機能を統合できる点を考慮すると、産業用PCやPACの拡張性が利点となる場合があります。
今後の計画
エンジニアは、あらゆる自動化アプリケーションについて、想定されるライフサイクルや拡張性を考慮しなければなりません。システムの規模拡大やハードウェアのアップグレードが見込まれる場合は、拡張性の高いプラットフォームを選択することが重要です。しかし、プロジェクトの範囲が確定しており、拡大の見込みがない場合は、不必要な複雑さを避けるために、よりシンプルなPLCで十分である可能性があります。
まとめ
現代の産業インフラには多種多様な自動化ニーズが求められているため、あらゆる状況に通用する万能な産業用コントローラというものは存在しません。アーキテクチャの選定は、プロジェクト固有の制約や目標に基づいて行うべきです。エンジニアの役割は、さまざまな要素のトレードオフをバランスよく考慮し、複数のプラットフォームを組み合わせることで、最適なソリューションを構築することにあります。体系的な評価を行うことで、目的に適したアーキテクチャを選択することができます。
このPLCブログシリーズの次回記事では、制御システムの選定を左右する選定基準について詳しく見ていきます。
著者について
Abhishek Jadhav氏は、電気・コンピュータ工学の修士号を取得後、テクニカルライターとしてキャリアをスタートさせました。フリーランスのテクニカルライターとして5年以上の経験を持ち、特にパワーエレクトロニクスと組み込みシステムに関心を寄せています。彼の記事は、「EE Times」、「embedded.com」、「Power Electronics News」などに掲載されています。