介護ロボットの快適性と信頼性の設計
Hod Lipson氏へのインタビューに基づく
ロボット技術は医療分野をますます変革しており、低侵襲手術や病院内の物流管理から診断、リハビリテーションに至るまで、あらゆる分野を支えています。これは、多様な臨床現場において、知能化された機械が医療従事者を支援しているためです。ロボットの設計や機能が進化し続ける中、新しいロボットモデルが医療アシスタントとして活躍し、過重な負担を抱える医療従事者の業務を補完しています。
介護ロボットの将来像を把握するため、私たちは、機械に人間らしさを感じさせる要素を長年研究してきた人物に話を伺いました。ソフトロボティクスや表現力豊かな機械に関する画期的な研究で知られる、コロンビア大学のロボティクスおよび人工知能(AI)研究者、Hod Lipson氏は、介護の未来は単なる力や器用さだけでは決まらないと主張しています。 その代わりに、適切なタイミングで微笑みを見せるといった、繊細で深く人間らしいシグナルを通じて、ロボットが私たちの信頼を勝ち取れるかどうかにかかっているのです。このブログでは、Lipson氏の視点が介護のロードマップ全体をどのように再構築するのかを探り、なぜ感情的な安らぎこそがロボット設計の真のフロンティアとなり得るのかを明らかにします。
ロボット工学の「動く標的」
Hod Lipson氏は、ロボットが安全に人を持ち上げたり、体を支えたり、支援を必要とする人々を助けたりできるようにするための、順応性のある素材、適応型アクチュエータ、および力覚センサシステムの開発に長年取り組んできたロボット工学研究所を率いています。車椅子から人を持ち上げたり、入浴を手伝ったり、移動の際に体を支えたりといった、身体的に最も負担の大きい介護業務は、技術的にも最も複雑な作業の一つです。こうした作業には、まさにロボット工学者が長年にわたり構築を試みてきた、柔らかく順応性のある身体が必要とされます。
しかし、こうした作業には並外れた信頼も必要となります。そしてHod Lipson氏は、信頼は優しい触れ合いから始まるものではないと結論づけています。信頼は、ロボットの顔を見ただけで、そのロボットを部屋に置いておいても大丈夫だと感じられるかどうかから始まるのです。
「10年間、私たちはソフトロボットといえば、柔らかい手や、象の鼻のような腕を想像していました」とHod Lipson氏は言います。「しかし、周りを見渡しても、そのようなものはどこにもありません。顔こそが、私たちが予想もしなかったソフトロボットなのです」。その理由として考えられるのは、Hod Lipson氏の研究から得られた次の観察結果です: 「人々が話す際、約50パーセントの時間、彼らは(話者の)唇を見つめていることがわかりました。」
Hod Lipson氏は、コロンビア大学の教授であり、ロボット工学とAIの分野で活躍しています。彼は、数々の賞を受賞した研究者、教育者、そしてコミュニケーションの専門家です。彼は、「エスクァイア」誌の「ベスト&ブライトエスト」、 「ポピュラー・サイエンス」誌の「米国で最も素晴らしい25の研究所」、フォーブス誌の「世界のトップ7データサイエンティスト」など、数多くの栄誉に輝いています。彼のTEDトークはAIに関するものの中で最も視聴回数の多いものの一つであり、2023年のニューヨーク・タイムズ紙の記事「AIの未来」でも中心的に取り上げられました。
なぜ「持ち上げ」は最初ではなく最後なのか
介護ロボットは、人を持ち上げたり、階段の昇降時に体を支えたり、移乗や入浴の介助など、身体的に最も負担の大きい場面で活躍すると一般的に考えられています。これらは人間の介護者にとって負担が大きく、万が一の際には重大なリスクを伴う作業です。
当初、Hod Lipson氏もソフトロボットがまず身体的な介護業務から担うものと考えていました。しかし今では、そうした業務は最後になるだろうと考えています。
「当初、私はソフトロボットがそういう役割を果たすものだと思っていました」と彼は言います。「しかし、実際にはそれが最も難しいことになると考えています。」
これは技術的に不可能だからではなく、リスクが大きすぎて急ぐわけにはいかないからです。「全身を持ち上げなければならないため、危険なのです」とHod Lipson氏は説明します。「それには多大な力と、多大な信頼が必要となります。」
移乗中のちょっとしたミスが、重大な転倒事故につながる可能性があります。階段で体重移動をする際のちょっとした踏み外しが、怪我につながる恐れがあります。たとえ技術者がその仕組みを完璧に仕上げたとしても、ロボットが個人向けのリスクの高い介護を行うことを社会が受け入れるには時間がかかります。Hod Lipson氏は、こうした信頼と安心感が生まれるまでには10年ほどかかるだろうと見込んでいます。
その未来への道は、肉体労働よりももっと単純なことから始まります。
介護ロボットの概要
Hod Lipson氏がロボット工学の研究を通じて発見したのは、最初の応用分野は、介護ロボットが誰にも触れないような状況になるだろうということです。 「片付け、食事の運搬、物の片付け、整理整頓といったことです」と彼は言います。これらの作業は平凡に聞こえるかもしれませんが、実際の問題を解決するものであり、さらに重要なことに、身体的な接触というレベルでロボットを信頼する必要なく、家庭内を動き回るロボットに人々が慣れることを可能にします。
そうして初めて、Hod Lipson氏は介護ロボットが第二段階である「伴侶」へと移行すると予想しています。
「ペットのようなロボットは、すでに世に出回っています」とHod Lipson氏は言います。「ただそこにいてくれるだけでいいのです」。
これは些細なことのように聞こえるかもしれませんが、コンパニオンロボットが実際に何を提供しているかを考えれば、話は別です。
Hod Lipson氏は、自身の祖母を通じてこれを身をもって体験しました。100歳になった祖母は話すことが大好きでしたが、同じ話、同じ質問、同じ感想を繰り返し口にしていました。 「介護者にとって、同じ会話を何度も繰り返すのは大変でした」とHod Lipson氏は言います。「しかし、祖母はそれをとても楽しんでいました。」
人間の介護者は、こうした繰り返しの対応に苦労することがあります。ロボットにはそれがありません。「AIには無限の忍耐力があります」とHod Lipson氏は言います。「それは非常に魅力的な点だと思います。」
彼は別の表現でこう説明します。 「ロボットが腰を下ろしてスクラブルをプレイし、同じジョークを50回も聞いてくれる——その部分こそ、AIが非常に得意とする分野なのです」
伴侶としての役割は、単なる孤独の解消にとどまりません。なぜなら、そこがロボットが「そこにいること」を許される場所だからです。もし人々が、単純な会話の最中にさえロボットを我慢できないのであれば、着替えの手助けや階段の案内、あるいは浴室での付き添いなど、ロボットを受け入れることはできないでしょう。
そして、その許容度は、ロボットの顔や振る舞いが適切に感じられるかどうかに大きく左右されます。つまり、強引ではなく注意深く見えるか、タイミングがその瞬間に合っているか、その表情が不確実さではなく安心感を伝えているか、といった点です。
50自由度問題
ロボット工学の研究室を歩けば、ヒューマノイドロボットが驚くべき身体能力を披露しているのを目にします。しかし、そこには説得力のある顔は存在しません。」「多くの人がヒューマノイドを作っています。バックフリップをしたり、走ったり、歩いたりしています」とHod Lipson氏は言います。「しかし、顔を持っているものは一つもありません。顔がないのは、顔を作るのが本当に、本当に難しいからです。」
その理由は、ロボット工学者が用いる「自由度」という指標に帰着します。これは、システムが調整しなければならない独立した動きの数を測るものです。脚には約10の自由度があります。 「手には約20の自由度があります」
とLipson氏は言います。「人間の顔には約50の自由度があります」とLipson氏は言います。「人間同士のコミュニケーションにおいて私たちが行うすべてのことは、その50の筋肉を特定の方法で動かすことに関わっています。笑顔、うなずき、視線、会話、唇の動き、目の動き、しかめっ面、すべてがそうです。」これらすべての
部分を協調させることは、極めて困難です。しかし、真の課題は機械的なものだけではありません。それは心理的なものです。
」「手を間違った動きをしても、問題はありません」とLipson氏は言います。「しかし、笑顔が間違っていると、それは本当に、本当に不気味です。」
人間は顔を自動的に、そして容赦なく読み取ります。ヒューマノイドロボットの笑顔が、ほんの少しタイミングがずれていたり、左右非対称だったりすると、「ほぼ正しい」とは認識されません。それは『不気味の谷』を引き起こします。つまり、何かがおかしいという本能的な感覚です。 そして、信頼がすべてを左右する介護の現場では、たった一つの間違った表情が、数週間にわたって築き上げた信頼を台無しにしてしまう可能性があります。
だからこそ、顔を正しく表現することは、単なる「あれば良い」機能ではありません。それは、他のすべてのための前提条件となるのです。
「普通に見える方法」を学ぶ
方法を学ぶLipson氏の研究室は、26自由度を持つロボットの顔を開発しました。これは人間の顔よりも少ない自由度ですが、それでもある程度の表情を表現する能力を備えています。 このロボットは、オンライン動画を含む膨大な人間の動画データを用いて学習し、顔の動きの統計的パターンを習得することで、本物の人間の表情を研究しています。
とはいえ、課題は単に機構を動かすことだけではありません。重要なのはタイミングや文脈、そして人間が無意識に行う何千もの微調整なのです。 笑顔は適切なタイミングで現れ、会話の感情的なトーンに合致し、自然に消えていく必要があります。しかし、それを
正しく行えば、驚くべきことが起こります。
「ロボットが唇を動かし、正しい方法でそれを使うようになると」とLipson氏は言います。「ロボットはまるで生き物のように見えるのです。 その瞬間には、まるで魔法のような何かがあります。」
その「魔法」こそが、身体的な介護への扉を開く鍵となります。それは、顔があることでロボットがより強くなるからではなく、それによって人々が、その先にあるものに信頼を寄せたくなるからです。
厳格さを保ちつつコンプライアンスを遵守する
Lipson氏のチームは、当初目指していたような本物のロボットの笑顔をまだ実現できていないものの、順応性のある素材と適応制御が不可欠になることは間違いないと確信しており、それは単に時期が先になるだけだと考えています。
ロボットが実際に物理的な作業を行うようになれば、工場用ロボットとは根本的に異なる振る舞いが必要になります。「トラクターには、たとえ障害物に直面しても突き進んでほしい」とLipson氏は言います。「しかし、介護ロボットには、押しのけられたら引き下がってほしいのです。」
その原則――強引に押し通すのではなく、譲る――こそが、ロボット工学者が「コンプライアンス(順応性)」と呼ぶものです。そして、ここにLipsonの独自の視点があります。コンプライアンスを実現するために、必ずしも柔らかい素材が必要とは限らないのです。
「ソフトウェアによって、ある種……臆病な動きをさせるだけで、硬いロボットでもまるで柔らかいように感じさせることができる」と彼は説明します。十分数のセンサが抵抗データをフィードバックすれば、金属製のフレームを持つロボットであっても、押し返された瞬間に身を引くことができます。それは、計画を無理やり押し通そうとする機械というよりは、許可を待つ慎重な助手のような振る舞いです。
物理的な素材によるものであれ、高度なソフトウェアによるものであれ、物理的な支援が始まれば、「コンプライアンス」は極めて重要になります。しかし、身体的な接触は信頼があって初めて可能になるものであり、信頼は、ロボットが身近に置いておいても違和感がないと感じるようになるまで、日々、そしてやり取りを重ねるごとに、何事もなく成功を積み重ねることで築かれるのです。
単なるモノではなく、行動を通じて信頼を築く
介護ロボットの障壁についてエンジニアに尋ねると、彼らはアクチュエータ、センサ、電源システム、コストといった複雑な技術的課題を挙げます。しかし、Lipson氏は別の点に言及します。
「ソフトロボットの心理的側面こそが最大の障害となるでしょう」。そして、その環境がデリケートになればなるほど、その重要性は増すばかりだ。高齢者介護はしばしば主要な実証の場として扱われるが、Lipson氏はこれを、受け入れや安全基準がさらに厳格な育児や教育といった、より困難な分野への第一歩と見なしています。
社会は、特に脆弱な立場にある人々が関わる場合、新しい技術に対してすぐには信頼を寄せようとしない。自動運転車も今まさにこの過程を経ています。「ロボットは自らの価値を証明しなければならず、人々は依然として不安を感じている」とLipson氏は言います。「しかし、自動運転車に数回乗れば、それに慣れてくるものだ。」
介護ロボットも同様の道をたどるでしょうが、リスクはより高く、受け入れのペースは遅くなるでしょう。たとえ最も高性能なロボットであっても、人々がその近くに居ることを拒めば意味がありません。だからこそ、導入のロードマップは、エンジニアが想定しているものとは一致しないのです。技術的に最も高度な作業——持ち上げ、入浴介助、移乗——は、同時に最も大きな信頼を必要とする作業でもあります。そして信頼は、まずはより単純なやり取りから築かれていく必要があります。家の中を何事もなく動き回るロボット、人に近づきすぎないロボット、相手を不安にさせずに会話を続けられるロボットなどです。
だからこそ、Lipson氏は一見単純に見えるこの基準に繰り返し立ち返るのです。「ロボットは自然な動きをするようになる」と彼は言います。「それを『自然』にするのが課題なのです」。ヒューマノイドロボットにとっての「自然」とは、不快にさせない笑顔のことです。強烈すぎず、かつ注意深く感じられる視線や話す時に自然に動く唇の動きなど、人間が誰か(あるいは何か)のそばにいても安全かどうかを瞬時に判断するために用いる、ごく微細なシグナルなのです。
バックフリップができるロボットでも、まだ自然に微笑むことはできません。そして、それができるようになるまでは、洗練されたソフトロボティクス技術を駆使した身体的介護への道は、表情という些細な要素によって阻まれたままなのです。
最も複雑な介護業務は、いずれ実現するでしょう。しかし、それはロボットがもっと単純なことを習得して初めて可能になります。つまり、人がその部屋に居心地よくいられるようにすることです。
その第一歩は、微笑みから始まります。