Skip to main content

SMRはオンサイトデータセンターの電力として普及

(出典: Infinitylight/stock.adobe.com; AIにより生成)

電力は、一部の市場においてデータセンター拡張の最大の制約要因として浮上しています。[1] 北バージニア、テキサス、米国西部の一部といった主要なデータセンター地域では、開発者はこれらの巨大な施設を稼働させるのに十分な電力を確保することが困難になっています。用地が建設準備完了の状態であっても、電力へのアクセスには数年かかる場合があります。大規模な新しい負荷をグリッドに接続するために必要な時間が、多くの場合、この遅延の原因となっています。

その制約は現実のものですが、データセンターの需要がすぐに鈍化する兆しはありません。国際エネルギー機関[2]や米国エネルギー省[3]などの組織は、人工知能(AI)ワークロードに牽引され、データセンターの電力使用量がこの10年以内に倍増する可能性があると示唆しています。

グリッドの更新を待ったり、長期にわたる承認サイクルに対応したりする代わりに、一部のハイパースケール事業者は、直接発電を確保するか、施設と並行して発電設備を構築することを選択しています。このようにして、電力は外部への依存対象ではなく、システムアーキテクチャの一部となります。

本ブログでは、その変化が電力システム設計にどのような影響を与えるか、小型モジュール炉(SMR)がどこに適合するか、そしてエンジニアが発電に関して何を考慮すべきかを探ります。

「独自の電力を持ち込む」ことは、常に言葉通りの意味とは限らない

オンサイト発電は「独自の電力を持ち込む(bringing your own power)」とよく呼ばれますが、このタスクには多くの手法が存在します。

アイダホ国立研究所の原子力科学技術担当最高技術責任者兼原子炉開発担当ディレクターであるブライアン・M・スミス氏によると、「独自の電力を持ち込むことが、必ずしもグリッドから切り離された環境(アイランド環境)で存在することを意味するわけではありません」。

グリッドから切り離された構成では、データセンターは電力会社から独立して運用され、稼働を維持するために独自の発電および電力管理システムに依存します。そのような制御は、特にグリッドへのアクセスが制限されている場所において魅力的です。

とはいえ、すべての事業者が接続を維持するメリットを放棄しようとしているわけではありません。オンサイト発電が利用可能な場合でも、グリッドへのアクセスは冗長性を高める要素となり得ます。

スミス氏が説明するように、「グリッドからの冗長性を確保したいので、グリッドから切り離された環境(アイランド化)には絶対にしたくない、と語るデータセンター開発者もいます」。

その一方で、遅延や不確実性をもたらすシステムからの独立を最優先事項とし、逆の方向に進んでいる事業者もいます。

「この状況から抜け出したい……相互接続には関わりたくない。グリッドから切り離された環境で運用したい」と言う人たちもいます。

しかし、限られた設置面積で大量の電力を継続的に供給することは、あらゆるエネルギー源にできることではありません。SMR(小型モジュール炉)は、この分野で検討されている技術の一つです。

制約に適合する電源

SMRは、データセンターが直面する特定の制約とよく適合する特性を備えています(図1)。従来の発電方法と比較して、小さな設置面積で高い出力を提供できるため、広大な土地を必要とせずに負荷の近くに発電設備を配置できます。これは、スペースが限られている場所や、送電容量が不足している場所、あるいは許認可のスケジュールが拡張を制限している場所において、価値のある機能となり得ます。

図1: SMRコンセプトの断面図。内部構造と構成を強調しています。(画像提供: アイダホ国立研究所によるイラスト)

発電設備を施設と併設しようとする事業者は、利用可能な土地によって制限を受けることが多く、原子力発電の高いエネルギー密度は実用的な利点となります。スミス氏が説明するように、原子力のエネルギー密度により、開発者は「数十エーカーの土地で……数百メガワットの電力を」得ることができ、他の発電オプションに伴う空間的要件なしに大規模な電力を供給することが可能になります。参考までに、1エーカーは約0.405ヘクタール(ha)です。

これらのシステムがどのように構築され、展開されるかは、コスト、スケジュール、実現可能性にも直接影響します。SMRは、従来の大規模インフラのアプローチではなく、よりモジュール化された工場ベースの設計に従います。これにより、オフサイトの管理された製造環境に複雑さが導入されます。そうすることでコストとスケジュールの予測可能性が向上し、これは開発者や金融関係者にとってプロジェクトの総コストと同じくらい重要になる可能性があります。

さらに、SMRの運用特性も魅力的です。原子力システムは常に稼働しており、多くの場合、90パーセント以上の時間で発電しています。[4] このレベルの一貫性により、安定した電源がデータセンターの電力需要の大部分を満たすことが可能となり、バックアップシステムの必要性が低減されます。

SMRは、データセンターをより多くの場所に建設することを可能にします。「完全に空冷式の原子炉があります。冷却に水を使用しません。これは、水不足の環境にある場所、例えばテキサス州の一部やアリゾナ州などにとって、好機となるでしょう」とスミス氏は言います。冷却方法は原子炉やプラント補機(BoP)の設計によって異なります。水の使用量を最小限に抑えるために乾式(空冷)冷却を重視するものもあれば、補助システムに依然として水を必要とするものもあります。これにより、水資源が限られる可能性のある地域でも導入の選択肢が広がります。

しかし、原子力発電をデータセンターに統合することは、既存の電力アーキテクチャの単なる拡張ではありません。

「原子力原子炉をデータセンターに接続するほど簡単なことではありません」とスミス氏は指摘します。「データセンターがそれをどのように活用するか、そして電力管理アーキテクチャをどうするか……それが『独自の電力を持ち込む(bring your own power)』という枠組みの重要な構成要素なのです。」

課題は原子炉そのものではない

SMRがもたらす利点は、自動的に機能するシステムを作り出すわけではありません。原子炉は一定の出力で稼働しますが、データセンターはそのようには動作しません。原子炉は出力を調整できますが、その動作は緩慢です。変化は秒単位ではなく分単位で測定されます。データセンターは全く異なる時間軸で動作します。スミス氏が説明するように、負荷の変化はミリ秒単位で発生する可能性があり、一部のAIワークロードでは、需要が1分以内に約20パーセントから80パーセントの間で何度も変動することがあります。

原子炉と負荷の間にあるすべてが非常に重要になります。高性能コンピューティング、特にAIワークロードに関連するものは、安定した発電源では追いつけないような方法で電力需要を上下に変動させることがあります。

「その間には常に何かがあります」とスミス氏は言います。「そして、それらは通常、バッテリや無停電電源装置(UPS)システムです。」

これらのシステムは、単なるバックアップ以上の役割を担っています。需要の急激な変化を吸収し、電力供給を平滑化し、施設内を流れる電力を安定に保ちます。SMRからの電力は、サーバーラックに直接送られるわけではありません。変換、配電、調整といった複数の段階を経て、それぞれが絶え間ない変化に耐えなければなりません。

システムが送電網に接続されている場合、その一部は施設外で行われます。ハイブリッド構成や送電網から独立した構成では、その責任が施設内に移る可能性があります。データセンターは、発電、貯蔵、負荷を調整する必要が出てくるでしょう。

SMRは今、形になりつつある

データセンター向けのSMRの本格的な導入はまだ実現していませんが、明らかにその方向に向かっています。併設型の電源が導入しやすい産業環境では、すでにプロジェクトが進行中です。[5] データセンターも同じ基本的なモデルを検討しています。一例として、テキサス州の複数ユニットSMRプロジェクトがあります。そこでは、大規模な製造拠点に専用の電力と蒸気を供給するために、複数の原子炉が開発されています。[6]

米国エネルギー省(DoE)の連邦プログラムは、パイロットプロジェクトや実証プロジェクトを通じて先進的な原子炉設計を支援し、開発を加速させています。アイダホ国立研究所(INL)では、これらの取り組みが実際の運用環境へと移行しています。原子炉が単独で稼働するだけでなく、貯蔵システムや動的な負荷に接続されたときにどのように機能するかを測定するためのテストプラットフォームが構築されています。[7]

最近まで、SMRは主に送電網向けの用途を支えてきましたが、AI主導のワークロードにより、大手テクノロジー企業は併設型の発電を模索するようになっています。

Google[8]やAmazon[9]のような企業は、Kairos PowerやX-energyといった開発企業と直接協力し、SMRが将来のデータセンターの容量をどのように支えられるかを模索しています。これらのパートナーシップは、送電網から供給される電力だけに頼るのではなく、より専用または併設型の発電モデルが到来することを示唆しています。

現在の焦点は、SMRが稼働できることを証明することではなく、より大規模なシステムにどのように適合させるかを洗練させることにあります。大規模な導入を可能にするために、原子炉技術と並行して、製造アプローチ、サプライチェーン、および支援インフラが開発されています。

INLでは、いくつかの実証炉が2026年までに初期運転を開始する予定であり、この技術を設計段階から本格的な導入段階へと引き上げています。これらのシステムはまだ大規模な商業利用には至っていませんが、そこへ向けた重要な一歩を記すものです。「この10年以内に、商業的な導入が見られるようになると思います」とスミス氏は述べました。

その地点に到達したからといって、作業が完了するわけではありません。初期の導入は限定的なものになる可能性が高く、より広範な展開は、支援インフラがどれだけ迅速に拡張できるかにかかっています。原子炉の導入に伴い、燃料の生産能力と濃縮能力を拡大する必要があり、これらのシステムに必要なコンポーネントのサプライチェーンもまだ構築の途上にあります。先進的な原子炉を大規模に導入するには専門的なエンジニアリング、建設、運用の専門知識が必要となるため、労働力の確保もまた一つの要因です。

次の成長フェーズは、業界を2030年代へと導きます。それ以前に稼働を開始する初期の商用システムもあるかもしれませんが、それらを普及させるには、製造、燃料インフラ、規制の枠組み全体にわたる継続的な調整が必要となります。スミス氏が言うように、初期導入後であっても、「規模を拡大するためには、引き続き総力を挙げて取り組む必要があるでしょう」。

まとめ

データセンターは、電力との新しい関係に入りつつあります。かつて電力は供給されるものでしたが、今ではシステム内部で設計、統合、管理されるようになっています。SMRは、小さな設置面積で高密度かつ継続的な電力を供給できる能力があるため、データセンターの電力の物語において今後重要な役割を果たすことになります。これにより、データセンターが直面する規模や場所の制約をサポートするための、数少ない現実的な選択肢の一つとなります。

[1]https://www.iea.org/news/data-centre-electricity-use-surged-in-2025-even-with-tightening-bottlenecks-driving-a-scramble-for-solutions

[2]https://www.iea.org/news/ai-is-set-to-drive-surging-electricity-demand-from-data-centres-while-offering-the-potential-to-transform-how-the-energy-sector-works

[3]https://www.energy.gov/articles/doe-releases-new-report-evaluating-increase-electricity-demand-data-centers

[4]https://www.energy.gov/ne/articles/what-generation-capacity

[5]https://www.energy.gov/ne/advanced-reactor-demonstration-program

[6]https://www.world-nuclear-news.org/articles/application-lodged-for-construction-of-texas-smr-plant

[7]https://www.energy.gov/ne/demonstration-microreactor-experiments-dome

[8]https://www.kairospower.com/updates/google-and-kairos-power-partner-to-deploy-500-mw-of-clean-electricity-generation

[9]https://www.ans.org/news/2025-10-20/article-7473/amazon-provides-update-on-its-washington-project-with-xenergy/