Skip to main content

量子コンピューティング:何が可能で、最終的に何が実現できるのか

量子コンピューティングは長年、「すぐそこにある」存在として議論されてきました。理論上は重要でしたが、日常的なエンジニアリングの現実からはまだ遠いものでした。しかし現在、かつては大部分が実験的だったものが、持続的なエンジニアリングの取り組みへと変わりつつあります。各国政府は国家的な量子イニシアチブに資金を提供しています。1 企業はハイブリッドな量子ワークフローを試行しており、ハードウェアメーカーは量子ビット数を着実に増やしています。

同時に、量子コンピューティングができること、できないことに関する期待が明確になりつつあります。量子システムは従来のコンピュータとは異なる挙動を示します。単純な二進論理ではなく、重ね合わせや量子もつれといった特性を利用します。データを二進ビット(0または1)のシステムとしてエンコードする従来のコンピュータとは異なり、量子コンピュータは複数の確率的状態を同時に占有できる量子ビットを使用します。量子コンピュータが一般的に何らかの点で高速である、あるいは優れているというのは一般的な誤解です。現実は、量子ビットによって、コンピュータが従来のコンピューティングとは非常に異なる方法で、多くの異なる種類の計算問題に取り組めるようになるということです。

その違いを理解することは重要です。なぜなら、量子コンピューティングは従来のコンピューティングを置き換えたり、日常的なワークロードを解決したりするためのものではないからです。これは、ターゲットを絞ったアプリケーション、長期的なインフラストラクチャ計画、そしてセキュリティ対策のようなより差し迫った検討事項において価値があります。量子技術が研究室から実用的なアプリケーションへと移行するにつれ、エンジニアはその可能性と限界を明確に把握する必要があります。

数学を使わないコアコンセプト


量子コンピューティングの理解は、いくつかの基本的な考え方から始まります。これらの概念を把握するのに高度な物理学の知識は必要ありませんが、視点の転換は必要です。量子システムは、従来のコンピュータプロセッサの基礎となるデジタル論理とは異なる挙動を示します。その違いを理解することが、量子コンピュータの可能性と限界の両方を理解するための基礎となります。量子力学は、従来のコンピューティングの原則を置き換えるのではなく、特定の計算上の利点のためにエンジニアリング可能な新しい挙動を導入します。これらの違いは、密接に関連する3つの考え方を通じて最もよく理解できます。
• 量子ビットと従来のビットの違い
• 重ね合わせがシステムで表現可能な状態数をどのように拡大するか
• 量子もつれが量子ビットを孤立したユニットではなく、どのように連携させるか

量子ビット対ビット

従来のコンピューティングのビットは0または1の状態を表します。量子ビットは、同時に両方の状態の重ね合わせとして存在できます。手法:量子未来のエンジニアリング,において、この概念は、表か裏で静止するのではなく、空中で回転するコインとして説明されています。

複数の量子ビットを組み合わせると、合計の計算状態空間は指数関数的に増加します。この指数関数的な増加は、多くの可能な状態を同時に評価または制約しなければならない問題に対する、量子コンピューティングの理論的な利点を裏付けています。

重ね合わせ

重ね合わせにより、量子システムは複数の可能性を同時に表現できます。しかし、これは量子コンピュータが単にすべての答えを瞬時に試すという意味ではありません。量子アルゴリズムは確率振幅を操作し、すべての可能な正しい結果の可能性を高めます。これは、システムを有意義な結果へと導くようにアルゴリズムが設計されている場合にのみ有用です。

量子もつれ

量子もつれは量子ビット間に相関関係を生み出し、一方の状態を他方を参照せずに完全に記述することはできません。この特性により、従来のコンピューティングにはない協調的な計算動作が可能になります。重ね合わせと量子もつれが組み合わさることで、新しい計算経路が創出されます。

量子コンピューティングの現状


量子コンピューティングのハードウェアは近年、特に量子ビットの構築とスケーリングの方法において測定可能な進歩を遂げています。単に量子ビット数を追うのではなく、信頼性と安定性の向上に焦点が当てられてきました。例えば、IBMの現在のラインナップには、超伝導量子ビット技術に基づいて構築された127量子ビットのEagleや、133〜156量子ビットのHeronファミリーなどのプロセッサが含まれています。これらのプロセッサは、量子ビット制御、製造歩留まり、モジュール式アーキテクチャの進歩を取り入れ、以前の世代と比較して性能と信頼性を向上させています。特にHeronは、単なる規模の拡大ではなく、実用的な性能に対するIBMの注力を象徴しています。2 現在までに最も高性能なプロセッサラインには、クロストークを低減しゲート忠実度を向上させる調整可能なカプラーが組み込まれています。これらは、量子回路が実際にどれほど深く、信頼できるものになるかを直接決定する2つの指標です。

個々のプロセッサを超えて、IBMはモジュール式のIBM Quantum System Twoを開発しました。このプラットフォームは、スケーラブルな極低温環境内で複数の量子処理ユニット(QPU)をサポートするように設計されており、ハイブリッドな量子・古典ワークフローと、より現実的な実験を可能にします。

この分野の進歩は一社に限られたものではありません。GoogleのQuantum AIは、超伝導量子ビットを用いた量子誤り訂正の進歩を実証しました。彼らの結果の一部は、論理量子ビット内の物理量子ビット数を増やすことでエラー率を低減できることを示しています。3 これはスケーラブルな耐故障性への重要な一歩です。なぜなら、個々の量子ビットでエラーが発生しても、システムは確実に動作し続ける必要があるからです。システムのスケーリングに伴ってエラー率が低下することを実証することは、より長く複雑な計算を実行できる量子コンピュータを構築するために不可欠です。

量子計算の優位性に関する初期のデモンストレーションは、量子プロセッサが従来のシステムを凌駕できる領域、具体的には数学的構造が量子ハードウェアの動作とよく一致する一連の問題を明らかにするのに役立ちました。4

それでも、今日の量子マシンは、完全に耐故障性のあるコンピュータではなく、ノイズのある中規模量子(NISQ)デバイスのままです。 John Preskill氏によって導入されたNISQという用語は、包括的な誤り訂正を欠き、ノイズやデコヒーレンスに対して敏感な、数十から数百の量子ビットを持つプロセッサを指します。5 量子状態は環境によって容易に乱され、わずかな干渉源であってもコヒーレンスを低下させ、計算が複雑になるにつれてエラーを導入する可能性があります。

最近の研究では、改良された誤り訂正技術が論理エラー率を低減できることが示されていますが、これは長期的なスケーリングにとって心強い兆候です。しかし、真の耐故障性を達成するには、非常に低いエラー確率で動作するより多くの量子ビットが必要です。6 これは依然としてエンジニアリング上の課題です。

現代の量子プラットフォームは通常、クラウド経由でアクセスされ、ハイブリッドな量子・古典ワークフローに統合されています。これらは従来のプロセッサの単独の代替品ではなく、制御とほとんどの計算を従来のインフラストラクチャに依存する特殊なアクセラレータとして理解するのが最適です。

量子コンピューティングが対象とする主要な応用分野


量子コンピューティングは、従来のシステムでは扱えない一連の小さな問題に対して、最大の可能性を示しています。データベースクエリや日常的な数値計算のような、日常的なワークロードのためのものではありません。量子コンピューティングの利点は、考えられる結果の数が指数関数的に増加する問題、つまり従来の計算手法が遅れをとる領域にあります。
これらの問題には、多くの場合、共通の特徴があります。それらは、考えられる膨大な数の構成を含んでいたり、確率論的な挙動に依存していたり、あるいは本質的にすでに量子的な物理プロセスに根ざしていたりします。このような場合、量子アルゴリズムは、従来の計算手法ではすぐに圧倒されてしまうような解空間を探索または整理するための異なる経路を提供します。

最適化問題

最適化は、量子アプリケーションの中で最も活発に研究されている分野の一つです。これは主に、従来の計算手法の限界をすぐに露呈させるためです。現実世界の最適化問題の多くは、膨大な選択肢の中から最良の選択肢を選ぶことを含みます。変数が追加されるにつれて、潜在的な構成の数は非常に速く増加するため、十分に最適化された従来の計算手法でさえ追いつくことができません。

この課題は、ルーティングやスケジューリングから財務モデリングや製造計画に至るまで、幅広い業界で見られます。このような状況では、難しさは単に解を見つけることではなく、実用的な時間内かつリソースの制約内で適切な解を見つけることにあります。量子アプローチは、すべての可能性を一つずつ評価するのではなく、これらの広大な解空間を探索するための異なる方法を提供する可能性があるため、これらのアプリケーションに向けて研究が進められています。

現時点では、最適化は量子コンピューティングの初期利用領域として見なされています。これは、量子システムがこれらの問題を直接解決するからではなく、特定のケースにおいて、従来のワークフローをより効率的に優れた解へと導くのに役立つ可能性があるためです。7

物理および化学システムのシミュレーション

量子コンピューティングが注目を集めているもう一つの分野はシミュレーションです。科学者やエンジニアがモデル化したい分子や化学反応などのシステムの多くは、最も基本的なレベルで量子力学によって支配されています。従来のコンピューターは挙動を近似しますが、システムが複雑になるにつれて、それらの近似はますますリソースを大量に消費するようになります。
量子コンピューターは、問題に対して異なるアプローチをとります。量子状態を使用して動作するため、モデル化しようとしている挙動と自然に一致します。これにより、従来の計算手法で必要とされる近似の層に頼ることなく、分子相互作用や材料特性をシミュレートする能力が高まります。

量子コンピューターがこれを行う能力は、創薬、材料開発、半導体設計などの分野で長期的な影響をもたらします。なぜなら、原子レベルでの挙動を理解することは、性能、コスト、信頼性に影響を与える可能性があるからです。同様のモデリングの課題は、バッテリー化学やエネルギー貯蔵などの分野でも見られ、分子スケールでの小さな変化が、システム全体のパフォーマンスに直接影響を与える可能性があります。

これらの理由から、量子シミュレーションは量子コンピューティングの最も有望な長期的なアプリケーションの一つと見なされる傾向があります。8 実用的な影響は、ハードウェアと誤り訂正の継続的な進歩に依存しますが、複雑な物理システムをより直接的にモデル化できる能力は、進行中の研究の背後にある重要な動機です。9

人工知能と機械学習

量子コンピューティングは人工知能(AI)と機械学習(ML)の分野でも研究されていますが、その役割は誤解されることがあります。量子システムは、成熟した従来のハードウェアと確立されたトレーニング手法に依存する今日のディープラーニングモデルを置き換えるような位置付けではありません。その代わり、研究は、量子コンピューティングが一部のMLワークフローに現れる特定の数学的操作を支援できるかどうかに焦点を当てています。

量子強化機械学習(QML)として知られるこの種の作業は、モデル全体をエンドツーエンドでトレーニングするのではなく、高次元線形代数や特徴マッピングのような特定の数学的操作を高速化することに焦点を当てます。

Google Quantum AIのようなグループやその他の学術研究機関はこれらの技術を調査し続けていますが、実用的な展開は主に実験的な段階です。

MLのための量子コンピューティングは、汎用的な高速化プラットフォームではなく、特殊なツールとして理解するのが最適です。AIを置き換えることを目的としていません。その価値は、特定の計算が従来の計算能力の限界を超えるような場面で、従来のシステムを補完することにあります。

ポスト量子セキュリティ:差し迫った重要な懸念事項

すべての潜在的な量子効果の中で、サイバーセキュリティが最も緊急の課題です。
提案されている多くのアプリケーションとは異なり、セキュリティへの影響は、量子コンピューターが有用であるかどうかよりも、すでに使用されている暗号システムを将来的に解読できるかどうかに依存します。
ショアのアルゴリズムのような量子アルゴリズムは、量子コンピューターが多くの公開鍵暗号システムが依存している大きな数の素因数分解を、従来のシステムよりもはるかに効率的に実行できる可能性を示しています。この脅威の詳細とその他の潜在的な影響については、Methods: Engineering the Quantum Future.でさらに詳しく説明します。

この脅威に対応するため、ポスト量子暗号(PQC)は、従来の攻撃と量子攻撃の両方に耐えうるアルゴリズムに焦点を当てています。PQCへの移行には、ハードウェア、ファームウェア、プロトコル、およびネットワークインフラストラクチャ全体での調整が必要になります。

大規模で耐故障性のある量子コンピューターはまだ存在しませんが、その緊急性は、悪意のある攻撃者が量子能力の向上に伴い将来解読できることを期待して、暗号化されたデータを今収集しているというリスクに起因しています。エンジニアやシステム設計者にとって、量子耐性のある標準への計画は現在の懸念事項です。

エンジニアリングの課題と現実的なタイムライン


進行中のすべての進歩をもってしても、量子コンピューティングは科学的な課題であると同時に、エンジニアリングの課題でもあります。より多くの量子ビットを持つシステムを開発することは、状況の一部に過ぎません。量子ビットは確実に制御され、ノイズから保護され、有用な計算を実行するのに十分な時間コヒーレントに保たれなければなりません。そして、これらすべてを極低温環境で動作させながら行う必要があり、それ自体が一連のハードルとなっています。

これらのハードルの中で、耐障害性は極めて重要です。長時間の量子アルゴリズムを実行するには、より信頼性の高い論理量子ビットを形成できる数千の安定した量子ビットがシステムに必要です。今日のシステムは進歩していますが、依然としてノイズのある中規模量子(NISQ)段階で動作しています。着実な進歩は続いていますが、完全に耐障害性のある量子コンピューティングシステムは、依然として長期的なエンジニアリングの目標です。

量子コンピューティングの未来への備え


この記事で説明した障壁があるため、量子コンピューティングはすぐに破壊的な技術となるわけではありません。これは戦略的なインフラ開発であり、技術の向上に伴い、その影響は時間をかけて高まっていくでしょう。今日、その価値は、量子プロセッサを従来のシステムと併用すること、量子耐性セキュリティへの備え、最適化やシミュレーションといったアプリケーションの研究など、実験的な取り組みにあります。

量子コンピューティングが最終的に何をもたらすかは、それがどれだけうまくスケールし、どれだけ信頼性が高まるかにかかっています。従来のコンピューティングに取って代わるのではなく、従来のシステムでは解決できない問題に対処する助けとなる可能性があります。この未来に備えることは、今日の責任ある設計上の決定です。

[1]https://www.quantum.gov/


[2] https://www.ibm.com/quantum/hardware
[3]https://www.nature.com/articles/s41586-024-08449-y
[4]https://ai.googleblog.com/2019/10/quantum-supremacy-using-programmable.html
[5]https://quantum-journal.org/papers/q-2018-08-06-79/
[6]https://www.nature.com/articles/s41586-023-06096-3
[7]https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/quantum-computing-use-cases-are-getting-real-what-you-need-to-know
[8]https://www.nature.com/articles/s41467-023-43479-6
[9]https://www.nlr.gov/news/detail/program/2025/can-quantum-computers-handle-energy-hardest-problems