Skip to main content

実社会に向けたヒューマノイドロボットの開発

出典:LizaStocker/stock.adobe.com;AI生成

現代の工学によって実現可能になる以前から、人類はヒューマノイド型機械に魅了されてきました。ギリシャ神話から古代の民話、そして初期のSFに至るまで、人間のような機械は、知性や自律性に対する人々の好奇心を反映してきました。時が経つにつれ、文学や映画は、高度な機械がいつの日か人間のように歩き、話し、動き、交流するようになるかもしれないという考えを強めてきました。近年、技術は十分に成熟し、研究室や大学、SFの世界を超えて、こうした機械をより実用的なものにするまでになりました。 センシング、アクチュエーション、人工知能(AI)、パワーエレクトロニクス、組み込みコンピューティングの進歩により、ヒューマノイドロボットは想像の世界から現実の世界へと、実用的な機械として移行しつつあります。ヒューマノイドロボットの歴史と、その急速な発展を牽引する技術は、多くの人が考えているものとはしばしば異なるものです。

歴史の大部分において、こうした構想は技術の未熟さによって制約を受けてきました。不十分な演算能力、粗末な駆動機構、そして最低限のセンサ機能しか備えていなかったため、ヒューマノイドロボットは実用性に乏しく、ましてや人間の動きや知性を再現することなど到底不可能でした。変化をもたらしたのは、人間のような機械を作りたいという願望ではなく、実際にそれらを構築するための技術でした。高速なプロセッサと高性能なセンサのおかげで、ヒューマノイドロボットは今や周囲の環境を認識し、リアルタイムで反応することができるようになりました。

ヒューマノイドロボットの歴史


ヒューマノイドロボットの歴史は、いくつかの重要な段階に分けると最も理解しやすくなります。

初期の機械的自動化

初期の人型機械のいくつかは、純粋に機械的なものでした。レオナルド・ダ・ヴィンチによるものとされるルネサンス時代の設計図には、人間の基本的な動きを模倣することを目的とした、関節可動式の人型騎士が含まれていました(図1)。1 その後、主に公開実演のために製作された時計仕掛けの自動人形は、歯車、滑車装置、クランクといった機械的な職人技の素晴らしさを披露しました。しかし、これらの機械はいずれも自律性や適応性を欠いていました。


 図1:ベルリンに展示されている、内部構造が再現されたダ・ヴィンチのロボットの模型。(出典:Erik Möller、パブリックドメイン)

初期の電気機械式ヒューマノイド

20世紀初頭、人型機械はモーターと基本的な制御ロジックを組み合わせたものでした。「エリック」や「エレクトロ」といったロボットは、発話や腕の動き、そして単純な相互作用を実演しました。2 これらは、純粋に機械的な機構から、電気で作動するシステムへの移行を象徴するものでした。

二足歩行の研究

20世紀後半、研究者たちは、ヒューマノイドロボットの開発を妨げる主要な課題の一つであった二足歩行の研究に着手しました。HondaのEシリーズ、Pシリーズ、そしてASIMOといったロボットは、ヒューマノイドロボットが歩行や階段の昇降、障害物の回避が可能であることを実証しました。3

モダン・アクセラレーション

この10年間で、ヒューマノイドロボットの開発はさらに急速に進展しました。ボストン・ダイナミクスの「アトラス」やフィギュアAIの「フィギュア」ロボットなどは、人間のような滑らかな動作、知覚、自律性において大きな進歩を遂げています。4 これらのロボットシステムはリアルタイムで動作しますが、その実現には、AIモデル、エッジコンピューティング、組み込みプロセッサ、そして実環境に投入される前にロボットを訓練するシミュレーション主導の開発が不可欠です。 ロボットは、実環境に導入される前に、物理法則に基づいた仮想環境の中で、動きやタスクの実行を何年もかけて学習することができます。

現代のヒューマノイドを支える技術


ヒューマノイドロボットの進歩を牽引しているのは、単一の画期的な技術ではありません。むしろ、複数の技術が同時に成熟しつつあることで、これらのロボットの実現が可能になっているのです。 

センシング

現代の人型ロボットは、環境を認識するために、複数の種類のセンサを同時に活用しています。視覚システムは物体認識や空間認識を可能にし、深度センサやLiDARはナビゲーションや障害物回避を実現します。また、力・トルク・触覚センサにより、ロボットは物体の把持や工具の操作、人間との相互作用といった場面において、環境と安全にやり取りを行うことができます。

駆動と移動性

従来の産業用ロボットの多くは、構造化された作業セル内で床、天井、壁に固定されています。5 一方、ヒューマノイドロボットは、移動中に動的にバランスを保ち、衝撃を吸収し、不整地に対応しなければなりません。精密なトルク制御と高度な制御アルゴリズムを備えた電動アクチュエータが、数十の関節を同時に協調させ、人間のような動きを実現します。この協調動作により、歩行、持ち上げ、物体の操作が可能になります。

AIと学習

AIは、ヒューマノイドロボットに知覚、計画立案、および適応的な行動をもたらします。多くのシステムでは、機械学習(ML)が視覚認識、タスク計画、およびリアルタイムの動作最適化に活用されています。大規模言語モデル(LLM)は、動作を直接制御するのではなく、指示の解釈やタスクの順序付けに用いられます。

トレーニングの多くは、ロボットが実稼働前に動作や作業の実行を練習できるシミュレーション環境で行われます。こうした環境により、ロボットは実機での試験に伴う摩耗やリスク、稼働停止時間を伴わずに、短期間で数千時間分の経験を積むことができます。

コンピューティングアーキテクチャ

リアルタイム制御と知覚処理を行うため、ヒューマノイドロボットは遅延を低く抑えるために、十分なオンボード演算能力を必要とします。エッジプロセッサがリアルタイム制御を担当し、グラフィックスプロセッシングユニット(GPU)とニューラルプロセッシングユニット(NPU)が知覚と計画処理をサポートします。6 これにより、ロボットは常にクラウド接続に依存することなく、安全に動作することができます。


電力および熱管理

電力は、ヒューマノイドロボット技術における最大の課題の一つであり続けており、特にロボットが変動の多い環境で動作する必要がある場合には顕著です。現在のシステムは、バッテリ技術の漸進的な進歩に依存しています。 最新のバッテリは、全体的な稼働時間は依然として限られているものの、物理的な作業中に発生する短時間の激しい機械的負荷を支えるのに十分なエネルギーを供給できます。熱管理技術の進歩により、これらのシステムは、ますますコンパクトになる設計の中でも、過熱することなく性能を維持できるようになっています。例えば、エンジニアたちは、ヒートパイプ式ヒートシンクをロボットの関節や四肢構造の内部に直接組み込み、狭いモータハウジングから熱を導き出し、より広い表面に分散させて放熱しています。7 

接続性

ワイヤレス接続は、ヒューマノイドロボットの開発と改良において重要な役割を果たしています。これらのロボットは人間の環境下で自律的に動作する必要があるため、ワイヤレス接続により、更新プログラムや開発データを導入済みのシステム全体に展開することが可能になります。複数のロボットから収集されたデータはオフラインで分析することができ、これによりモデルを改善し、さらなる更新を展開する前にヒューマノイドロボットの信頼性を高めることができます。こうした取り組みにより、当初は人間のために設計された場所でも、ロボットが安定した性能を発揮できるようになります。

なぜ人間の姿にするのでしょうか?


ほとんどの環境は、そこに住む人間のために作られているため、ヒューマノイド型を採用することは実用的な設計上の選択となります。

ドア、階段、工具、作業台、そしてその他ほぼすべての構造物は、人間との相互作用を前提に設計されています。インフラを再設計するのではなく、エンジニアは既存の空間や仕様の中で動作するヒューマノイドを開発することができます(図2)。


 
図2:ヒューマノイドロボットの開発が進めば、人間向けに設計された空間を容易に移動できるようになるかもしれません。(出典:IMAGE STORE/stock.adobe.com;AIで生成) 

産業分野では、企業は、スピードよりも柔軟性や判断力を必要とするピッキング、パレタイジング、検査、および資材運搬といった作業へのヒューマノイドロボットの活用を模索しています。製造業において、ヒューマノイドロボットはその器用さと適応力を活かし、ロボットアームなどの固定型ロボットでは自動化が難しい作業を遂行することが可能です。

医療現場では、ヒューマノイドロボットが患者の移動をより安全にサポートし、介護者の身体的負担を軽減する可能性があります。災害対応の場面では、火災や放射線、さらには不安定な構造物など、危険な環境を移動できるよう設計されたヒューマノイドロボットが活用できます。また、特に複雑で予測不可能な状況下において、人間とロボットの相互作用や協調行動を研究するためのプラットフォームとしても活用可能です。

よくある誤解


ヒューマノイドロボットに関する最大の誤解の一つは、それらが人間の労働者を完全に置き換えるために設計されているというものです。しかし、各組織は、反復的な作業や肉体的に過酷な作業、あるいは危険な作業を支援することが目的であると述べています。8 これは、固定型ロボットが過去から現在に至るまで支援を行ってきた方法と何ら変わりません。もう一つのよくある誤解は、ヒューマノイドロボットが感情を持つようになり、さらには知性さえも獲得するだろうというものです。AIの分野では多くの進歩が見られますが、それらは依然として、プログラムされた目的を実行する人工的なシステムに過ぎません。

ヒューマノイドロボット技術はまだ広く普及させる段階には至っていないと主張する批評家もいますが、アナリストや業界レポートでは一貫して、技術的な能力よりもコストこそが最大の障壁である可能性があると指摘されています。移動、センシング、自律性を支える技術は急速に進歩していますが、ヒューマノイドロボットは、現在使用されている固定型や特定作業用のロボットに比べて、依然としてかなり高価です。この障壁が、試験プログラム以外の場での導入を妨げています。 報告書によると、現在のヒューマノイドシステムの単価は、1台あたり数万ドルから数十万ドルに上ることが多いとされています。9 より広範な普及を実現するには、安全性、耐久性、稼働時間の向上に加え、大幅なコスト削減が必要となります。

ヒューマノイドロボットは管理された環境下では効果的に機能しますが、生産規模の拡大とシステムコストの削減が、普及率を左右する要因となるでしょう。当面の間、その用途の多くは産業用および商業用となる見込みです。 ソフトバンク・ロボティクスの「Pepper」や「NAO」といった初期の顧客対応型ロボットは、単なるデモンストレーションの段階を脱しつつあります。10 UBTECH(「Walker X」ロボット)、1X Technologies(「Eve」)、Sanctuary AI(「Phoenix」)といった企業は、完全な自律性よりも対人交流や作業支援が重視される公共の場向けに、ヒューマノイドロボットの開発を積極的に進めています。11  

今後10年間のヒューマノイドロボット


今後10年間、ヒューマノイドロボットは劇的な飛躍というよりは、着実な技術開発を通じて進化していくでしょう。特に活発な進展が見込まれる分野の一つがセンシングです。最新のシステムでは、より優れた視覚認識機能や高性能な触覚フィードバックが組み込まれており、ロボットが微細な接触力を感知し、物体をより巧みに扱うことが可能になっています(図3)。  


 図3:触覚センシングと微細運動制御の進歩により、ヒューマノイドロボットは日用品をより確実に扱うことができるようになっています。(出典:Anastasiya RI/stock.adobe.com;AI生成) 

こうしたセンシング技術の進歩により、ヒューマノイドロボットの応用範囲はさらに広がることになります。産業や公共事業分野では、知覚能力と制御能力の向上により、固定設備では自動化が困難な環境においても、点検、資材運搬、保守作業が可能になります。また、サイクルタイムよりも柔軟性が重視される倉庫や物流の現場(例えば、多種多様な在庫の取り扱い時や、人間の作業員向けに設計された空間での移動時など)においても、ヒューマノイドロボットの活用が検討されています。 

医療や移動支援も、ヒューマノイドロボットの導入において短期的に注力すべき分野ですが、その焦点は完全な自律性にはありません。むしろ、患者の移動やリハビリテーションの補助といった、身体的なサポート業務に重点が置かれています。これらの用途では、信頼性の高いセンシングと制御された身体的相互作用が不可欠です。これらの分野における段階的な改善が、実用化を可能にするでしょう。

シミュレーションツールの進化に伴い、ヒューマノイドロボットの動作の多くを、ハードウェアを製作する前に開発・検証できるようになります。これにより、反復開発の期間が短縮され、今後10年間でより大規模な導入が現実的なものとなるでしょう。これは、管理された商業環境における導入の加速を後押しするだけでなく、再現性と安全性が不可欠な、訓練シミュレーションや映画制作におけるヒューマノイドのスタントダブルといったニッチな用途にも貢献するでしょう。 

より広範な普及は、単なる技術的な能力だけでなく、コスト、耐久性、システムの信頼性における継続的な進歩にかかっています。エンジニアたちが技術的な制約に対処していくにつれ、ヒューマノイドロボットは、人間並みの移動能力や相互作用が役立つ環境において、実験的なデモンストレーションから実用的な自動化へと移行していくでしょう。

まとめ


ヒューマノイドロボットは、もはや基本的な実現可能性の制約を受けない、工学上の現実となっています。この分野の進歩は、センサ、パワーエレクトロニクス、組み込みコンピューティング、材料、AIといった既存技術によって牽引されています。今後10年間は、柔軟性が重視される産業および商業環境での導入が中心となるでしょう。そして、より広範な普及は、知能そのものよりも、経済性や耐久性の継続的な向上にかかっていると言えます。

[1]https://en.wikipedia.org/wiki/Leonardo%27s_robot

[2]https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co8564641/replica-of-erichttps://spectrum.ieee.org/elektro-the-motoman-had-the-biggest-brain-at-the-1939-worlds-fair

[3]https://global.honda/en/ASIMO/history/

[4]https://bostondynamics.com/atlas/; https://www.figure.ai/figure

[5]https://ifr.org/industrial-robots 

[6]https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/

[7]https://walmatethermal.com/humanoid-robot-thermal-management-application-practice-of-walmate-thermal-heat-pipe-heat-sink

[8]https://www.reuters.com/technology/chinas-humanoid-robots-will-not-replace-human-workers-beijing-official-says-2025-05-17/

[9]https://www.mckinsey.com/industries/industrials/our-insights/humanoid-robots-crossing-the-chasm-from-concept-to-commercial-reality/

[10]https://us.softbankrobotics.com/

[11]https://www.ubtrobot.com/en/humanoid/products/walker; https://www.1x.tech/eve; https://www.sanctuary.ai/blog/sanctuary-ai-unveils-phoenix-a-humanoid-general-purpose-robot-designed-for-work

[12]https://talkinglogistics.com/2025/10/01/humanoid-robots-in-logistics-early-curiosity-lingering-skepticism

[13]https://arxiv.org/pdf/2509.14687

[14]https://spectrum.ieee.org/amp/mit-dynamic-acrobatic-humanoid-robot-2653906657

[15]https://straitsresearch.com/report/humanoid-robot-market