コードレス化:エネルギーハーベスティングがIoTの未来をどう支えるか

出典:Charoen/stock.adobe.com;AIで生成
モノのインターネット(IoT)や産業用IoT(IIoT)により、家庭、都市、工場などでのデバイスの導入が拡大し続ける中、依然として解決すべき課題が一つ残されています。それは、従来の配線や頻繁な電池交換に頼ることなく、増え続ける接続デバイスに電力を供給する方法です。これに対応するため、エネルギーハーベスティングが実用的かつますます重要な解決策として台頭してきました。これは、光、動き、熱、電波などの環境エネルギーを回収し、デバイスを自立的に稼働させ続ける技術です。
このブログでは、エネルギーハーベスティングがIoTシステムの導入にどのような変革をもたらしているかを探ります。その背景にある技術や、活用されているエネルギー源の種類、そしてエンジニアたちが、バッテリ不要のIoTを実現するために、いかにしてよりスマートで持続可能なデバイスを設計しているかについて考察していきます。
つながった世界における電力問題
IoTの可能性は計り知れず、よりスマートな住宅、より効率的な工場、そして自律的に機能する都市の実現が期待されています。しかし、このエコシステムを構成するすべてのセンサ、アクチュエータ、ワイヤレスノードには電力が不可欠です。従来は、電力網に配線するか、バッテリに頼るかのいずれかでしたが、どちらにも限界があります。配線はコストがかかり、柔軟性に欠けます。バッテリーは便利ですが、いずれは電力が尽きてしまうため、コストがかかり、場合によっては現実的ではないメンテナンスが必要となります。
そこで登場するのが「エネルギーハーベスティング」です。これは、光、熱、動き、さらには散乱した無線信号など、環境から得られるエネルギーを捕捉し、利用可能な電力に変換するプロセスです。これは決して新しいアイデアではありませんが、超低消費電力エレクトロニクスやハーベスティング技術の最近の進歩により、さまざまな用途において実用的な解決策となっています。
ソースとシナリオの照合
エネルギーハーベスティングは、万能の解決策というわけではありません。環境によって必要なエネルギー源は異なり、それぞれに長所があります。
よりスマートなシステム、よりスマートな電力
もちろん、エネルギーの収穫は戦いの半分に過ぎません。それを効率的に管理することも、同様に重要です。そこで活躍するのが、最新のマイクロコントローラや電源管理用集積回路(PMIC)です。ディープスリープモードやタスクのインテリジェントなスケジューリングのおかげで、今日の組み込みシステムはマイクロワット単位の電力で動作することが可能です。エネルギーハーベスティング用ICには、多くの場合、電圧調整機能や蓄電管理機能が組み込まれており、断続的なエネルギー源であっても、デバイスをスムーズに稼働させ続けることができます。
また、設計者たちは、複数のエネルギー収集方法を組み合わせたり、充電式電池やスーパーキャパシタを併用したりするハイブリッドなアプローチも模索しています。[3] これにより、信頼性が向上するだけでなく、単一のエネルギー源が常に利用できないような環境においても、より柔軟な導入が可能になります。
この構成において、PMICは極めて重要な役割を果たします。これらのチップは、ハーベスター、蓄電素子、および負荷間のエネルギーの流れを制御します。一部のPMICは、複数の種類のハーベスターに対応するように設計されており、システム設計や導入において柔軟性を提供します。
なぜそれが重要なのか。今こそ、これまで以上に
エネルギーハーベスティングがもたらす影響は、単なる利便性の範囲をはるかに超えています。これにより、かつては電力供給が障壁となっていた場所、人里離れた農地、歴史的建造物、あるいは密閉された産業用機器の内部などにも、真にワイヤレスでメンテナンスフリーのデバイスを導入することが可能になります。ハーベスティング技術の導入により、バッテリの寿命を延ばしたり、バッテリそのものを不要にしたりすることで、電子廃棄物の削減につながります。さらに、エネルギーハーベスティングは、IoTインフラの最大の物流上の課題の一つである「電力」の問題を解決することで、その普及を加速させます。
IoTの普及が進むにつれ、持続可能でメンテナンスの手間が少ない電源ソリューションへの需要はますます高まるでしょう。エネルギーハーベスティングは単なる巧妙な手法ではなく、コネクテッドシステムの潜在能力を最大限に引き出すのに役立つ基盤技術なのです。
まとめ
エネルギーハーベスティングの進化は、コネクテッドシステムの設計および導入方法において、画期的な転換点となっています。マイクロコントローラや無線技術の消費電力が引き続き低減されるにつれ、実用可能な環境エネルギー源の閾値もそれに伴って低下しています。こうした融合により、より持続可能性が高く、多様で過酷な環境にも適応しやすい新世代のデバイスが実現しつつあります。
材料科学や電力管理技術の進歩が続く中、エネルギーハーベスティングは、将来のIoTおよびIIoTエコシステムの構築において、極めて重要な要素となる見込みです。その役割の拡大は、従来の電源への依存度を低減したインフラへの移行を示しており、それによって、柔軟性の向上、メンテナンスの軽減、そしてテクノロジーと日常生活のよりシームレスな融合が実現されます。スマートシティから遠隔監視に至るまで、エネルギーハーベスティングは、より自律的で持続可能な未来に向けた基盤を築きつつあります。
このトピックについてさらに詳しく知りたい方は、記事「エネルギーハーベスティングがIoTおよびIIoTのユースケースを加速させる」の全文をご覧ください。
このブログは、Microsoft 365用Copilotの支援を受けて作成されました。
出典
[1]https://resources.mouser.com/explore-all/latest-solar-panel-technology-shines-bright
[2]https://doi.org/10.1109/WIECON-ECE64149.2024.10915086
[3]https://resources.mouser.com/energy-harvesting/supercapacitors-find-applications-in-hybrid-vehicles-smartphones-and-energy-harvesting