Skip to main content

電力網における分散化の進展

画像出典:Artinun/stock.adobe.com

Mark Patrick(Mouser Electronics)

2025年11月12日公開

過去30年間、太陽光発電パネルや風力タービンといった小規模な再生可能エネルギー源の普及と、スマートグリッド技術の進展により、家庭や企業が電力網と関わる仕組みは根本的に変化しました。現在では、これらはいずれも電力を消費するだけでなく、発電も行っているのです。

この根本的な変化、すなわち発電の分散化は、国の電力網の機能を変えつつあり、家庭、企業、電力供給事業者間の関係にも変化をもたらしています。この移行はすでに進行中ですが、国際エネルギー機関(IEA)の予測によると、2030年までに1億世帯以上が屋上に太陽光発電パネルを設置することになり、現在の2,500万世帯から大幅に増加する見込みです。[1]

したがって、電力の分散化は始まったばかりであり、電気技術者にとっては、いくつかの新たな課題と機会が目前に迫っています。本記事では、各国の電力網における変化について考察し、技術的および社会的な影響を分析していきます。

電力網の進化を牽引する要因

電力網の分散化が進んでいる背景には、いくつかの要因がありますが、その主な要因は、集中型電力網に内在する限界と、分散型電力が持つ独自の利点にあります。

分散型エネルギー推進の主な要因の一つは、小規模な再生可能エネルギー源の開発です。太陽光パネルや小型風力タービンが普及する以前、エネルギーの自立を実現するには、ガス、石炭、または水力を動力源とするタービンなど、何らかの形式の発電機を導入する必要がありました。こうした発電機は、膨大な物理的資源を必要とするだけでなく、安全面、技術面、社会面において重大な影響を及ぼす可能性もあります。

分散型エネルギー生産を推進するもう一つの主な要因は、電力需要の増加です。この高まる需要を大規模な集中型発電所で賄うには、多大な計画、資源、そして時間を要します。特に原子力発電所の場合、建設から運転開始まで約6年から8年を要します。[2]

小規模な分散型エネルギー資源(DER)は、はるかに迅速に導入することができます。大規模な太陽光発電所は通常、稼働開始までに1年から3年を要しますが[3]、小規模な住宅用や産業用の太陽光発電設備(図1)は、平均して6週間から18週間で設置が可能です[4]。多くの場合、増大するエネルギー需要に対応するには、単一の集中型電源を用いるよりも、多数の小規模な分散型電源を活用する方が、より簡便で費用対効果が高いと言えます。

図1:図のような小規模な商業用太陽光発電設備は、わずか数日で設置可能です。(出典:anatoliy_gleb/stock.adobe.com)

再生可能エネルギー技術のコスト低下と効率向上に加え、電力価格の上昇も相まって、太陽光発電や風力発電はますます利用しやすくなっています。また、エネルギー貯蔵・管理技術の進歩により、分散型再生可能エネルギーの実用性はさらに高まっています。

分散型電力の台頭

分散型電力の需要が高まっている背景には、再生可能エネルギー、パワーエレクトロニクス、および蓄電池システム(BESS)における大規模な潮流と技術の進歩があります。電子技術の革新は、システムの効率性、知能化、安全性を向上させると同時に、設置上の制約やコストを削減することで、分散型エネルギー資源(DER)に新たな機会をもたらしています。

太陽光発電および風力発電の開発

2000年代初頭、一般的な住宅用および商業用太陽光発電パネルの変換効率は約15%でした。[5] それ以来、太陽電池セルの設計における進歩や材料構成の根本的な変化により、この数値は向上し、現在のパネルでは一般的に約20%の変換効率を実現しています。[6]

オックスフォード大学のスピンオフ企業であるOxford PVは、商用規模のペロブスカイト・オン・シリコン・タンデム太陽電池で世界記録を樹立し、28.6%の変換効率を達成しました。これは、さらなる効率向上が可能であることを示唆する大きな一歩です。[7] パネルの効率向上は、(パネル価格が横ばいで推移するという前提のもと)、実用的な太陽光発電システムを導入するために必要な面積を削減することで、分散型エネルギー資源(DER)の普及を促進する一助となります。

風力タービンも著しい発展を遂げており、従来の課題のいくつかを克服できる「ブレードレス風力タービン」(図2)が登場しています。従来の回転するタービンブレードがないため、建物へのシステム統合が簡素化され、安全性も向上するほか、メンテナンス費用の削減や鳥類との衝突事故の軽減にもつながります。こうした利点により、企業は、計画上の規制により回転ブレード付きのタービンの設置が困難な、太陽光パネルの近くや小規模な住宅地など、新たな地域への風力タービンの導入が可能になります。

図2:ブレードレス風力発電は、風の揺らぎと発電機を利用して、ブレードを使わずに発電します。(出典:VectorMine/stock.adobe.com)

BMWのオックスフォード・ミニ工場では最近、既存の太陽光発電設備を補完するため、Aeromine Technologies社製の世界初の固定式エネルギーシステムを導入しました。[8] このタービンは、翼型を用いて気流を制御することで、装置の後方に低圧域を作り出し、その気流が内部のプロペラを駆動して、風力を電気に変換します。[9]

スペインのスタートアップ企業「Vortex Bladeless」は、タービンを使用しない風力発電システムを開発しています。このシステムは、円柱の周囲を流れる風によって渦が発生する「渦剥離」現象を利用し、その振動を内部の電磁発電機を通じて電気に変換する仕組みとなっています。[10]

インバータ技術の進歩

パワーエレクトロニクスの進歩、特に炭化ケイ素(SiC)半導体の採用により、インバータの効率が向上し、エネルギー損失と熱管理の要件の両方が軽減されています。従来のシリコン系デバイスと比較して、ワイドバンドギャップのSiC半導体は、スイッチング損失が少なく、熱伝導率が高く、電力密度も大きいという特徴があります。

最新のシリコンインバータは98%の効率を達成できますが、SiCインバータは幅広い出力範囲で約99%の効率を達成でき、その結果、エネルギー損失を50%削減できます。[11] 欧州連合(EU)の太陽光発電総容量259.99GWに理論上の1%の効率向上が適用されれば、総出力に約2.6GWが追加されることになります。これは、400Wの太陽光パネル650万枚分に相当します。[12]

SiCの熱性能の向上により、冷却要件が軽減され、メーカーはより小型で軽量、かつ信頼性の高いインバータを設計できるようになりました。この小型化により、スペースに制約のある住宅や商業施設においても、分散型エネルギー資源(DER)設備の導入が可能になります。こうした特性に加え、SiC製造における規模の経済が拡大しコストが低下していることも相まって、より小型で高効率な太陽光発電用インバータの開発が促進されており、これが太陽光発電の普及に新たな波をもたらす可能性があります。

BESSの進化

BESS(蓄電システム)においては、リン酸鉄リチウム(LFP)への移行により、従来のリチウムイオン電池と比較して熱安定性と耐久性が向上しました。一方、ラックマウント型バッテリを含む新しいモジュール式設計により、より費用対効果が高く拡張性のある導入が可能となり、一般家庭や商業施設のユーザーが、それぞれのエネルギー需要に合わせてシステム容量を最適化できるようになりました。

バッテリ管理システム(BMS)にも、人工知能(AI)や機械学習が導入され始めており、これによりBESSの信頼性と効率性をさらに高めることが可能になります。AI機能を活用することで、バッテリーの劣化をより正確に予測し、環境条件に応じて充電サイクルを最適化し、エネルギーの流れを動的に管理することで、バッテリの寿命と性能の両方を最大限に引き出すことができます。

まとめ

分散型エネルギー資源(DER)は、企業や一般家庭に対し、持続可能性を高めつつエネルギーの自立を実現する機会をもたらします。しかし、エネルギー需要の増加や電力系統の複雑化に伴い、市場では、家庭や企業、さらには広範な電力系統にシームレスに統合される、効率的で信頼性の高い太陽光・風力発電ソリューションを提供する必要があります。

 

出典

[1]https://www.iea.org/reports/approximately-100-million-households-rely-on-rooftop-solar-pv-by-2030
[2]https://www.sustainabilitybynumbers.com/p/nuclear-construction-time
[3]https://www.theecoexperts.co.uk/solar-panels/complete-guide-solar-farms
[4]https://www.susenergy.co.uk/how-long-does-it-take-to-install-solar-panels.html
[5]https://www.forbes.com/sites/peterdetwiler/2013/07/16/as-solar-panel-efficiencies-keep-improving-its-time-to-adopt-some-new-metrics/
[6]https://corporate.enelx.com/en/question-and-answers/are-solar-panels-energy-efficient
[7]https://www.oxfordpv.com/news/oxford-pv-sets-new-solar-panel-efficiency-world-record-0
[8]https://www.bbc.co.uk/news/articles/c07ngp4yz7jo
[9]https://aerominetechnologies.com/
[10]https://vortexbladeless.com/technology/
[11]https://www.energy.gov/eere/solar/silicon-carbide-solar-energy
[12]https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/solar-energy_en