Skip to main content

新たなバッテリ試験手法:診断の新たな時代

(出典:Steveandfriend /stock.adobe.com;AIで生成)

スマートフォンから電気自動車(EV)に至るまで、世界の電化が進むにつれ、高性能で長寿命かつ安全なバッテリへの需要はかつてないほど高まっています。リチウムイオンバッテリは、高性能でハイテクな民生用機器に広く採用されていますが、電流漏れ、デンドライトの形成、熱暴走などの問題が生じやすいという課題を抱えています。 これらの問題は、いずれも致命的な故障を引き起こす可能性があります。こうしたリスクに対処するため、エンジニアや研究者は、バッテリの挙動をより深く探求し、微細な劣化メカニズムを解明し、バッテリの状態に関するリアルタイムの知見を提供する新たな試験手法を開発しています。本ブログでは、現在開発が進められているバッテリ向けの新しい診断試験のいくつかを検証し、これらのアプローチがどのように先進的なエネルギー貯蔵を実現するかを解説します。

より安全で高性能なバッテリの実現に向けた取り組み

ここ数年のスマートフォンやEV分野におけるリチウムイオン(Li-ion)電池の発火事故が私たちに教えてくれたことがあるとすれば、それは、より厳格かつ堅牢な安全性および試験手法を構築し続ける必要があるということです。これらの事故は、表面的な診断にとどまらない、堅牢な試験プロトコルの重要性を浮き彫りにしました。 新たなバッテリ試験手法には、物理的およびシミュレーションベースの試験が含まれます。これらは、電流の動態やバッテリ構造を極めて微細なレベルで解析し、バッテリが最適かつ安全に動作していることを確認するとともに、微小な問題が重大な熱的事故に発展する前に検出することを可能にします。 これらの手法には、グラフェン・ホールセンサや電気化学質量分析法(EC-MS)などが含まれ、品質管理(QC)、現場診断、研究開発(R&D)において活用されています。これにより、バッテリのライフサイクル全体にわたる挙動について、より包括的な理解が得られるようになっています。

グラフェン・ホールセンサ:電流を精密に測定する

バッテリ診断分野において最も有望な革新技術の一つが、グラフェン・ホールセンサです。これは、バッテリ内の磁場を測定して局所的な電流を特定するものです。 ホール効果センサでは、検知面が磁場中に置かれると、材料内の電荷キャリアが偏向し、材料全体に電位差が生じます。この過程によって材料内に電圧が発生し、その偏向と発生した電圧を測定することで、磁場の強さを特定することができます。グラフェンベースのセンサでは、グラフェンの卓越した電気的特性によりホール効果が増幅されるため、局所的な電流を正確に測定でき、応答速度も高速になります。

グラフェン・ホールセンサは、非接触かつ非破壊であり、バッテリの動作に影響を与えることなく局所的な電流を監視できるため、EVのような稼働環境においてもリアルタイムで導入することが可能です。グラフェン・ホールセンサを使用することで、エンジニアは以下のことが可能になります:

  • 充電・放電サイクルを監視
  • 充電状態(SOC)と健全性(SOH)を評価
  • 電流の急上昇や漏れ電流を検出
  • 熱暴走を引き起こす可能性のあるホットスポットを特定
  • バッテリ全体の電流分布を可視化

グラフェン・ホールセンサは、高出力リチウムイオン電池における最大の安全上の課題の一つである「熱暴走」の監視や試験に特に適しています。熱暴走とは、欠陥に起因して温度が急激に上昇する現象です。この急激な温度上昇はセルやバッテリパック全体に広がり、火災や爆発を引き起こす可能性があります。 グラフェン・ホールセンサは、深刻な熱的異常が発生する前に電流や欠陥を把握するためのバッテリ監視ツールとして活用できます。このように、グラフェン・ホールセンサは、熱暴走やその他の深刻なバッテリ安全問題に対する早期警報システムとして機能します。

電気化学質量分析法

グラフェンセンサが電気的挙動に焦点を当てているのに対し、電気化学質量分析法(EC-MS)は、電池内部で起こる化学的プロセスを解明する手がかりとなります。この診断手法の現在の具体例として、デンマークの企業Spectro Inletsが挙げられます。同社は、リチウムイオン電池におけるガス発生の研究にEC-MSを活用する先駆的な取り組みを行っており[1]、これは電池の劣化を示す重要な指標となっています。

従来、ガス排出量の分析には、制御された環境下での複雑な装置が必要とされてきました。EC-MSは、電池セルと直接接する微細加工膜を用いることでこのプロセスを簡素化し、追加のキャリアガスや電解液の損失を必要とせずに、ガスを自然拡散させて分光計へ取り込むことを可能にします。この技術により、研究者は特定の劣化経路を特定し、経時的なガス発生率を測定し、シミュレーションのみの場合よりも正確に実使用環境における電池の寿命を予測することが可能になります。

EC-MSは、バッテリの劣化の根本原因を解明することで、より耐久性の高い設計につながるため、研究開発の分野において特に有用です。現在、小規模な用途に限られていますが、ファラデー研究所などの組織から注目を集めており、今後より広く普及する可能性を示しています。

バッテリ試験における物理ベースシミュレーションの役割

物理的な試験は不可欠ですが、バッテリ開発においては、物理ベースのシミュレーション手法も同様に重要になりつつあります。シミュレーションは、特定のシナリオにおいてバッテリが理論上どのように動作するかを示すため、開発過程において重要な役割を果たします。物理ベースのモデルは、バッテリのモニタリングや診断において広く普及しています。最近では、バッテリに特化した物理ベースのシミュレーションモデルが登場し、バッテリの内部特性や経時的な劣化をより正確に予測できるようになっています。

特に注目すべきプラットフォームの一つが、Python Battery Mathematical Modelling(PyBaMM)です。これは、エンジニアが基礎物理学に基づいて劣化メカニズム、性能指標、および寿命予測をシミュレーションできるようにするオープンソースツールです。[2] 世界中ですでに数千人のエンジニアがPyBaMMを利用しており、バッテリの研究開発における基盤となりつつあります。このプラットフォームでは、以下のことが可能です:

  • 劣化シナリオの詳細な分析
  • バッテリの設計および材料の最適化
  • ハイブリッド試験手法における実験データとの統合

まとめ

バッテリの試験は、精度、感度、そして予測能力を特徴とする新たな段階へと突入しています。微細な不具合が危険につながる前にそれを検知することでも、複雑な劣化経路をシミュレートすることでも、現在利用可能なツールは、バッテリの性能に対する私たちの理解と管理の在り方を一新しつつあります。

電力需要の増加や安全基準の厳格化に伴い、こうした新たな診断手法は、バッテリが単に高性能であるだけでなく、信頼性と安全性も兼ね備えていることを保証する上で、極めて重要な役割を果たすことになるでしょう。今後数年間において、エネルギー貯蔵技術の潜在能力を最大限に引き出すためには、物理的な試験とシミュレーションに基づく試験を組み合わせることが鍵となるでしょう。

 

[1]https://www.faraday.ac.uk/success-stories/spectro-inlets/
[2]https://pybamm.org/