eVTOL(都市型航空モビリティ)の技術開発:低騒音、高出力、そして安全性

画像出典:Anastasiia/stock.adobe.com;AIで生成
マウザーテクニカルコンテンツスタッフによるインタビュー
2023年3月27日公開
今後3年から5年の間に、都市型航空モビリティ(UAM)企業は、政策先進的な数カ所の地域において、空港と都心部を結ぶ輸送サービスの提供を目指しています(図1)。[1] しかし、その事業拡大の可能性は、静粛な運航、メガワット級のバーティポート(すなわち、垂直離着陸専用のインフラ)、そして国民の信頼を得られる空域規制にかかっています。
本記事では、バーティポートのインフラ拡充、世界的な認証プロセスの進化、そして初期の実証ルートが、世界中で拡張性が高く信頼性の高いUAMサービスの基盤をどのように築いていくかについて考察します。

図1:初期の路線では、空港と都心部のビジネス地区にあるバーティパッドが、予測可能なスケジュールで結ばれます。(出典:ViskBx/stock.adobe.com;AIで生成)
デモからリリース初日のルートまで
この10年間で、新興企業や老舗の航空会社による数十回の実証飛行が行われてきました。しかし、ここ2年間で、これらの飛行は単なる見事なデモンストレーションから、日常的な環境下における電動垂直離着陸機(eVTOL)の実用性を証明するための試験飛行へと進化しています。
例えば、ジョビー(Joby)と全日本空輸(ANA)は、大阪万博2025において、専用に建設されたバーティポートから複数の実証飛行を行い、単発の試験飛行ではなく、離着陸地点間のシームレスな運航を初めて披露しました。[2] こうした実証飛行の重要性は、単にeVTOLの飛行が成功したからというだけではありません。それどころか、これらは、新たな交通手段の到来を告げる、インフラ、手順、および運航規則における準備態勢のレベルを示しているのです。 ペルシャ湾地域では、アブダビ空港公社とスカイポート・インフラストラクチャーが、ザイード国際空港とアル・バティーン・エグゼクティブ空港においてバーティポートのネットワーク建設に着手し、複数拠点からなるネットワークの構築を目指しています。[3]
「静けさを追求したデザイン」
ヘリコプターは世界中で貴重な交通手段ですが、UAMの構想には適していません。そのローターブレードは高速で空気を押し出し、最大100dBAもの耳障りな騒音を引き起こします。[4]
NASAの支援を受けた試験において、ジョビーの航空機は、上空500m(1,640フィート)での飛行時に約45dBA、離陸および着陸時の高度約100m(328フィート)では65dBA未満という数値を記録しました。[5] 参考までに、45dBAは郊外の夜間の環境音に近いレベルであり、65dBAは一般的なオフィス環境の騒音レベルに相当します。[6]
マイクロ発電所としてのバーティポート
2023年の研究において、米国連邦航空局(FAA)は、ロッキー山脈国立研究所(NLR;旧国立再生可能エネルギー研究所)と共同で、たとえ小規模なバーティポートであっても、複数のバーティパッドへと規模を拡大する前から、急速充電プロファイルを備えた1メガワット以上の高品質な電力が必要となることを明らかにしました(図2)。[7] これらのバーティポート用発電所は、航空機用グレードのインターロック、冗長性、および熱管理機能を備えた、自動車用DC急速充電器が同時に稼働しているようなクラスターとなるでしょう。

図2:さらに小規模なバーティポートであっても、大規模な充電インフラが必要となります。(出典:Anna/stock.adobe.com;AIで生成)
こうした電力要件を支えているのは、急速に統合が進んでいる2つの枠組みです。SAE J3271「メガワット充電システム(MCS)」は、大型車両や電気航空機のユースケースにまたがるメガワット級の直流インターフェイスおよび通信レイヤーを定義しており、ベンダー間の相互運用性と安全メッセージングを可能にしています。[8] また、NFPA 855およびUL 9540Aは、エネルギー貯蔵システムの設置場所、間隔、換気、および消火設備に関する基準を定めています。
認証
一部のeVTOLはヘリコプターや飛行機に似た形状をしていますが、規制当局はそれらを必ずしもそれらの分類に当てはめるよう強制しているわけではありません。米国では、FAAがこれらを「パワードリフト航空機」として認証しており、これはヘリコプター以来、民間航空機としては史上初の新たなカテゴリーとなります。[9] この指針では、メーカーが適合性を証明するために文書化しなければならない機種、製造、および耐空性のプロセスが明確にされています。
さらに、FAAの「特別耐空証明の近代化(MOSAIC)」最終規則では、ライトスポーツ航空機の定義が拡大され、回転翼機およびパワーリフト機が含まれるようになりました。ただし、商業運航者は、依然として耐空証明および航空運送事業者の規則に基づき、自社の航空機を認証する必要があります。[10]
欧州航空安全機関(EASA)のVTOL特別条件(SC-VTOL)およびその進化を続ける適合手段は、高エネルギーバッテリーの熱暴走リスク管理に関する指針を含め、並行する耐空性確保の道筋を提供しています。米国とEUのこの整合性は、世界中の機群のコスト削減につながる可能性があります。[11]
空域統合
初期のUAM回廊は、いわば「空のバスレーン」として機能し、航路と性能ベースの交通量を確立するとともに、航空交通管制官が飛行計画と空域を監視することになります。FAAの「UAM運用コンセプトv2.0」では、デジタルによる意図の共有、性能ベースの分離、および冗長リンク、状態監視、リアルタイム制約を含むネットワーク運用を通じて、サービスがどのように拡張されるかが概説されています。[12]
現場では、オペレーターがネットワーク運用管理センター(NOCC)を運営し、機体の状態、充電サイクル、気象状況、および発着場の状況などを監視します。[13] これらは空港の管制室や電力会社の制御センターに類似しており、表示板、異常アラート、そして少人数のチームが大規模で分散した機体群を管理できるようにする厳格な手順を備えています。
安全、火災科学、そして「最悪の事態」を想定した設計
UAMの広範な導入に対する社会の受容は、飛行が順調な日ではなく、最悪の事態に左右されることになります。その結果、NFPA 855およびUL 9540Aは、バーティポートの設計において重要な位置を占めています。 UL 9540Aの大規模な火災伝播試験データは、消防当局に対し、電力網の負荷を緩和し、迅速なターンアラウンドを可能にするための固定式貯蔵システムについて、間隔距離、換気要件、および消火戦術を設定するための根拠を提供しています。[14]
エンジニアは、バッテリ室に堅牢な環境保護対策を組み込む必要があります。これには、ガス検知、許可されている場所での爆燃防止パネル、公共エリアへの空気の再循環を防ぐダクト、およびフェイルセーフな充電動作などが含まれます。これらのプロセスでは、タイムスタンプ付きの充電プロファイル、コネクタの状態、バッテリ管理システム(BMS)のイベントなど、最初から詳細な追跡可能性を確保する必要があります。そうすることで、重大な事故の混乱の中でも根本原因を特定し、次回の設計を大幅に改善することが可能になります。
スケールへの道
UAMシステムが先行導入都市で展開されるにつれ、ごく一部の路線において、パイロットによる定期便サービスが開始される見込みです。その料金は、プライベート航空というよりは、プレミアムなライドシェアに近いものになるでしょう。 ドバイやアブダビでは、最初の路線が「リビングラボ」としての役割も果たし、運航、乗客の受付、およびマルチモーダルな乗り継ぎの耐性試験が行われる予定です。米国では、2028年夏季オリンピックの参加者が、エアタクシーを利用して会場へ向かう機会を得られるかもしれません。アーチャー・アビエーション社は、乗客や緊急対応要員を輸送するため、ロサンゼルスに同社の「ミッドナイト」eVTOL機隊を配備する計画です。[15]
まとめ
都市型航空モビリティは、もはや目新しいものではなくなったときに成功を収めるでしょう。eVTOL機の離着陸が旅客機のそれと何ら変わらないほど日常的なものになったとき、UAMシステムは本格的な普及に向けた準備が整うことになります。今後3年から5年は、斬新なプロトタイプの開発よりも、規格やインフラの整備、そして信頼の構築に重点が置かれることになるでしょう。
このブログは、Copilot for Microsoft 365 の支援を受けて作成され、以下の記事をもとに改編されたものです。 『Engineer the Sky – The Tech Between Us』.
出典
[1]https://www.eveairmobility.com/alt-air-teams-up-with-eve-air-mobility-and-skyports-infrastructure-to-advance-electric-aviation-in-new-south-wales-and-queensland/; https://www.helihub.com/2026/03/09/skydrive-completes-first-demo-flights-in-tokyo/
[2]https://www.aerotime.aero/articles/joby-evtol-aircraft-flight-expo-2025-japan; https://www.jobyaviation.com/news/joby-ana-holdings-kickoff-next-phase-of-air-taxi-development-in-japan-with-public-flight-demonstration-at-the-expo-2025-osaka-kansai-japan
[3]https://www.ainonline.com/aviation-news/futureflight/2025-11-12/abu-dhabi-airports-and-skyports-confirm-vertiport-plans
[4]https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/pds/ceqa/Soitec-Documents/Final-EIR-Files/references/rtcref/ch2.6/2014-12-19_NPS2007.pdf
[5]https://newatlas.com/aircraft/nasa-joby-evtol-noise/
[6]https://ehs.yale.edu/sites/default/files/files/decibel-level-chart.pdf
[7]https://docs.nrel.gov/docs/fy24osti/86245.pdf
[8]https://www.anl.gov/sites/www/files/2023-03/MCS_FAQs_Final_3-13-23.pdf
[9]https://www.faa.gov/media/80526
[10]https://www.faa.gov/newsroom/MOSAIC_Final_Rule_Issuance.pdf
[11]https://www.easa.europa.eu/en/document-library/product-certification-consultations/special-condition-vtol
[12]https://www.faa.gov/sites/faa.gov/files/Urban%20Air%20Mobility%20%28UAM%29%20Concept%20of%20Operations%202.0_1.pdf
[13]https://www.supernal.aero/media/documents/Chakrabarty_Hosagrahara_Lei-Design_of_UAM_Network_and_Ecosystem.pdf
[14]https://www.ul.com/services/ul-9540a-test-method
[15]https://la28.org/en/newsroom/archer-selected-as-official-air-taxi-provider-of-la28-games.html