Skip to main content

フィジカルAIによる自動化の再定義

デジタルインテリジェンスから、物理世界における身体化された自律性への移行

画像出典:Ventura/stock.adobe.com;AIで生成

Mouser Electronics提供、著者:Abhishek Jadhav

2023年3月27日公開

人工知能(AI)は、過去20年間で著しい進歩を遂げてきました。初期のAIシステムは、画像認識、自然言語処理、予測分析といったデータ駆動型のタスクを目的として設計されていました。今日、AIはデジタル領域から、物理的な機械に組み込まれる段階へと移行しつつあります。

AIとロボティクス、そして自動化の融合は、産業用オペレーショナル・テクノロジーにおける次の進化形、すなわち「フィジカルAI」を象徴しています。この概念は、周囲の環境を認識し、知的な判断を下し、物理的な世界で行動できるAI機能を備えた自律型ロボティクスシステムを指します。

フィジカルAIの開発は、機械学習(ML)アルゴリズム、センサ技術、およびコンピューティング・ハードウェアにおける最近の飛躍的な進歩によって推進されています。これらすべての要素が相まって、より高度で適応性の高い新世代の機械を実現し、さまざまな産業において効率性と柔軟性を大幅に向上させることが可能となります。

本記事では、AIがデジタル領域から現実世界へと移行する動き、その変化を後押しするさまざまな要因、そしてこの技術が最終的にどのような方向へ向かうのかについて考察します。

AIにおける画期的な進展

現代のAIの復活は、2010年代にディープラーニングが登場したことに端を発します。2012年、深層ニューラルネットワークは視覚的物体認識において目覚ましい成果を上げ、機械が大量のデータセットから複雑なパターンを学習できることを実証しました。これがきっかけとなり、畳み込みニューラルネットワーク(CNN)から強化学習に至るまで、AI分野に革新の波が巻き起こりました。

2010年代後半から2020年代前半にかけて、AIモデルの規模と能力は飛躍的に拡大しました。重要なブレークスルーとなったのは、人間のようなテキストを生成し、高い精度で画像を認識できる言語モデルとビジョントランスフォーマでした。しかし、これらの機能はすべて、データの分析や仮想タスクの自動化といった、デジタル領域に限定されていました。

産業オートメーションの分野では、AIは「分析」と「予知保全」という2つの主要な応用分野で活用されています。機械学習モデルは、生産ラインのセンサ、品質検査用カメラ、サプライチェーンシステムなどから得られる膨大な量のデータを分析し、人間が見逃してしまうようなパターンや異常を検出することができます。

AIは、振動センサ、温度測定、油質分析を通じて設備の状態をリアルタイムで監視し、機械学習(ML)を活用して故障が発生する前に予測することで、予知保全においてより高度なアプローチを提供します。事後対応型のメンテナンスからAIを活用した予知保全戦略へと移行することで、予期せぬダウンタイムを30~50%削減し、メンテナンスコストを最大40%削減することが可能です。[1]

従来のAI活用事例がもたらす効率性にもかかわらず、AIの真の可能性は、物理的な世界に知能をもたらすことにあります。コンピュータビジョン、ロボット工学ハードウェア、エッジコンピューティングの進歩により、これが実現しつつあります。この変革は、フィジカルAI時代の幕開けを告げるものです。

フィジカルAIとは何ですか?

フィジカルAIとは、物理的な機械やデバイスに組み込まれたAIシステムであり、それらが現実世界で自律的に知覚、推論、行動することを可能にするものです。例えば、フィジカルAIを搭載した倉庫用ロボットは、カメラを通じて箱を認識し、次にどの箱をピックアップするかを決定し、その後、ロボットアームを使って物理的に移動し、その箱を所定の位置に配置することができます。

「フィジカルAI」とは、ソフトウェアとしてのみ存在するAIとは対照的に、物理的な存在を持ち、周囲の環境と相互作用できるAIを指します。フィジカルAIシステムには、高度な知覚システム(コンピュータビジョン、LiDAR、聴覚センサなど)、センサデータを解釈して行動を計画するための推論・意思決定アルゴリズム、そしてそれらの行動を実行するための駆動機構など、幅広い技術が統合されています。

フィジカルAIをより深く理解するためには、従来のロボティクスと区別することが重要です。従来の産業用ロボットは、主にルールベースで事前にプログラムされたシステムであり、一連の指示を高精度で繰り返し実行します。状況が変化しても、それに対応することはできませんでした。ロボットは設計上、柔軟性に欠けるため、新しい作業を行うにはオペレーターが再プログラミングを行う必要があり、それによってさらなるダウンタイムが発生することになります。

もう一つの大きな違いは、リアルタイムの知覚機能です。従来のロボットは、精密なフィードバックを行うための閉ループ制御システムを搭載している場合でも、適応的な知覚能力や状況に応じた意思決定能力を欠いていることがよくあります。一方、フィジカルAIデバイスは、高解像度カメラ、深度センサ、触覚センサなどの最新の知覚システムを搭載しており、それによって、自分が何をしているかを「見る」ことや「感じる」ことが可能になっています。

要するに、フィジカルAIは、従来のロボットにはなかった柔軟性と適応性をロボット工学にもたらします。とはいえ、高度に構造化された作業においては、従来のルールベースのロボットも依然として有用です。フィジカルAIロボットは、単に従来のロボットに取って代わるのではなく、自動化の機能を強化し、その可能性を広げていくでしょう。しかし、作業がより複雑で多様化するにつれ、フィジカルAIの利点が、次世代の自動化システムの基盤となるのです。

フィジカルAIの普及を後押しする要因

需要側(業界のニーズ)と供給側(技術的基盤)の両方において、いくつかの要因が相まって、企業がフィジカルAIソリューションの導入を進めています。

人手不足とコスト上昇

多くの業界、特に製造業や物流業界では、労働力に関する課題に直面しています。世界的なサプライチェーンの混乱や生産拠点の国内回帰の動きを受けて、欧米の製造業者は熟練労働者の不足に直面しており[2]、競争力を維持するためには自動化の導入をさらに推進する必要があることが浮き彫りになっています。

フィジカルAIは、人材確保が困難な業務を自動化することで、拡大するスキルギャップを埋める手段を提供します。知能ロボットは疲労を知らずに24時間稼働できるため、各業界が人件費を抑制し、生産目標を達成するのに役立ちます。要するに、経済動向により、高度な自動化のビジネス上のメリットはかつてないほど強まっているのです。

柔軟性と回復力の必要性

従来のAIによる自動化は柔軟性に欠けます。製品の種類が豊富だったり、急な変更があったりすると、対応が困難になります。今日の市場は変動が激しく、製品のライフサイクルは短く、消費者の嗜好も急速に変化しています。そのため、メーカーには、毎回大規模な設備の変更を必要とせずに、さまざまな製品や小ロット生産に対応できる柔軟な自動化が求められています。

フィジカルAIは、ロボットにタスクの再割り当てを可能にしたり、学習を通じて変動性に対応させたりすることで、こうした柔軟性を実現します。また、これらのロボットは、重要なタスクを自動化し、人的リソースへの依存度を低減することで、レジリエンス(回復力)も提供します。

シミュレーションおよびデジタルツイン技術

フィジカルAIの導入において極めて重要な要素となるのが、実環境に導入する前にシミュレーション環境で機械を訓練・テストする能力です。NVIDIA Isaac Simのような高精度シミュレーターを使用すれば、ロボットとその動作環境のデジタルツインを作成することができます。これらのデジタルツインには、主に2つの利点があります。それは、強化学習などの手法を安全かつスケーラブルに活用できること、そして新しいロボットソリューションの開発・導入期間を大幅に短縮できることです。

シミュレーションツールは、現実的な物理演算や合成データの生成機能の向上に伴い、フィジカルAIの効果を飛躍的に高める役割を果たしています。中小企業であっても、シミュレーション主導の開発を活用することで、社内で大規模な研究開発を行うことなく、知能ロボットを導入することが可能になります。

フィジカルAIの活用事例

自動運転車は、フィジカルAIの最も目に見える形の一つです。これらの自動運転車は、本質的には車輪付きのロボットであり、カメラ、光検出・測距(LiDAR)、およびレーダーを用いて道路状況を把握します。AIを活用して状況を解析し、運転判断を行い、それに応じてステアリングやブレーキを制御します。

フィジカルAIは、最も複雑な産業である医療分野をも変革する可能性を秘めています。Nvidiaは最近、GEヘルスケアと提携し、フィジカルAIを活用した自律型画像診断システムの開発に取り組みました。[3] この提携は、人の介入を最小限に抑えつつ、患者の体位調整、スキャン、画像品質の確認を行うことができるX線および超音波診断システムの開発を目的としています。

もう一つの興味深い活用例は宇宙探査の分野です。そこでは、過酷な環境のため、人間が一部の作業を行うことができません。その代わりに、フィジカルAIが危険で複雑な作業を引き受けることができます。もはや単なる補助ツールではなく、人類が星々へと進む上での重要なパートナーとなっているのです。人間と共に、これらの技術は新たな世界への扉を開いています。

まとめ

フィジカルAIは、AIのデジタル知能と機械の物理的な能力を融合させ、第5次産業革命の最前線に立っています。フィジカルAIを取り入れることで、機械が単に自動化されるだけでなく、真に自律的な存在となる世界へと向かっていきます。

この旅は始まったばかりです。フィジカルAI技術が進化し続けるにつれ、今後数十年の間に、自動化のあり方は間違いなく再定義されることでしょう。

 

出典

[1]https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/manufacturing-analytics-unleashes-productivity-and-profitability
[2]https://www.ascm.org/ascm-insights/scm-now-impact/manufacturing-labor-shortage-threatens-u.s.-nearshoring-efforts
[3]https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-and-ge-healthcare-collaborate-to-advance-the-development-of-autonomous-diagnostic-imaging-with-physical-ai