Skip to main content

産業オートメーションにおけるセンサと分析技術

(出典: Bounpaseuth / stock.adobe.com; AIを使用して生成)

インダストリー5.0の基盤の一つは、先進技術を活用してより包括的かつ効果的な製造ソリューションを創出することにあります。 当然ながら、センサとデータ収集はこうした取り組みの基盤を築きます。データが製造業者に前例のない洞察と業務の透明性をもたらすことで、インダストリー5.0は工場現場における効率性、持続可能性、品質向上の新たな可能性を開きます。本ブログでは、産業オートメーションにおけるセンサと分析技術の役割を検討し、これらの技術がいかにインダストリー5.0の中核をなすかについて議論します。

産業オートメーションにおけるセンサ技術の開発

センサは、産業オートメーションにおいて常に重要な役割を担ってきました。初期の応用例では、圧力、温度、レベル、流量といった基本的な物理的測定に焦点が当てられていました。しかし、オートメーションが進化するにつれ、センサ技術も同様に発展を遂げてきました。近年では、より複雑で多様な製造環境のニーズに対応するため、画像、近接、トルク、振動、速度といった新たなカテゴリーのセンサが登場しています。

インダストリー5.0の文脈において、製造プロセスでは人間とロボットの協働が頻繁に行われます。これにより、追加の安全対策が必要となります。例えば、人間が協働ロボット(コボット)と共働する環境では、衝突を検知するために近接センサ、画像センサ、さらには赤外線センサさえも不可欠となっています。これらのセンサは、リアルタイムで動きを検知し、人間が高リスクエリアに進入した場合に安全対応を発動することで、作業員を保護します。

安全性を超えて、トルクセンサと変位センサは、ロボットがコンベア上の物体を正確に位置決めするのを支援し、操作精度と品質管理を確保します。このようなセンサの多様性と適応性により、高度な産業オートメーションが可能となり、様々な製造ニーズを支えています。

プロセスとリソースの最適化

インダストリー5.0では、リアルタイムデータ収集により、応答性と適応性に優れた生産環境が実現されます。ここでは、センサがコンベアの速度や物体の寸法・形状から、製品の完成率や組立品質に至るまで、あらゆるデータを収集します。例えば、組立ラインにおける製造工程では、リアルタイムのセンサデータを活用し、製品部品が正確に位置合わせされ、許容範囲内にあることを確認します。これにより、コストのかかる手直し作業を防止することが可能になります。

リアルタイムデータは、自動組立ラインや危険な製造環境など、安全性が最優先される用途において特に重要です。こうした状況では、センサが制御システムに瞬時にフィードバックを提供し、作業員を保護し、稼働の健全性を維持する予防措置を可能にします。リアルタイムのセンサデータを活用することで、製造システムは生産性と安全性のバランスを最適化し、手動チェックや中断によるダウンタイムを最小限に抑えることができます。 現代のスマート工場制御システムにおける計算能力の大幅な向上において、生成AI(GenAI)の役割はますます重要になってきています。 

同様に、インダストリー5.0の柱の一つである持続可能な生産性は、資源消費の削減と廃棄物の最小化を図りながら、生産量を最大化することを目指しています。 この取り組みにおいてセンサは、エネルギー消費量、生産速度、材料使用量を測定し、総合設備効率(OEE)の算出を可能にすることで役割を果たします。OEEとは、品質、性能、稼働率などの要素を総合的に評価する指標です。リアルタイムデータを活用することで、製造システムは非効率性を迅速に特定し、対応することが可能となります。例えば、最適ではない速度や負荷で稼働している機械や、過剰な廃棄物を発生させている機械などです。

高度な分析プラットフォームは、センサデータを集約して総合設備効率(OEE)を算出します。機械が目標OEE水準を下回って稼働している場合、分析により過剰なアイドル時間、非効率なエネルギー使用、ダウンタイムなどの具体的な非効率要因を特定することが可能です。これにより、管理者は最適なパフォーマンスに向けて調整を行うことができます。例えば、分析結果から、高エネルギー消費機械の稼働削減や、廃棄物を最小限に抑えるための材料使用の最適化が提案される場合があります。その結果、製造業者は持続可能性の高い運営を実現すると同時に、収益性の向上も図ることができます。

予知保全の実現

予測保全は、センサからの長期的かつリアルタイムなデータ収集に依存するものであり、産業オートメーションにおける分析技術の最も価値ある応用分野の一つです。設備の性能に関する長年の履歴データを活用することで、分析技術は故障が発生する前に保守の必要性を予測することが可能です。リアルタイムデータが即時的な運用判断に不可欠である一方、予測保全は数か月、場合によっては数年にわたって収集されたデータの傾向に依存しています。

効果的な予知保全のため、企業はしばしばOEM(オリジナル・エクイップメント・メーカー)からのデータと自社で収集したデータを統合します。OEMは類似機械の運用データを長年にわたり保有しているため、この協働アプローチによりより広範なデータセットへのアクセスが可能となります。例えば、タービンやコンベアベルトに設置されたセンサは、振動、油分、温度、圧力を監視し、摩耗や潜在的な故障を示す異常を検知します。 高度な分析技術により、これらのデータを処理し、設備のメンテナンス時期を予測するパターンを特定することが可能です。これにより、ダウンタイムや修理コストを最小限に抑え、設備の稼働寿命を延長することが実現します。

しかしながら、予知保全を実施するには膨大なデータ量と過去の傾向分析が必要となります。したがって、クラウドコンピューティングは不可欠な要素となります。クラウドベースの分析プラットフォームは、大規模なデータ処理により、高精度な保全スケジュールと運用計画を支援し、生産性とコスト効率を直接的に最適化します。

レガシーシステムへのセンサ統合

インダストリー5.0では相互接続されたシステムとデータ駆動型プロセスが重視される一方、多くの産業施設では依然としてインダストリー3.0や4.0環境向けに設計されたレガシー機器が稼働しています。こうした旧式システムに現代的なセンサを統合する際には、特有の課題が生じます。例えば、レガシーシステムでは通常アナログセンサが使用されており、インダストリー5.0に必要な高度なデータ処理機能をサポートできない可能性があります。

センサの改造や追加には、正確な設置位置の確保が不可欠です。回転軸や内部ベアリングなど、特定の機械部品へのアクセスが制限されている場合、この設置は困難を伴うことがあります。さらに、改造にはデジタル通信に対応するためのインフラ整備が必要です。アナログ配線やインターフェイスでは、複数のセンサからのリアルタイムデータ伝送に必要な帯域幅を確保できない場合が多いためです。この課題を解決するため、施設ではデータ変換装置の設置、あるいはインフラ全体を刷新することなくデータ転送を可能にする無線通信システムの導入が必要となる場合があります。

さらに、デジタルセンサを統合する際には、センサデータを分析・可視化する互換性のあるソフトウェアが必要となり、既存の制御システムにとって新たな課題となります。したがって、インダストリー5.0 へ移行する企業は、センサ技術および光ファイバー、エッジコンピューティングデバイス、分析プラットフォームといった支援エコシステムへの投資が不可欠です。これらはセンサからのデータを管理・処理する基盤となります。

まとめ

インダストリー5.0が進化を続ける中、センサと分析技術はますます重要性を増していきます。センサはリアルタイムの状態監視、メンテナンス需要の予測、持続可能性目標の支援といった能力により、製造業者がプロセスを最適化すると同時に、労働者の安全確保と環境負荷の低減を実現します。 一方、生成AI(GenAI)によって推進される分析技術の進歩は、これらのセンサが生成する膨大なデータを理解するために必要な知見を提供します。これらの技術は一体となり、Industry 5.0の基盤を形成し、データから実用的な知見を導き出し、より適応性と回復力に富んだ産業の未来への道筋を拓くのです。


著者について

Hector Barresiは、産業オートメーション、スマート製造、デジタル化を専門とする受賞歴のある産業技術アドバイザー、コンサルタント、講演者です。ハネウェル、ダナハー、IDEX、ゼネラル・エレクトリックで経営幹部を務め、世界的にトップクラスの製品イノベーション組織を構築したことで知られています。特に、市場初の産業用ワイヤレスセンサファミリーであるハネウェルXYR5000の開発を主導し、画期的なTintelligenceスマート調色プラットフォームを確立、塗料業界に革命を巻き起こしました。