Skip to main content

スマートグラスが技術的に実現可能となった理由

画像提供元:WavebreakMediaMicro/stock.adobe.com

Bryan DeLuca(Mouser Electronics)

2026年2月25日公開

スマートグラスは約20年間、主にデモ機や試作品として存在してきましたが、一部の企業は研究室からコンセプトを引っ張り出し、初期の消費者向け製品を発表することに成功しました。しかし、技術は未成熟なハードウェアに阻まれ苦戦を強いられました。部品はかさばり、バッテリは性能不足、熱管理は制約が多く、接続性は不安定だったのです。

いよいよ、アプリケーションの要求を満たすほどコンポーネントが成熟した時代が到来しました。常時稼働を想定した低消費電力プロセッサは、メガネに搭載するのに十分な効率性を実現しつつあります。電力管理技術も追いつき、無線接続の信頼性も向上しています。センサの統合さえも、ついに眼鏡デザインの物理的制約内に収まり始めています。こうした変化のすべてが、一日中動作しながらも日常的な眼鏡のように見えるメガネの実現を可能にしているのです。

技術的な制約は依然として存在しますが、現代のコンポーネントはそれらの制約内で動作する能力を高めています。変化はスマートグラスの活用方法にあります。デバイス上での演算処理、音声処理、無線性能、センサフュージョンの進歩によりハードウェアが向上したことで、普及は消費者向けの新奇性から産業・医療環境へと移行しています。 近い将来の勢いは、ハンズフリー操作が問題解決に寄与するアプリケーションに向けられています。例えば倉庫、病院、フィールドサービス、その他の現場において、音声や状況に応じたガイダンスがワークフローの改善やエラー削減につながる場面が挙げられます。

最近の市場予測はこの傾向を裏付けています。スマートグラス市場の成長は、一般消費者向け普及ではなく、企業向け、医療向け、産業向け、および支援用途のユースケースにますます結びついています。[1]

業界では、スマートグラスが単に魅力的であるかどうかではなく、技術的に実現可能かどうかに関心が集まりつつあります。そしてその答えは、実現可能であるように見え始めています。

ビッグテックの推進要因

スマートグラスは、基盤となる技術の多くが同時に成熟したことで実用化が可能になってきています。処理能力、音響システム、表示部品は、現在では眼鏡の電力、発熱、サイズの制限内で動作することが可能となりました。

スマートグラスがコンセプトデモや単なるガジェットの域を超え、実用的なデバイスとして普及するためには、内蔵されるコンピューティング機能が眼鏡としての制約条件内で動作することが不可欠です。つまり、コンピューティング部品は消費電力が低く、発熱も最小限に抑えられなければなりません。同時に、小型バッテリを消耗させたりフレームを過熱させたりすることなく、基本的なタスクを処理するのに十分な性能を提供する必要があります。

スマートグラス専用に設計されたプロセッサは、一般的なモバイルデバイス向けとは異なり、その段階に到達しつつあります。[2] これらのシステムオンチップ(SoC)設計は、従来型のスマートフォン中心のプロセッサでは実現できなかった方法で、演算処理能力と電力効率のバランスを実現しています。電力管理は今や、単にバッテリーを節約するだけのものではありません。グラスサイズのフォームファクターにおいてシステムを実用可能な状態に保つため、ワークロードの実行方法やタイミングを制御する役割を担っています。

ローカル処理は、スマートグラスが現実的に実現できる機能も変えつつあります。音声キャプチャや、騒がしい環境で音声を分離するビームフォーミングといったオーディオ処理は、現在デバイス上で実行されます。物体検出やバーコードスキャンといった基本的な視覚処理も同様にローカルで実行可能です[3]。これらのローカル処理により、スマートフォンへの依存や常時接続の必要性が減り、遅延が低減され、無線伝送に消費される電力も抑えられます。以前のスマートグラスでは、このようなデバイス内での処理負荷をサポートできませんでした[4]。

これらの新たな機能は、スマートグラスの設計方法や使用方法そのものの変化の一端をなしています。視覚的なオーバーレイを主要なインターフェイスとして扱う代わりに、多くのシステムでは音声によるインタラクションを主要な層として重視する方向へ移行しています。これは電力消費の制約に適合し、実際の環境下でも機能するためです。

音声が主要なインタラクション手段

音声は、ディスプレイを必要とせず、視覚インターフェイスよりもはるかに少ない電力を消費するため、理想的なインタラクション方法です。Bluetooth®対応のオーディオ機能を備えたスマートグラスは一般的であり、フレームに組み込まれたスピーカーとマイクにより、ユーザーは通話の応答、通知音の再生、音楽の視聴が可能です。ほとんどのスマートグラスはオープンイヤーオーディオを採用しており、周囲の音を遮断することなくコンテンツを聞くことができます。[5] 一部の設計では、プライバシー保護を強化するため、音を装着者の耳に向けて集音する機能も備えています。

現代のアイウェアにおける通信機能では、内蔵マイクと信号処理技術により音声の分離が可能です。[6] スマートグラスに組み込まれたデュアルマイクおよびマルチマイクアレイは、背景雑音をフィルタリングし話者への集音を実現します。これにより、通話やアシスタント機能、音声コマンドの明瞭性が向上し、かさばるハードウェアを必要としません。

Bluetooth LE Audioや関連するブロードキャストオーディオ機能といった新たな規格は、消費電力を削減し、ウェアラブルデバイスの可能性を広げています。[7] これらの技術は、より優れたオーディオストリーミングと一対多のオーディオ配信を実現し、共有オーディオ環境において有用です。

しかし、これらはいずれも視覚的出力が無関係であることを意味するものではありません。それは、視覚的出力が異なる扱いを受けていることを意味します。完全な視覚オーバーレイに基づくスマートグラスを開発する代わりに、多くの設計ではディスプレイを控えめに使用される二次的な層として扱っています。

進化するディスプレイと光学技術

ディスプレイ自体は制約要因ではありませんが、デザイナーは依然として慎重に活用しています。輝度と光学設計の微細な改良により、眼鏡型デバイスにおける視覚出力の実用性が向上しました。こうした用途におけるディスプレイには、日中でも読み取り可能な情報を伝達しつつ、バッテリを消耗させないことが理想です。

現在の多くの設計では、完全な視覚的オーバーレイを避け、代わりに最小限の視覚出力に依存しています。例えば、小型の単眼ディスプレイやレンズ内投影といったものです。[8] これにより消費電力が削減され、大型ディスプレイシステムに伴う重量や発熱の問題を回避できます。

このアプローチは、Meta Ray-Ban Displayスマートグラスのような現行デバイスに顕著に見られます。同製品は、かさばる外部光学系に依存するのではなく、最小限のディスプレイをレンズに直接統合しています[9]。この設計選択は、眼鏡の物理的制約と対立するのではなく、それに適合する控えめな視覚インターフェイスへの移行を示しています。

消費者用途を超えて

消費者向けスマートグラスは注目を集めていますが、真の勢いが見られるのは、ハンズフリー作業が安全性とパフォーマンスに影響を与える環境です。こうした場所では、画面を装着することで特定の作業が容易かつ効率的になり、別のデバイスを操作する必要がなくなります。

物流と倉庫管理

物流および倉庫管理の分野では、スマートグラスが音声ガイドによるピッキングやハンズフリーでの作業確認に既に活用されています。 DHL社は、紙やハンドヘルドスキャナーではなくスマートグラスを用いて作業員を注文内容に誘導する「ビジョンピッキング」システムによる生産性向上の実績を公表しています[10]。ボーイング社も複雑な配線作業にスマートグラスを導入したことで同様の効果を報告しており、作業員の視野内に直接指示を表示することでミスを減らし、組立時間を短縮することに成功しています(図1参照)[11]。

図1:現場技術者がスマートグラスを使用して電気配線を補助する様子をAIが再現したイメージです。(出典:Arpatsara/stock.adobe.com;AI生成)

医療

医療現場では、スマートグラスがハンズフリー通信、遠隔観察、臨床研修に活用されています。研究によれば、人工知能(AI)を搭載したスマートグラスは教育と遠隔医療を支援し、「医療介入と医療サービスの正確性および迅速性を向上させる」ことが示されています[12]。ここでの価値は視覚的オーバーレイではなく、臨床医が患者ケアに集中した状態を維持しつつ、継続的な通信アクセスを確保できる点にあります。

産業およびフィールドサービス

産業現場やフィールドサービスにおいて、スマートグラスを用いた視点映像の共有や作業手順のガイドが普及しつつあります。技術者は作業を中断したり端末を手に持ったりすることなく、遠隔地の専門家にご自身の視界を正確に示しつつ、指導を受けることが可能です。研究によれば、スマートグラスなどのハンズフリー指導ツールは、監督者が着用者からの改善提案を反映させることで、産業環境における効率性と正確性の向上に寄与する可能性があります。[13]

聴覚補助および補聴支援機器

スマートグラスもまた、視覚的なオーバーレイとは無関係な補助装置として登場しています。例えば、EssilorLuxotticaのニュアンス・オーディオグラスは、軽度から中程度の難聴を持つ方々が騒がしい環境でも明瞭な会話を聞き取れるよう設計されています。これらの装置はディスプレイではなく、マイクアレイと信号処理技術に依存しており、音声優先の設計が視覚優先よりも現時点で実用性が高いという考え方を裏付けています。

消費者は実験台なのか?

スマートグラスの普及拡大は、単なる眼鏡そのものを超えた広範な潮流の一部です。企業や産業の業務プロセスに組み込まれる多くの技術は、まず一般消費者向けに提供されます。スマートフォンも当初は個人向けデバイスとして販売され、その後物流、金融、医療、現場業務の必需品となりました。クラウドストレージ、音声アシスタント、さらにはビデオ通話も同様の道を辿りました。消費者による採用がハードウェアを「日常的なもの」とし、インターフェイスの改良に時間をかけ、コスト削減を推進したのです。 技術が信頼性を証明した後に、企業での利用が後から広がりました。

スマートグラスは同様の軌跡をたどっている可能性があります。消費者向けデバイスは大きな注目を集め、製品への期待を形成することで、部品開発を加速させます。この意味で、消費者こそが主要市場ではなく、試験環境となるのかもしれません。真の長期的な価値は、より専門的な環境において現れつつあるようです。

まとめ

スマートグラスは、基盤となる技術がようやく成熟し、眼鏡の制約内に収まるようになったため、注目を集めつつあります。処理能力、電力管理、オーディオシステム、光学技術はすべて、現実的に眼鏡に統合できる段階に達しました。この進歩こそが、デモでは見栄えがする製品と、人々が仕事中に実用的に着用できる製品との違いなのです。

最も重要なのは、導入が進んでいる分野です。最も強い勢いを見せているのは消費者向け製品ではなく、物流、医療、産業サービス、そしてハンズフリー操作が作業速度の向上、エラーの削減、安全性の確保につながる支援用途です。こうした環境において、スマートグラスは単なるガジェットではなく、実用的なツールなのです。

スマートグラスは、その基盤となる技術が形状を実現できるようになったことと、実際の利用事例が普及を後押ししているため、進化を続けています。まだ課題は残っていますが、その発展のペースは加速しています。

 

出典

[1]https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/smart-glasses-market-report
[2]https://www.qualcomm.com/xr-vr-ar/applications/augmented-reality-ar
[3]https://scanbot.io/blog/barcode-scanning-on-smart-devices
[4]https://www.allaboutvision.com/eyewear/specialty/smart-glasses/
[5]https://global.bose.com/content/consumer_electronics/b2c/north_america/websites/en_ca/product/bose_frames_tenor.html
[6]https://www.hearingtracker.com/hearing-glasses/hear-with-your-eyes-five-ar-live-captioning-glasses
[7]https://www.bluetooth.com/wp-content/uploads/2022/01/Introducing-Bluetooth-LE-Audio-book.pdf
[8]https://www.grepow.com/blog/ai-smart-glasses-vs-ar-smart-glasses-what-is-the-real-difference.html
[9]https://www.ray-ban.com/usa/l/discover-meta-ray-ban-display
[10]https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/csi/documents/pdf/csi-logistics-trend-radar-6-dhl.pdf
[11]https://www.captechu.edu/blog/smart-glasses-and-vr-boeing-engineers-phd-research-explores-horizons-aviation-industry-tech
[12]https://doi.org/10.1038/s41746-025-01715-x
[13]https://doi.org/10.1108/IJLM-12-2021-0570; https://doi.org/10.3390/logistics6040084