CNC改造のためのAltera Agilex 3 FPGAステッピングモータ制御

画像出典: .shock/stock.adobe.com
Jean-Jacques DeLisle(マウザー・エレクトロニクス)
2026年6月12日公開
レガシーなコンピュータ数値制御(CNC)装置のレトロフィットには、課題と機会の両面があります。旧式の機械は機械的には健全であっても、独自の制御電子機器やサポートが終了した制御電子機器に依存していることが多く、最新のソフトウェアツールやワークフローとの統合が妨げられています。CNCシステム全体を交換するとコストがかかり柔軟性に欠ける一方、市販のレトロフィットソリューションではカスタマイズや実験が制限される可能性があります。本プロジェクトでは、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)ベースの制御アーキテクチャを使用して、システム設計の完全な制御を維持しながらレガシーCNCハードウェアを近代化するためのプロトタイプを作成するという代替アプローチを探求します。
プロジェクト資料およびリソース
プロジェクトの部品表(BOM)
- Terasic Technologies Atum A3 Nanoボード
- Arduino UNO R4 Wi-Fi®
- STMicroelectronics X-NUCLEO-IHM03A1拡張ボード(×3)
- 双方向ロジックレベルシフターモジュール(4チャンネルまたは8チャンネル)
- ステッピングモータ(4線式、6線式、または8線式構成)(×3)
- 5V/3A直流(DC)電源(Terasic Technologies Atum A3 Nanoボード用)
- 5~50VDC電源(モーターに適したもの、全負荷に対応する定格電流のもの。グランドを共通に接続すること)
- PC(WindowsまたはLinux)
- マルチメータ
- ハンダゴテ
- ジャンパワイヤ
- 小型ドライバ
ソフトウェアおよびダウンロード
- Quartus Prime Proソフトウェア(最新バージョン)および関連ライセンス
- Altera Agilex 3 CシリーズFPGAソフトウェア(Agilex 3デバイスサポートの最新ライセンスバージョン)
- Agilex共通ファイル
- USB Blaster IIIドライバー(最新バージョン、Quartus Prime Proソフトウェアに含まれる)
- UART FTDIドライバー(最新バージョン、Quartus Prime Proソフトウェアに含まれる)
- Arduino IDE
- Ponoor PowerSTEP01ライブラリ v 1.1.0(Arduino IDE経由で入手可能)
プロジェクトコード
- GitHub上のプロジェクトリポジトリ
- ard_control.ino(本プロジェクト用に開発)
- fpga_control.v(本プロジェクト用に開発)
役立つドキュメント
- STMicroelectronics X-NUCLEO-IHM03A1拡張ボード データシート
- STMicroelectronics X-NUCLEO-IHM03A1 ユーザーマニュアル
- Terasic Atum A3 Nanoボード 入門ガイド
- Terasic Atum A3 Nanoボード ユーザーマニュアル
- Terasic Atum A3 Nanoボード My First FPGA
プロジェクト技術の概要
本プロジェクト記事では、Terasic Technologies Atum A3 Nanoボード上のAltera Agilex 3 FPGAと、ArduinoベースのSPIモータ制御スタック(図1)を使用して、多軸ステッピングモータ制御システムを構築およびテストする方法について説明します。古いCNCフライス盤のx軸、y軸、z軸に対応する3台のステッピングモータをリバースエンジニアリングし、再配線した上で、FPGAで選択されるシリアル・ペリフェラル・インターフェイス(SPI)のチップセレクトロジックを介して駆動します。Atum A3 Nanoボード上の押しボタンとスイッチにより、即時かつハードウェアレベルの制御と視覚的なフィードバックが可能となり、FPGAがいかに柔軟性の高いCNCインターフェイスデバイスとして機能するかを示します。

図1: Terasic Technologies Atum A3 Nanoボード、STMicroelectronics X-NUCLEO-IHM03A1ステッピングモータドライバボード(Arduino UNO R4 Wi-Fiボードに接続)、およびCNCフライス盤から取り出したステッピングモータ。(出典:著者)
この高度なプロジェクトでは、FPGAベースのロジック、SPI通信、およびCNCシステムのレトロフィットに関する経験が得られます。このプロジェクトを完了することで、読者は最新のプログラマブルロジックがどのようにレガシーマシンの寿命と機能を拡張できるかについて実践的な洞察を得るとともに、PC制御やGコード解釈を含む、より高度なCNCインターフェイスの基礎を築くことができます。
必須ではありませんが、Quartus Prime、Verilog HDL、FPGA、Arduino UNO、SPI通信、およびステッピングモータドライバの経験があれば、プロジェクトの理解と実装が容易になります。
Terasic Technologies Atum A3 Nanoボード
Terasic Technologies Atum A3 Nanoボードは、Altera Agilex™ 3 FPGAを中心に構築されたコンパクトなFPGA開発プラットフォームです。約135Kロジックエレメントを備えた最大構成で提供されるこのFPGAは、AlteraのHyperFlexアーキテクチャを活用し、デュアルArm® Cortex®-A55コアやハードウェア化されたペリフェラルなどの高度な機能を統合しており、従来のCyclone® V FPGAよりも大幅に高いパフォーマンスを実現するとともに、より高速なトランシーバやLPDDR4などの最新メモリへのサポートを提供します。
Arduino UNO R4 Wi-Fi
Arduino UNO R4 Wi-Fiは、48MHzのArm Cortex-M4コアをベースとした32ビットのRenesas RA4M1マイクロコントローラと、統合されたESP32-S3モジュールを組み合わせることで、Wi-FiおよびBluetooth®接続を内蔵しています。このデュアルプロセッサアーキテクチャにより、メモリが大幅に拡張(256kBフラッシュ、32kB SRAM、8kB EEPROM)され、リアルタイムクロック、デジタル・アナログ変換器(DAC)、CANバスを含む強化されたパフォーマンスとペリフェラルが提供されます。
STMicroelectronics X-NUCLEO-IHM03A1拡張ボード
STMicroelectronics X-NUCLEO-IHM03A1拡張ボードは、高度なpowerSTEP01コントローラを中心に構築された高出力ステッピングモータドライバプラットフォームであり、正確かつ効率的なモータ制御を実現します。プログラム可能な速度プロファイル、位置計算、および包括的な保護機能を備えた完全デジタルモーション制御を可能にし、要求の厳しいアプリケーションに対して高いパフォーマンスと堅牢性の両方を提供します。このボードは、10.5Vから50Vの供給電圧と最大10A RMSの相電流を扱う幅広い動作範囲をサポートし、最大1/128のマイクロステッピングや、センサレスストール検出、過熱保護などの機能を通じて精密なモータ制御を提供します。柔軟性を考慮して設計されており、Arduino UNO R3/R4コネクタと互換性があり、追加のボードとスタックして最大3台のステッピングモータを駆動できるため、産業、ロボット工学、モーション制御アプリケーション向けの拡張性が高く統合が容易なソリューションとなっています。
プロジェクトの開発
本プロジェクトで使用するステッピングモータの配線は、フライス盤の目に見える電子部品からは容易に判断できません。しかし、ステッピングモータをフライス盤から取り出し、電子回路をリバースエンジニアリングすることで、ステッピングモータのコイル構成と配線を特定することができます。
ステッピングモータを取り外す
CNCフライス盤からステッピングモータを取り外します(図2)。このプロセスの手順は、改造を行う特定の機械によって異なりますが、ほとんどの機械では、取り付けボルトやハードウェア、ワイヤーハーネスやインターフェイスボードを取り外す必要があります。

図2: CNCフライス盤から取り外したステッピングモータ。(出典:著者)
ステッピングモータのコイル構成と配線を決定する
CNCフライス盤の電子機器(図3)は、ステッピングモータが8線式構成を使用し、24V DCで動作し、1.5A未満の電流を必要とすることを示しています。
注: Nucleoボードのターミナルブロックは、最大50VDCの入力電圧に対応できます。モータの動作電圧が50VDC未満であることを確認してください。

図3: CNCフライス盤用のステッピングモーター電源。(出典:著者)
ただし、モータの配線インターフェイス(図4)には、モータがどのように配線されているかが正確には示されていません。廃棄されたモーターやラベルのないステッピングモータを使用する場合は、まずコイルペアを特定することから始めてください。すでにリード線のマッピングが文書化されている4線式モーターであることがわかっている場合は、ドライバー接続のステップに進むことができます。

図4: CNCフライス盤から取り外された配線インターフェイス。ステッピングモータのリード線の行き先に関する容易に解読できる説明は含まれていません。(出典:著者)
マルチメータを抵抗(Ω)モードにして、ワイヤ間の組み合わせを測定し、コイルペアを特定します。正しいコイルペアであれば、低く安定した抵抗値(通常1Ω〜5Ω)が示されます。ペアでない場合は、オープン回路(OL)または非常に高い抵抗値が読み取られます。
8線式モータの場合、4つの独立したコイル(つまり、低抵抗のペアが4つ)があります。6線式モータの場合、各相にセンタータップがあります。その結果、端から端までの抵抗値は、端からセンタータップまでの抵抗値の約2倍になります。
8線式または6線式モータを使用する場合は、標準的な4線式ドライバー構成に変換する必要があります。これを行うには、各相に対して直列または並列の配線方式を選択し、結果として得られる4本のリード線をNucleoボードのA+、A-、B+、B-に割り当てます。
モータのリード線をテストする前に、電源が完全に切断され、放電されていることを確認してください。電源が入っていないドライバーボードに接続された状態でステッピングモータを手動で回転させると、逆起電力(バックEMF)が発生し、マルチメータの測定値が狂ったり、オンボードのpowerSTEP01 ICが恒久的に損傷したりする可能性があります。
個々の巻線ペアを特定した後、どの巻線が同じモーター相に属しているか、およびその相対的な極性を判断します。8線式モーターの場合、2つの巻線がA相に、2つの巻線がB相に属します。候補となる一方の相をA+/A-に、もう一方の相をB+/B-に一時的に接続し、低い電流制限と低速でドライバーを動作させます。モータが振動したり停止したりする場合は、電源を切り、一方の相の極性を反転させるか、別の相の組み合わせをテストしてください。
注: DC電源がNucleoボードのプラス(+)端子とマイナス(-)端子に正しく接続されていることを確認してください。電圧および電力処理能力についてはX-NUCLEO-IHM03A1のデータシートを参照し、DC電源を印加したときにオンボードの発光ダイオード(LED)インジケーターが点灯することを確認してください。
ステッピングモータの機能をテストする
Arduino UNO R4 Wi-FiボードにスタックされたX-NUCLEO-IHM03A1ステッピングモータドライバーボードに接続して、ステッピングモータの機能をテストします。
- モータの相リード線とモータ入力電源ワイヤを、Nucleoボードのネジ端子に接続します(図5)。

図5: X-NUCLEO-IHM03A1ステッピングモータードライバーを使用したステッピングモータの配線構成のテスト。(出典:著者)
- NucleoボードをArduino UNO R4 Wi-Fiボードに接続します。
- ArduinoボードをUSBケーブルでPCに接続します。
- Arduino IDEのライブラリマネージャーから、Ponoor PowerSTEP01 Library v1.1.0をインストールします。
- powerSTEP01SimpleTest.inoのサンプルを実行します。
- ステッピングモータをNucleoボードに正しく配線していれば、モータは前進し、続いて逆転するはずです。
ステッピングモータボードとArduinoスタックを組み立てる
ステッピングモータが同一であると仮定すると、3台のステッピングモータはそれぞれ、同じ配線方法を使用して個別のX-NUCLEO-IHM03A1ドライバーボードに配線できます。Nucleoボードは、Arduino UNO構成とピン配置の互換性があり、相互にも互換性があります。そのため、スタックが可能であり、3枚のNucleoボードすべてを1台のArduino UNOに取り付けることができます。Arduino UNOのSPIインターフェイスピンはX-NUCLEO-IHM03A1ボードのピンと一致しており、適切なライブラリを使用することで最大3台のステッピングモータドライバーを直接駆動できます。
STMicroelectronicsは、X-NUCLEO-IHM03A1ボード上で3台のステッピングモータを駆動するためのサンプルコードを提供していますが(構成の詳細についてはX-NUCLEO-IHM03A1ユーザーマニュアルを参照)、1台のArduino UNOを使用して3枚のボードへのSPI通信を迅速に有効にするための標準ライブラリはほとんどありません。このプロジェクトでは、FPGAがArduino UNOからのチップセレクト(CS)信号を、目的のNucleoステッピングモータドライバーボードへとルーティングします。このアプローチにより、最大3枚のX-NUCLEO-IHM03A1ボードをスタックしてArduino UNOに挿入することが可能になり、Arduino UNOがSPI通信を処理します。
このアプローチを有効にするには、各Nucleoボードの底面から突き出ているCSリードを取り外すか、折り曲げます。次に、レベルシフターを介してArduino UNOのD10(CS)をTerasic FPGAのGPIO 5にルーティングします。FPGA制御のCS出力をGPIO 2、GPIO 3、GPIO 4から、それぞれ下段、中段、上段のX-NUCLEO-IHM03A1ボードのCSピンにルーティングします。正確な物理FPGA/ヘッダーピンは、表1のピンマッピングと一致している必要があります。
- ステッピングモータをX-NUCLEO-IHM03A1ステッピングモータドライバーボードに配線します。
- 各Nucleoボードで、CSピンがArduinoヘッダーやその下のNucleoボードのヘッダーに接続されないように、ピンを切断するか折り曲げます。
- 各NucleoボードのCSピンに、ボードのトップヘッダー経由、または折り曲げたピン(該当する場合)のいずれかでリード線を接続します。
- FPGAのCSピンからArduinoボードのD10ピンへリード線を接続します。
- Nucleoボードを積み重ね、そのスタックをArduino UNOボードに取り付けます。
ArduinoからFPGAのGPIOへ、適切なFPGA GPIOを配線する
Terasic Atum A3 Nanoボードは3.3Vロジックで動作しますが、SPI GPIOピンを含むArduino UNO R4 Wi-Fiは5Vロジックで動作します。3.3Vロジックデバイスを5V信号で直接駆動すると、FPGAが恒久的に損傷する可能性があります。安全で信頼性の高い動作を保証するために、ArduinoボードとTerasicボードの間に双方向ロジックレベルシフターを組み込み、電圧レベルを適切に変換する必要があります(図6)。

図6: Agilex 3 FPGAとArduino UNO間の5V-3.3V双方向ロジックレベルシフターの相互接続を示すブロック図。(出典:Mouser Electronics)
表1で定義されたロジックパスに従ってシステムを配線します。
注: Arduinoボードの5Vロジックピンをロジックレベルシフターの高電圧(HV)側に、Terasicボードの3.3Vピンを低電圧(LV)側に確実に配線してください。
- レベルシフターを介して、ArduinoのD10(CS)ピンをTerasic FPGAのGPIO 5に接続します。
- レベルシフターを介して、Terasicボードのピン2、3、4を、3枚のX-NUCLEO-IHM03A1ボードそれぞれのCSピン10に接続します。
- Terasicボードから生成されたFPGAの方向コマンド出力を、レベルシフターを介してArduinoに接続します。FORWRD(正転)にはTerasic FPGA GPIO 0からArduino D7へ、REVERSE(逆転)にはTerasic FPGA GPIO 1からArduino D6へ接続してください。Atumボードの押しボタンはFPGA内部で読み取られ、FPGAがこれらのGPIO出力をArduinoへ駆動します。
- Atum A3 Nanoボードに、必要な5V DC入力を供給して電源を入れます。
- USB経由、または適切な電源入力からArduinoに電源を供給します。
- X-NUCLEO-IHM03A1モータドライバーボードには、VSとGNDに接続された別のモータ用電源から電力を供給します。すべてのグランドを共通に接続してください。
- USB経由でTerasicボードをPCに接続します。
表1. プロジェクトのロジック配線説明(レベルシフター経由でルーティング)
|
デバイス |
デバイス1のピン |
デバイス |
デバイス2のピン |
|---|---|---|---|
|
TerasicボードのFPGA GPIO |
0 |
Arduino UNO |
7 |
|
TerasicボードのFPGA GPIO |
1 |
Arduino UNO |
6 |
|
TerasicボードのFPGA GPIO |
2 |
下段のX-NUCLEO-IHM03A1ボード |
CS |
|
TerasicボードのFPGA GPIO |
3 |
中段のX-NUCLEO-IHM03A1ボード |
CS |
|
TerasicボードのFPGA GPIO |
4 |
上段のX-NUCLEO-IHM03A1ボード |
CS |
|
TerasicボードのFPGA GPIO |
5 |
Arduino UNO |
D10 (CS) |
|
TerasicボードのFPGA GPIO |
6 |
CSテスト用 |
未接続 |
Arduinoを再プログラムする
ローカルのard_control.inoスクリプトを使用して、Arduino UNOを再プログラムします。このコードは、powerSTEP01SimpleTest.inoサンプルの修正版を使用しています。Arduinoは、SPI通信がSPIモード3(クロック極性 [CPOL] = 1、クロック位相 [CPHA] = 1)を使用するように構成し、クロックの極性と位相がカスタムCSロジックおよびpowerSTEP01 ICと正しく同期するようにします。
この修正では、FPGAからの正転および逆転のロジック信号を読み取るために、Arduino UNOの7番ピンと6番ピンをデジタル入力として定義しています。Arduinoは7番ピンがハイであることを検出すると、SPI経由でアクティブなモータドライバーに単一の正転ステップコマンドを生成して送信します。Arduinoはステップ間に20msの遅延を挿入します。6番ピンがハイの場合、ArduinoはSPI経由で逆転ステップコマンドを送信します。
FPGAをセットアップする
Atum A3 Nanoボードのプログラミングに必要なQuartus Primeソフトウェアのインストールに関する背景情報については、Terasic Technologiesのドキュメントを参照してください。Atum A3 Nano Board Getting Started GuideおよびMy First FPGAでは、Quartus Primeのインストール方法、ライセンスファイルの取得方法、およびサンプルプロジェクトの実行方法について説明しています。
FPGAをプログラムします:
- Quartus Primeで、Fileをクリックし、New Project Wizardを選択します。
- 作業ディレクトリ、プロジェクト名、およびトップレベルエンティティ名(例:fpga_control)を設定します。
- Assignmentsをクリックし、Deviceをクリックします。
- 開いたウィンドウで、Familyドロップダウンメニューをクリックし、Agilex 3を選択します。
- Deviceドロップダウンメニューをクリックし、 Atum A3 Nano Boardを選択します。
- HDLファイルを追加します:Projectをクリックし、Add/Remove Files in Projectをクリックして、fpga_control.vを選択します。プロンプトが表示されたら、そのファイルをトップレベルエンティティとして設定します。
- FPGAピンを割り当てます:Assignmentsをクリックし、Pin Plannerをクリックします。設計信号を物理的なFPGAピンにマッピングします(Figure 7)。

Figure 7: 本プロジェクトで使用されるQuartus Prime Pin PlannerからのAtum A3 Nano FPGAピン指定。(出典:著者)
- Processingをクリックし、Start Compilationをクリックします。Quartusは.sofプログラミングファイルを生成します。
- Toolsをクリックし、Programmerをクリックします。
- Hardware Setupをクリックし、接続されているUSB Blasterデバイスを選択します。
- 生成された.sofファイルを追加し(自動的に追加されない場合)、Program/Configureチェックボックスを選択して、Startをクリックします。
ステッパモータ制御
本プロジェクトにおけるステッピングモータ制御は、Arduino UNO R4 Wi-Fiによって処理されるSPI通信に依存しており、モータの選択と制御ロジックはAtum A3 Nano FPGAからの入力信号によって駆動されます。Terasic Technologies Atum A3 Nanoボード上の押しボタンは、Arduinoの専用ロジック入力を介してステッピングモータの正転および逆転動作を制御します。
3枚のX-NUCLEO-IHM03A1ボードを制御するために、エンジニアはデイジーチェーンSPI方式を使用してボードを構成できます。これには、抵抗バンクを使用してSPIモータコントローラの通信方法を決定するレジスタを設定することが含まれます。この標準的な方法では、SPIホストが複数のバイトを順番に送信し、SPIデバイスが指定されたバイトを受信します。
しかし、本プロジェクトではFPGAを使用して、CS信号を各ステッピングモータコントローラのSPIインターフェイスに直接ルーティングします(Figure 8)。SPIデバイスは、CS信号がローにプルされている間のみ送信を受信します。送信後、信号は再びハイにプルされる必要があります。FPGAプログラミングはこの動作を考慮しており、抵抗値をはんだ付けし直す必要がなくなります。

Figure 8: 標準的なSPIデイジーチェーンと、本プロジェクトで使用されているカスタムFPGAルーティングCSトポロジを比較したロジックフローチャートおよび視覚的図。(出典:Mouser Electronics)
複数のX-NUCLEO-IHM03A1ボードをスタックする場合、各スタックボードの底面からCSピンを絶縁し、Arduino UNO上のマイクロコントローラーユニット(MCU)に接続されないようにする必要があります。その後、個別のCSリード線を専用のFPGA GPIOからステッピングモータドライバーのCSピン(X-NUCLEO-IHM03A1ボード上のCS、およびArduino UNO R4 Wi-Fi上のピンD10とラベル付けされています)まで配線します。
ArduinoのピンD10 CS信号を使用して、FPGAは単純なロジックを適用し、特定の条件下でCSピンをアクティブにします。この例では、Atum A3 Nanoボード上の2つのスイッチがアクティブなモータを選択します。Atum A3 NanoボードのLEDバンクは、FPGAとCS信号の動作に関する視覚的なフィードバックを提供します。LED 0と1は、選択されたモータをバイナリで示します(例:OFFは0、モータ1は00、モータ2は01、モータ3は11)。LED 3はCS信号の動作に応じて点滅し、Arduino UNOのTX LEDをミラーリングします。
Verilog HDL File
Verilog HDLファイルは、FPGAの入力と出力を初期化し、単純なロジックを使用して、スイッチ、押しボタン、およびArduino CS信号からの出力信号を、Arduinoコマンド入力、X-NUCLEO-IHM03A1ボードのチップセレクトライン、およびFPGAボードのLEDに駆動します。複数のX-NUCLEO-IHM03A1ボードがスタックされている場合、それらのCS信号は絶縁され、FPGAを介してルーティングされます。これにより、ArduinoのCS信号は一度に1つのステッピングモータドライバーをターゲットにすることができます。FPGAは、スイッチ入力に基づいて、どのモータがSPI通信を受信するかを決定します。
このカスタムルーティングを実装するために、FPGAは単純なANDゲートロジックを使用して、CS信号をアクティブなスイッチ状態に直接接続します。例えば、適切な論理NOT演算子(!記号で表されます)を使用すると、基本的なルーティングステートメントはコードブロック内で次のようになります。
assign gpio_motor_1 = (!switch[0] & !switch[1]) & CS;
assign gpio_motor_2 = (switch[0] & !switch[1]) & CS;
assign gpio_motor_3 = (switch[0] & switch[1]) & CS;
FPGAのフォワードGPIO出力は、指定されたプッシュボタンの論理NOTです。これらのプッシュボタンはアクティブローであるためです。逆方向の機能も同様にプログラムされています。モータの選択を示すために使用されるLED 0および1は、FPGAボードのスイッチの反転状態をバイナリで表示します。CS_LED出力はFPGAボードのLED 3に接続され、ArduinoのCS信号と同期して点滅します(図9)。CS_out信号はテスト専用です。上記のassignステートメントに示すように、FPGAはArduinoのCSラインをスイッチで選択されたモータイネーブルとゲート接続するため、SPI転送中にアクティブになるドライバのCSラインは1つだけとなります。

図9: 本プロジェクトでAtum A3 Nano FPGAボードをプログラムするために使用されたfpga_control.v Verilog HDLファイル。(出典:著者)
Quartus Primeでピンの割り当てが完了したら、プロジェクトをコンパイルします。Quartusはfpga_control.sofファイルを生成し、プログラマーがこれを使用してFPGAを構成します(図10)。

図10: Quartus Primeプログラマーウィンドウは、プログラミングのために.sofファイル情報をFPGAに送信するために使用されます。(出典:著者)
システムの操作
モータを制御するには、Atum A3 Nano上の2つのスイッチを使用して目的のモータを選択し、プッシュボタンを押して駆動します。
- モータ1(バイナリで00): 両方のスイッチがDOWN位置(ボードの端に向かう方向)にあります。
- モータ2(バイナリで01): プッシュボタンの隣のスイッチ(SW0)がUP位置(ボードの端から離れる方向)にあり、ボードの角に最も近いスイッチ(SW1)がDOWN位置にあります。
- モータ3(バイナリで11): 両方のスイッチがUP位置にあります。
ハードウェアの配線が完了し(図11)、FPGAのプログラミングが終了し、Arduino UNOでard_control.inoコードが実行されている状態で、システムは次のように動作します。
- 両方のスイッチがDOWN(モーター1が選択されている)の状態で、Key0プッシュボタンを押し続けると、モータが20msごとに1ステップずつ前進します。Key1プッシュボタンを押すと、モータが逆転します。
- 両方のスイッチがUPの状態で、モータ3はモータ1と同様に応答します。
- SW1がDOWN、SW0がUPの状態で、HDLがモータ2をスイッチ状態01にマッピングしていると仮定すると、モータ2はモータ1と同様に応答します。

図11: プロジェクトセットアップの簡易配線とテストの様子。(出典:著者)
最終的な考察
本プロジェクトでは、FPGAを使用して、3つのステッピングモータを備えた旧式のCNCフライス盤を改造するための、プロトタイプ多軸モータ制御インターフェイスの開発について検討します。Arduino UNOをSPI通信に、Terasic TechnologiesのAtum A3 Nanoボードを制御ロジックに使用することで、開発者はオンボードのスイッチとプッシュボタンを使用して多軸モータシステムを管理できます。このプロトタイプはArduinoに依存していますが、開発者はSPIマスター、powerSTEP01コマンドシーケンサー、および必要な構成/ステートマシンロジックをHDLで実装することで、ArduinoをFPGAロジックに置き換えることができます。さらに、外部コントローラやPCベースのソフトウェアを統合してGコードを解釈できるようにすれば、主要なCNCインターフェイスとしてのFPGAの有用性が広がります。