Skip to main content

工場フロア向けの無線共存設計

無線技術を調整することで、単純な重複が重大な結果を招くのを防ぐことができます

(出典: karyamanswasta/stock.adobe.com; AIで生成)

無線ネットワークは工場の現場で不可欠なものとなっており、圧力や温度の測定値からビデオ、診断、モバイルデータに至るまで、あらゆるものを伝送しています。プラントでは、Wi-Fi®、Bluetooth®、Zigbee®、WirelessHART、ISA100 Wirelessなど、異なるチームによって異なる時期に追加されることが多い複数のシステムが並行して稼働しています。これらのシステムが調整なしにスペクトルを共有すると、知らぬ間に競合が発生する可能性があります。

次の例を考えてみましょう。ある化学プラントで、チームが排出量を追跡するためにフェンスラインに沿ってZigbeeセンサを設置します。センサはプラントのWirelessHARTネットワークと同じ周波数帯を共有していますが、誰も展開を調整していません。3週間以内に、プラントのセンサは通常よりも早くバッテリを消耗し始め、予定されていた更新ウィンドウを逃すようになります。チャネルチェックにより、問題の原因が重複する周波数にあることが判明しました。各ネットワークに独自のスペクトル帯域が割り当てられるとパフォーマンスは正常に戻りますが、それまでに再試行回数が増加し、1秒ごとの更新が4秒にまで伸びてしまいました。単純な調整ステップがあればこれらのエラーは防げたはずであり、今日のマルチプロトコル産業用ネットワークにおける所有権の重要性が浮き彫りになっています。

この例の結果は、無線共存の核心的な課題、つまり、干渉を引き起こしたり、互いにタイムリーで信頼性の高い更新を奪い合ったりすることなく、同じスペクトルを共有する複数の無線システムを管理および調整するという課題を捉えています。プラントは現在、膨大な量のデータを効果的に管理し、施設費用を削減するために無線を求めています。配線はセンサ自体よりもコストがかかることが多く、さらに、無線リンクは既存の配線を撤去することなく、圧力、温度、レベル、流量の監視を拡張します。その結果、これまで隠れていた状況が可視化され、時間通りの意思決定が可能になります。共存は、この規模を実現するための計画です。

このブログでは、工場の現場で信頼性の高い無線通信を実現するために、共存を意図的に設計することがなぜ不可欠なのかを説明します。また、適切な無線の選択、タイムリーなセンサ更新の確保、そして帯域とチャネルの分離、適切な間隔、徹底したサイト調査、明確な所有権を通じて混合ネットワークにおける予測可能性を維持することが、産業環境における効果的な共存戦略にどのように貢献するかについても強調します。

仕事に合わせた無線を選択する

共存がなぜ重要なのかを理解することは、異なる無線技術が異なる目的を果たすことを認識し、どの無線がどの仕事に適しているかを知ることから始まります。

実際には、単一の無線ですべてのアプリケーションに対応できるわけではないため、ほとんどの施設で複数の無線システムが稼働しています。WirelessHARTおよびISA100シリーズの規格は、一般的に継続的な監視を担っており、無線周波数(RF)が混雑している場合でも、長寿命バッテリを使用して時間通りの測定値を提供します。一般的な更新レートは100ミリ秒から1秒の間で、プロセス変数がどれだけ速く変化するかに基づいてデバイスごとに構成されます。大規模施設において、今日この組み合わせに匹敵する代替手段はほとんどありません。

一方、Wi-Fiは全体的なスループットを優先します。これは、正確なタイミングよりも合計スループットが重要となるレポート、タブレット、ビデオなどの情報技術(IT)トラフィックに最適です。ソフトウェアの更新や大容量ファイルの転送など、アクティビティが激しい間は、Wi-Fiのタイミングが変動する可能性があります。その変動はユーザーデバイスにとっては許容範囲ですが、安定した周期を必要とする制御入力には適していません。

Bluetoothは、歩き回りながらの診断やハンドヘルドアクセスに引き続き役立ちます。900MHz帯前後の低周波リンクは、見通しが良ければ数百メートル以上離れた資産まで到達します。これらのリンクは、2.4GHz帯では困難な厚い鋼材の背後からもデータを伝送できるため、このアプローチはタンクファームやパイプラックには適していますが、時間的制約の厳しいセンサー入力には不向きです。

2.4GHz帯は鋼材を効果的に透過しないため、多くのプロセスプラントではISA100およびWirelessHARTのメッシュトポロジーに依存しており、センサが障害物を迂回して信号を中継できるようになっています。その結果、大規模な配線のやり直しなしにカバレッジを向上させるポートフォリオアプローチが実現します。

施設に合わせて無線構成を調整する

共存戦略は普遍的なものではないことを覚えておくことが重要です。何が機能するかは、施設のタイプとその運用の性質によって異なります。

適切なポートフォリオは、プラントが何を製造し、どのように運営されているかによって決まります。製油所とロボットセルはどちらも信頼性の高い無線を必要としますが、優先順位が異なるため、技術の選択もそれぞれ異なります。

連続プロセスプラントは、予測可能で長期間持続する監視を最適化します。WirelessHARTとISA100が圧力、温度、レベル、流量のバックボーンを形成し、Wi-Fi、Bluetooth、および低周波リンクがその中核周辺の利便性、物流の可視性、および重要度の低いテレメトリを追加します。

ディスクリート製造とロボット工学は異なるパターンに従います。施設自体が運用する専用セルラーネットワークであるプライベート5Gや、高速なセンサおよびアクチュエータ通信用に設計された短距離プロトコルであるIO-Link Wirelessは、数年にわたるバッテリ寿命よりも厳密なタイミングが優先される、短く高速な通信をサポートします。アプリケーションが要件を設定し、それに技術が従います。標準ベースのシステムは、導入規模が拡大するにつれて、よりスムーズに統合される傾向があります。

定時配送対ベストエフォート

どの無線が何を行うかを理解したら、次の疑問は、なぜそれらが結果を伴わずに同じスペクトルを単純に共有できないのかということです。その答えは、各技術が時間をどのように扱うかにあります。

共存とは、最終的にはタイミングの問題です。測定値は、必要な時に正確に到着して初めて有用となります。Wi-Fiは、すべてのパケットを固定された瞬間に配信するのではなく、全体として大量のデータを移動するように設計されています。これはレポートや画面には機能しますが、最適化や安全ロジックに供給される信号には機能しません。産業用センサネットワークはスケジュールされた通信を使用します。つまり、各デバイスがいつ送信すべきかを正確に把握できるように事前にタイムスロットが割り当てられており、その結果、通信量が多い場合でも、制御システムが期待する安定したリズムで測定値が到着します。

分離と構造がネットワークの予測可能性を維持する

異なるシステムが互換性のないタイミングのニーズを持っていることを認識することは、それぞれが必要とするものを確実に得られるように、それらをどのように整理するかを決定することを意味しますか?

共存が意図的に設計されている場合、各システムは独自のレーンを見つけます。ISA100やWirelessHARTなどの産業用メッシュネットワークは、それらのエコシステムが存在する2.4GHz帯で動作します。従業員用Wi-Fiは、より多くのチャネルとより広い帯域幅がユーザーのトラフィックに対応できる5GHz帯または6GHz帯に移動することがよくあります。決定論的または安全性が重要な信号は、依然としてケーブル上を伝送されます。900MHz付近の低周波リンクは、距離や機器が密集したエリアによって後退した資産にサービスを提供します。効果的な共存にはチャネル計画が必要であり、チームは隣接するネットワークが同じスペクトルのスライスを奪い合わないように、チャネルの選択を記録します。

物理的な配置は、チャネル計画と同じくらい重要です。高出力の送信機は、同じ周波数にあるか異なる周波数にあるかに関わらず、近くの受信機の感度を低下させる可能性があります。WirelessHARTゲートウェイをWi-Fiアクセスポイントから1メートル以内に配置すると、2つが重複しないチャネルで動作している場合でも、受信感度が低下する可能性があります。より狭いエリアでは、プラントはリズムを維持するために、高帯域幅のユーザートラフィックを予想される更新ウィンドウの外側にスケジュールすることがよくあります。

共存が実際にはどのように失敗するか

明確な役割と分離戦略が整っていても、新しい追加によってそれらの原則が維持されない場合、共存は崩壊する可能性があります。

競合が単一のアラームで通知されることはめったにありません。多くの場合、それらは徐々に忍び寄ります。新しいネットワークは、別のシステムが使用している帯域の同じ部分でバックグラウンドノイズを上昇させます。センサはメッセージの再送信を開始します。更新間隔は数秒単位にまで伸び、バッテリは予想よりも早く消耗します。システムは機能していますが、リズムが崩れ、コストが増大しています。

チームが重複を特定し、最もノイズの多いスライスから移動すると、リズムは正常に戻ります。パターンは単純です。調整されていない追加は、後になってパフォーマンスの問題としてのみ表面化する目に見えない衝突を生み出します。それが大音量で失敗することはめったにありません。それは徐々に進行し、コストは後になって現れます。

無線が衝突すると、初期の兆候は専門的なツールではなく運用から現れます。実際には、チームは影響を受けるエリアのメッセージの再試行と信号品質を確認し、ローカルのチャネル選択を比較し、アクセスポイントが移動または追加されたかどうかを確認します。その段階での小さな軌道修正は、可視性が失われる前に通常、期待されるリズムを回復させます。

サイト調査が工場の現場について明らかにするもの

理論は役立ちますが、最終的な判断を下すのは物理環境です。そこでサイト調査の出番となります。

分離戦略やチャネル計画が紙の上でどれほど優れて見えても、真のテストは物理環境でそれらの原則を実行することです。鉄骨構造物、回転機器、既存の送信機は、図面だけでは予測できない無線環境を作り出します。これが、成功のためにサイト調査が必要な理由であり、ベースラインを確立するために展開前に行うべきであると同時に、問題が発生した後に何が変化したかを特定するためにも行うべきです。

調査は、図面ではわからないことを確認することがよくあります。鉄鋼の多い場所では、センサの位置をわずかにずらすだけで反射経路が変わり、弱いリンクが強力なリンクに変わる可能性があります。一箇所にまとめると便利そうに見えるゲートウェイも、溶接機や大型モータのような絶え間ないノイズ源から離して配置した方がうまく機能することがよくあります。調査データは、計画段階で行われたチャネル割り当てが各センサ位置で実際にクリーンなスペクトルを提供しているか、あるいは局所的な干渉のために調整が必要かどうかも明らかにします。

適切に設計されたシステムであっても、制御への最終ステップは通常、光ファイバー経由の方がクリーンです。無線ドメインはゲートウェイで集約され、タイミングの安定性は有線側で維持されます。徹底的な調査では、信号強度だけでなく、ノイズフロア、通常の運用中の再試行率、RFノイズの多い機器の場所も文書化されます。この情報は、後でトラブルシューティングを行う際に非常に貴重であることがわかります。

共有の所有権がシステムを安定させる

技術的な戦略は、誰かがその維持に責任を持つ場合にのみ有効です。

序文で取り上げた化学プラントの例のようなネットワークの失敗は、技術的な欠陥というよりも、所有権の欠如のように見受けられます。無線を共有インフラとして扱うプラントでは、誰が何を、どのチャネルで運用しているか、ゲートウェイやアクセスポイントがどこにあるかを単純な台帳に記録することで、そのような落とし穴を回避しています。すべての無線はネットワークへの侵入ポイントになり得るため、この台帳はサイバーセキュリティのレビューもサポートします。新しい展開は、そのマップに対して迅速なレビューを通過させる必要があり、それによって追加分がすでに機能しているものと整合するようにします。決定論的なトラフィックは有線上に留まり、無線ドメインはゲートウェイで終了し、制御システムは光ファイバー経由で追加分を確認します。時間が経つにつれて、これはチェックリストではなく習慣となり、驚きを防ぎ、すでに機能しているものを妨げない成長を可能にします。

まとめ

共存は達成可能ですが、それは設計の一部として扱われる場合に限られ、後付けでは不可能です。

プラントは、より多くのポイントを観測し、より低コストで迅速に対応するために無線を採用しています。成功は、無線リンクを鉄鋼や電気ノイズが密集する環境のためのインフラとして扱うことから生まれます。無線ドメイン間の明確な分離、干渉に耐えるように構築されたセンサネットワーク、および現場調査によって検証された配置はすべて、予測可能な動作に貢献します。

意図的な設計とシンプルな監視により、Wi-Fi、Bluetooth、低周波リンク、および産業用メッシュネットワークは、単一の信頼性の高いシステムとして機能できます。共存は自動的なものではなく、エンジニアリングによるものです。電波をインフラのように扱えば、結果は単純です。信号は必要な時に到着し、チームは自分たちが見ているものを信頼できるようになります。