モジュラー式組み合わせモータスタータで産業用分岐回路を簡素化
シングルモータスタータのプラグインソリューションは、制御盤の構築を合理化し、性能を向上させます

(出典: Olga/stock.adobe.com)
2026年5月29日公開
電動モータは産業エネルギー使用量の大きな割合を占めています。ポンプ、コンベア、コンプレッサー、加工装置、そしてその間のほぼすべての機器を動かしています。モータスタータは、運転中にモータを制御し保護するため、これらのシステムにおいて重要な部品です。
「スタート」ボタンを押すと特徴的なカチッという音がし、モータが急速に全速力に達して装置が作動します。そのカチッという音は、定格モータへの突入電流を効果的かつ安全に処理するように設計された複合モータスタータ内部の電磁スイッチが閉じる音です。この動作は、電気モータが総電力消費量の約70%を占める産業環境において、毎日何億回も繰り返されています。[1]
モータとモータスタータがすべての産業において果たす極めて重要な役割を鑑みると、それらの動作特性は産業用制御盤、開閉装置、制御装置の傘下で標準化されており、アンダーライターズ・ラボラトリーズ(UL)508A[2]および国際電気標準会議(IEC)60947.[3]によって規定されています。これら両方の規格は、1,000ボルトAC以下で動作する機器を対象としており、組み合わせモータスタータ自体の要件を定め、より大きな文脈の中でそれらがどのように機能するかを説明しています。これらの規格は、導体配置、端子間隔、および盤メーカーが制御盤筐体内部でデバイスをどのように配置し配線するかといった多くの要素に関する規制へのモータスタータの準拠を求めています。
このブログでは、モジュラー式組み合わせモータスタータが、今日の産業用制御盤において、よりシンプルで信頼性の高いモータ分岐回路を構築するための鍵となる方法を詳述しており、単一のスタータファミリーを設定することで、多様なモータ要件を満たし、現代の製造施設全体でUL 508AおよびIEC 60947への準拠をサポートし、盤設計を合理化する方法を明らかにしています。
モータ制御設計におけるフィーダーと分岐回路の比較
モータスタータは、フィーダー回路よりも分岐回路に接続されるのが普通です。これらの回路タイプの違いは、過電流保護装置の配置に関係しています。フィーダー回路は、中間的な過電流保護装置なしに、複数の分岐回路に電力を分配するのが一般的です。フィーダーラインに直接接続されるモータスタータは、それがサポートするすべてのモータを含むフィーダーが処理する総負荷に基づいて容量を持たなければならず、安全のためにかなりの余裕を持たせる必要があります。このアプローチは複雑であるため、このような構成は稀です。
分岐回路を作成するために必要な要素は分岐回路保護装置のみであるため、複数のモータが1つの分岐によってサポートされている状況であっても、このアプローチを使用する方がはるかに簡単です。この慣行には、国家電気規定®(NEC)のセクション430-112および430-53に記載されている独自の規則があります。[4]
モータスタータの機能
組み合わせモータスタータは、電源からモータへ向かって、特定の順序で4つの機能を提供しなければなりません。まず、スイッチやブレーカーなどの手動電源遮断器がモータを主電源から切り離します。これに続いて、短絡モータ遮断保護が続き、通常はヒューズやブレーカを使用して、高電流障害が発生した際に瞬時に電力を遮断します。タイプEモータスタータのような適切な条件下では、これは分岐回路保護装置として機能し、スターターを分岐回路として扱いつつ、フィーダー電源に直接接続できるようにします。次に、電源のオン/オフを切り替えるための接点からなるモータコントローラがあります。これには、電圧を管理するための全負荷スイッチまたはソフトスタート機能が含まれ、突入電流や機械的応力も制限します。最後に、モータが持続的に過剰な電流を引いたときに電力を遮断する、熱リレーまたは電子リレーを使用するモータ過負荷保護があります。
組み合わせモータスタータでは、配線による制御盤内の配線を最小限に抑えるために、これら4つすべてがスタータハウジングに含まれています。(図1)

図1: コンビネーションモータスタータの4つの必須機能を示す図:電源の切断、短絡保護の提供、モータ動作の制御、過負荷状態からのモータ保護。(出典: Schneider Electric)
スタータタイプ
米国では、UL 508Aは、導入順に大まかにAからFまでの6種類のモータスタータをリストアップしています。これらは主に、使用される保護装置の種類と、異なるステージがどのように分離されているか(Figure 2)において異なります。[5]

図2: UL 508AモータスタータのタイプAからFの比較。(出典:マウザー/著者)
タイプEの組み合わせモータスタータは、複数の必要な機能を単一のパッケージに統合しているため、盤のスペースが限られている場合、配線の複雑さを減らす必要がある場合、および適用される規格への準拠を簡素化する必要があるアプリケーションで一般的に選択されます。
効率的なパネル設計のためのモジュラー組み合わせスタータ
高耐久性のオン/オフモータ制御が求められる産業環境向けに、Schneider ElectricはTeSysブランドの下で2つのファミリーを提供しています。TeSys Ultraは、最大32Aまでのアプリケーションに対応するオールインワンのType E高度複合モータスタータです。最大65Aまで対応する効率的な盤設計のもう一つの選択肢は、Type Fの2コンポーネントソリューションです。Schneider ElectricはTeSys Decaファミリーを提供しており、指定されたGVマニュアルモータスタータとLC1Dコンタクタの組み合わせを使用することで、追加の部品や保護なしにモータ回路で最大65kAのSCCRを達成できます。
TeSys Ultra Combination Motor Startersは、盤内のスペースを節約するように設計されており、すべての保護、スイッチング、および切断機能を単一のパッケージに集約しています。統合制御ユニットモジュール(図3)はパワーベースにスナップインし、以下のオプションを提供します。
- リバーサー
- 電流制限器
- ライン位相障壁
- ソフトスタータ
- 多機能制御ユニット
- 複数の通信プロトコルを介した内部診断機能
これらの機能を統合することにより、TeSys Ultraはトリップ後に確認またはリセットする必要があるデバイスの数を削減します。故障状態が解消されると、スタータはリモートまたは自動リセットオプション、あるいはモデルに応じて高速な手動リセットによって、迅速かつ安全にリセットできます。これにより、稼働時間が極めて重要となるアプリケーションにおいて、最小限の遅延でモータを運転状態に戻すことが可能となり、これが重要な利点となります。

図3: Schneider TeSys Ultra 組み合わせモータスタータは、基本的な機能からより複雑な機能までをサポートするために、交換可能な要素を持つモジュラコンセプトを採用しています。(出典:Schneider Electric)
現場で問題が発生した場合、生産ラインの単一モータの故障や重要なポンプの故障が生産を停止させることがあります。TeSys Ultraスタータには、トラブルシューティングを支援するための診断データを提供するファンクションモジュールを搭載できます。例えば、過負荷によるトリップと短絡によるトリップを区別したり、モータが通常の定格電流を超えて電流を引いている場合に警告したり、三相の電流が不均衡である場合にアラートを発したりすることができます。これらのモータの故障に加えて、スタータ自体に問題がある場合でも、個々のコンポーネントを数分で取り外して交換でき、多くの場合配線のやり直しなしに生産を再開できます。この交換可能性は、いくつかのスペア部品で施設内の大規模な設備を運用できるため、部品在庫管理に役立ちます。
簡素化されたパネルの構築と信頼性の高い動作のサポート
制御盤の設計者やそれを運用する企業は、シンプルさと信頼性を重視しています。手作業で組み立て、配線する必要のある多数の個別の部品を使用して盤を作成するのではなく、TeSys Ultra 組み合わせモータスタータのようなモジュール式アセンブリを使用する方が、より合理的なアプローチです。プラグイン部品を使用できることで、組み立て、トラブルシューティング、メンテナンス、改造が簡素化され、迅速化されます。生産ラインが停止している場合、回路を追跡するために費やされる時間はコストがかかります。モジュールが個別にリストアップされている場合、それらの組み合わせもリストアップされるため、認証がより簡単になり、結果として長期的な運用管理が容易になります。
[1]https://www.iea-4e.org/emsa/publications/policy-brief-electric-motor-systems-why-are-they-important/
[2]https://www.ul.com/resources/ul-508a-third-edition-summary-requirements
[3]https://www.ul.com/resources/industrial-control-equipment-transition-iec-standards
[4]https://www.nfpa.org/education-and-research/electrical/understanding-nfpa-70-national-electrical-code; https://www.nfpa.org/codes-and-standards/nfpa-70-standard-development/70
[5]https://www.ul.com/resources/short-circuit-current-ratings-combination-motor-controller-components
執筆者プロフィール
Peter Welander氏は、現在はセミリタイアしており、コントロールエンジニアリングのシニアエディターおよびコンテンツマネージャーとして7年間勤務した後、フリーランスのライター兼エディターとして10年以上にわたり活動しています。この間、彼は主にプロセス産業における産業オートメーションについて多く執筆してきました。また、オーディオおよびビデオ制作、ポッドキャスト、ブログ運営も担当してきました。
出版業界に進出する前は、様々な産業メーカーで営業およびマーケティング管理、エンジニアリング、オペレーションの仕事に長年携わっていました。彼のキャリアを通じて一貫して持っている能力の一つは、技術的な概念を把握し、複雑なアイデアを明確に説明できることです。個人的な趣味には、写真、機械加工、木工、パイプオルガン製作があります。