よりスマートな照明:マルチカラータスクライトでステータスを表示する5つの方法
画像出典: マウザー
Banner Engineering EMEAのデジタル流通・マーケティング担当ディレクター、Emmanuel Quellier氏によるマウザー向け寄稿
工場において照明は、機械の状態を示すことから、検査中に作業員が細部を確認できるようにすることまで、いくつかの重要な役割を果たしています。従来、産業用照明は「照明」と「表示」の2つのカテゴリーに分けられてきました。
照明デバイスは、空間を明るくして生産性を高め、作業員の人間工学と安全性を向上させます。ローベイのタスクライトは、ハイベイや天井の照明が不十分な場合や、構造物によって遮られている場合に、必要な場所に補助的な光をもたらします。タスクライトは、組み立てや検査などのワークステーションでの細かい作業のために、明るく焦点を絞った光を提供します。また、頑丈なマシンライトにより、オペレーターは機械の筐体内部を見ることができ、機械のプロセスを視覚的に監視できます。
表示デバイスは、光を使用して視覚的なステータス更新を提供します。ステーションへの到着が必要なときにマネージャーに通知することから、機械が詰まった、または材料の補充が必要であることを機械オペレーターに警告することまで、多岐にわたります。一般的な表示デバイスには、点灯時に各セグメントが異なるステータスを示すタワーライトやスタックライト、ステータスの変化が発生したときに色が変わったり点滅したりするドーム型の表示灯などがあります。
最近まで、これら2つのカテゴリーは明確に分かれていました。しかし現在、メーカーは照明と表示を1つの柔軟なデバイスに統合する利点に気づき始めています。ほとんどの照明製品(ストリップライトなど)には白色LEDしか含まれていませんが、照明と表示を組み合わせたデバイスには、異なるステータスを表すようにプログラムできるマルチカラーのLEDも含まれています。一般的な色のオプションには、白、赤、緑、琥珀色または黄色、青があります。したがって、このデバイスは、環境照明やタスク照明(白色光)と、ステータスの表示(カラー光)の両方に使用できます。
なぜ照明+表示なのか?
機械メーカーは、機械の視覚的な魅力と機能を高める方法を常に模索しています。照明と表示の両方の機能を果たす洗練されたカラフルなライトは、機械メーカーにその装置の差別化となる「驚きの要素」を提供し、顧客に以下のような具体的なメリットをもたらします。
- ステータスの変化に対する迅速な対応を促進する
- 人間工学を改善し、無駄な動きを制限する
- 重要なステータス更新にタイムリーに対処できるようにする
- コストのかかるミスや事故のリスクを低減する
OEMとその顧客の双方にとって、照明・表示デバイスは機械のフレームに簡単に収まり、損傷から保護されながらも効果を発揮し続けるため、非常に便利です。照明・表示一体型デバイスの設置はシンプルで、1つのデバイスと数本の配線だけで両方の機能を実現できます。
照明・表示一体型デバイスのユースケース
以下の5つの応用例では、照明・表示一体型デバイスが工場の生産性と安全性の向上にどのように役立つかを探ります。
機械の照明
明るく均一な機械照明は、オペレーターが機械のプロセスを効果的に監視し、トラブルシューティング、材料の補充、または機械でのその他の手作業を行う際に明確に視認できるため、重要です。マルチカラーのストリップライトを使用すれば、同じタスクライトでオペレーターに注意が必要なタイミングを即座に知らせることができます。
大型の機械では、マルチカラー照明が、注意が必要な機械の特定の場所へオペレーターを誘導するのに役立ちます。機械を構成して特定のゾーンのLEDを赤または黄色に点灯させ、オペレーターや監督者に注意が必要であることを警告できます。この色はオペレーターに機械の状態を知らせ、注意が必要な機械の正確な場所を指示します。オペレーターがガードドアを開けて問題を評価する際、機械内部の照明を白色のタスクライトに切り替わるように構成でき(図1)、オペレーターに明確な視認性を提供します。これらすべてを1つのデバイスで実現できます。

図1: 産業用機械では、赤色の表示灯を使用して監督者に稼働状態や障害状態を警告し、統合されたタスクライトが精密な検査やメンテナンス作業のための視認性を高めます。(出典:Banner Engineering)
別の例として、エンドユーザーはマルチカラーのストリップライトを機械の真上に設置し、問題が発生した際に機械全体を別の色で照らすことができます。素早く識別するのが難しいタワーライトが多数あるエリアでは、機械全体を照らすことで、問題発生時の視認性が高まり、応答時間が短縮されます。
ワークステーション
ワークステーションも、マルチカラーのタスクライトが重要な利点をもたらす工場内のエリアです。タワーライトは、オペレーターや監督者が上を見上げて、インジケーターの方向を向いているときに最も効果的です。音響式のタワーライトセグメントは、オペレーターがよそ見をしているときに注意を引くのに役立ちますが、工場の周囲の騒音の中では、音による合図を聞き逃してしまうことがよくあります。さらに、オペレーターが別の作業に集中して下を向いている場合、警告を見たり聞いたりするのが遅れ、応答時間が長くなる可能性があります。
マルチカラーのタスク照明を使用すると、通常の操作中は一般的なタスクライトとして機能します。しかし、即時の対応が必要な警告が発生した場合、タスクライトを赤または黄色に切り替わるように構成し、ワークスペース全体をその色で満たすことができます。これは、オペレーターが下を向いていたり、他のことに気を取られていたりしても、見逃すことがほぼ不可能な変化です。この追加の表示レイヤーにより、重要な問題が可能な限り迅速に解決されるようになります。あるいは、マルチカラーのタスクライトを使用して、特定のステーションに注意が必要なときに監督者に警告することもできます。
歩行者と移動機器が交差する場所
人、フォークリフト、その他の移動機器が同じ空間を移動すると、事故のリスクが高まります。ラックやその他の構造物の周囲を移動する場合など、視界が悪い交差点は危険な場所となる可能性があります。歩行者や移動機器の操作者は、互いに接近していることに気づかず、衝突のリスクが高まります。
交差点の上にマルチカラーのストリップライトを設置することで、状況を変えることができます。例えば、ライトを常時点灯させて一般的な照明として使用し、フォークリフトが接近したときに赤色に点灯するように設定すれば、人や他の移動機器の操作者に交差点が使用中であることを知らせ、衝突の防止に役立てることができます。安全装置やナビゲーション機器は移動機器に追加することが可能であり、またそうすべき場合も多いですが、視覚的に制御された交差点を作ることは、共有スペース内での交通の流れを改善し、人や移動機器の動きを効率化するためのシンプルかつ効果的な方法となります(図2)。

図2: 移動式の工場設備にマルチカラーの表示灯を組み込むことで、移動状況や動作状態を明確に信号化し、周囲の作業者にその存在を知らせるとともに、職場全体の安全性を高めています。(出典:Banner Engineering)
オーバーヘッドドアと自動ゲート
もう一つの応用例は、オーバーヘッドドアの出入りです。オーバーヘッドドアが完全に開いているかどうかを判断するのは難しく、フォークリフトが衝突せずに進入できるかどうかが分かりにくい場合があります。フォークリフトでドアに衝突すると、ドアが損傷し、交換が必要になる可能性があります。これを避けるために、ドアの両側にマルチカラーのストリップライトを設置し、ドアが閉まっているときは一般的な照明(白色光)を提供することができます。
オーバーヘッドドアが開くにつれて、ストリップライトが赤色に変わるように設定すれば、ドアが動作中であり、完全に開いていないことを示すことができます。そして、ドアが完全に開き、安全に進入できる状態になったら、ライトが消灯するか、白色に戻るように設定できます。これにより、ドアとフォークリフトの両方を損傷から保護し、フォークリフトの操作者がドアの状態を確認する手間や時間を浪費することなく、工場内を円滑に移動できるようになります。同じ原理を自動ゲートにも適用し、ゲートが安全に進入できる状態であることを明確に示すことができます。
協働ロボット
マルチカラーライトは、成長を続ける協働ロボットのトレンドにおいても明るい未来を持っています。明るく均一で効率的なLEDタスク照明のすべての利点に加え、照明機器にプログラム可能な色を追加することで、協働ロボットに周囲のすべての作業者が容易に理解できる「声」を与えることができます(図3)。

図3: 自動化された組立ライン上の協働ロボットは、表示灯を使用して動作状態や安全ゾーンを明確に信号化し、人間と機械の安全な相互作用と効率的なワークフローを実現しています。(出典:Banner Engineering)
こうした「表現力豊かなライト」は、協働ロボットや移動ロボットが人間とより効果的にコミュニケーションをとるのに役立ちます。2015年の研究[1]において、Baraka、Paiva、Velosoの各氏は、移動サービスロボットにプログラム可能なストリップライトを使用し、「人間の入力を待機中」、「障害物により停止中」、「タスクの進捗状況を表示中」といった状態を示すことを提案しています。この研究は主にサービスロボットに焦点を当てたものですが、同じ考え方を産業現場の協働ロボットにも適用できます。
照明と表示を組み合わせた機器はタワーライトに取って代わるべきか?
いいえ。照明と表示を組み合わせた機器は、従来の表示灯に取って代わるものではなく、補完するように設計されています。タワーライトや表示灯は、今後も視覚的な工場管理において不可欠な存在であり続けます。機械メーカーや製造業者は、照明と表示を組み合わせた機器を使用して、現在使用している表示灯の機能を戦略的に拡張することを検討すべきです。以下の質問を検討することで、工場管理者はこれらの機器をどこで活用するのが最適かを判断できます。
- タワーライトや大型機械が多く、問題の発生源を迅速に特定するのが難しいエリアはありますか? タワーライトと組み合わせることで、より長く、光の拡散範囲が広いストリップライトは、遠くからでも問題のあるエリアを迅速に特定し、タイムリーに解決するのに役立ちます。
- 作業者が他の表示灯を無視してしまっているエリアや、作業者が常に下を向いて作業しており、周辺視野で既存の表示灯を確認するような状況はありますか?ワークステーションの真上にカラーのストリップライトを設置することを検討してください。これにより、作業者にタスク用の追加照明を提供すると同時に、注意が必要な場合にはワークスペース全体のライトの色を変えることができます。
- 歩行者と他の移動機器が共有する一般的な交差点、オーバーヘッドドア、またはゲートはありますか? 特に交通量の多いエリアでは、長いストリップライトを使用して、進行の可否を色で示す制御された交差点や出入り口を作ることを検討してください。他の表示灯と比較して光の広がりが大きいため、注意喚起の状態を見逃しにくくなります。
まとめ
照明と表示を組み合わせた機器は、OEMやエンドユーザーに刺激的な新しい可能性を提供します。単なるトレンドにとどまらず、照明と表示を組み合わせた機器は、OEMが自社の機械を際立たせるのに役立つだけでなく、他の視覚的表示灯の機能を拡張するメリットを顧客に提供します。
著者
Emmanuel Quellierは、Banner Engineering EMEAのデジタル流通・マーケティング担当ディレクターです。産業オートメーション分野で25年の経験を持ち、フィールドセールスエンジニアとしてキャリアをスタートさせ、その後、プロダクトマネージャー、バーティカルマーケット事業開発、セールスエリアマネージャーなどの役職を歴任してきました。
出典