Skip to main content

スマートセンサ革新を支える新たな技術

小型化、人工知能、そしてバッテリ不要のIoT

画像出典:rawdesign/stock.adobe.com;AIを使用して生成

Brandon Lewis(Mouser Electronics)

2025年10月3日公開

スマートセンシングは、組織が環境やプロセス、さらには人間の行動パターンをより深く理解するためにデータを収集・分析する方法を根本的に変革しています。[1] センサシステムに知能を組み込むことで、より正確かつ自動化されたデータ収集が可能となり、24時間体制の人間による監視の必要性を最小限に抑えます。これにより日常的なプロセスをより効果的に自動化でき、運用コストの削減や、ビルシステム・産業安全・農業ワークフローの改善が図られます。

典型的なスマートセンサシステムは、検知コンポーネント、増幅器などの信号処理回路、およびマイクロコントローラユニット(MCU)などの演算要素を最適に組み合わせた構成を採用しています。 しかしながら、近年のセンサの小型化、機能統合、エッジ人工知能(エッジAI)の進展により、エンジニアがスマートセンサシステムの設計に取り組む方法は変化しています。本稿では、センサ部品の進化が設計プロセスに与える影響を検証します。環境IoTやAI対応MCUといった主要なスマートセンサ業界の動向、そして新たな設計課題に対処するために必要となる専門知識の変化について考察します。

統合サブシステムとしての現代のセンサ

二つの画期的な進歩により、かさばりやすく壊れやすいセンサから、今日のコンパクトで知能的なデバイスへと移行することが実現しました。

  • マイクロエレクトロメカニカルシステム(MEMS)技術により、センサを微小なサイズまで小型化することが可能となりました。また、MEMS製造技術の進歩により、その信頼性と精度が向上しています。[2]
  • デジタル化により、信頼性が高く正確なデータを取得するために必要な外部信号チェーンが削減されるため、アナログ計測に伴う多くの課題が解消されます。

その結果、多くの現代のセンサは、部品レベルの設計に関する専門知識をあまり必要としない、すぐに使えるソリューションとなっています。これにより、設計コスト、信号チェーンの部品点数、および校正要件を削減しながら、製品開発を迅速化することが可能となります。

半導体製造技術の進歩により、センサには省電力モードや起動トリガー、組み込みAIといった機能が統合されるようになりました。これらの機能は効率性を向上させたり、データを前処理したりします。こうした能力を備えることで、センサは単なるデジタルデータ源ではなく、論理処理能力と自律性を備えたモジュラーサブシステムとして機能することが可能となりました。こうした追加機能を備えながらも、現代のセンサは極めてコンパクトなまま維持されており、従来設計よりも消費電力が少なく、より小型のスマートデバイスの実現を促進しています。

センサに内蔵機能が追加されるにつれ、設計は部品レベルからアプリケーションおよびデータレベルへと移行しています。新たな課題は、これらのデバイスがより複雑になる中で、ソフトウェアとファームウェアの互換性を確保することです。

低電力センシングとアンビエントIoTの台頭

センサの小型化、低消費電力化、低コスト化は、工場、サプライチェーン、建物、インフラストラクチャーにおけるIoTの普及を促進する重要な要素です。ワイヤレスセンシングモジュールは、従来は設置が困難だった場所においても、温度、振動、圧力、ガス、動きなど、多くの物理的変数を監視することが可能です。

しかしながら、無線IoTセンサは通常、電池駆動であるため、保守や拡張性に関する課題が生じます。例えば、数千のセンサを使用する工場において、定期的に電池を交換または充電することは、費用がかさみ、時間を要し、物流面でも複雑になります。その結果、IoTセンサノードは動作寿命を延ばし、保守やダウンタイムを削減するため、極めて低い電力消費を実現しなければなりません。電力性能のベンチマークは重要ですが、この超低消費電力動作は、ハードウェアの選択よりも、ファームウェアにおけるスリープモードの最適化に大きく依存しています。

センサのスリープ電流がマイクロアンペアレベルまで低下したことで、設計者はこれをアンビエントIoTと組み合わせることが可能となりました。アンビエントIoTは、設計から使い捨て電池を完全に排除することを目指す新技術です。 この新技術は、自己発電型の超低消費電力エンドポイントで構成され、多くの無線センサノードが運動エネルギー、RFエネルギー、熱エネルギー、あるいは周囲光といったマイクロ再生可能エネルギーのみを回収して動作できることを提案しています。新興のエネルギーハーベスティング技術を活用することで、デバイスはバッテリレス動作を実現し、以下の大きな利点を得られます:

  • 持続可能性:環境エネルギーを活用し、環境持続可能性の目標に沿うことで、世界で1日あたり7,800万個と推定される使い捨て電池の使用を削減できます。[3]
  • 拡張性:環境エネルギーにより電池交換の必要がなくなり、数千ものセンサを経済的に導入することが可能となります。
  • 設置後はメンテナンス不要な運用:センサは、手が届きにくい場所や埋め込み式の場所に設置でき、継続的なメンテナンスが不要です。

ABIリサーチの予測によりますと、2030年までに11億台のアンビエントIoTデバイスが出荷されると見込まれています。[4] この成長は新たな機会を生み出しており、センサハードウェアの設計には新たな専門分野の知見が求められるようになっています:

  • 厳しい電力制約下において、マイクロアンペアまたはナノアンペアレベルのスリープ電流を有するセンサおよび無線マイコンの選定と操作
  • 効率的なコンポーネント相互運用性を実現する設計により、デバイスの性能を最大限に引き出すこと
  • エネルギーハーベスティングの電力インフラに関する理解、具体的には以下の内容を含みます:
    • スーパーキャパシタや充電式電池などの蓄電素子
    • 太陽電池や圧電素子などのエネルギーハーベスター
    • DC-DC変換およびエネルギー分配用の電源管理集積回路(PMIC)

アンビエントIoTは、IoT開発と同様のソフトウェア専門知識を必要としますが、設置されたデバイスが無限に稼働し続けることを保証するには、限られた電力枠内で動作させるためのハードウェア設計の専門知識が不可欠です。このような狭い電力枠内で動作させるための専門知識を、開発者の多くは持ち合わせていません。

スマートな要素を備えたアンビエントIoTシステムに関心を持つソフトウェア開発者は、ハードウェアの性能制限のため、通常この知能をクラウド上で実現します。

生センサデータを用いたAI推論の価値

セキュリティや産業プロセスの監視といったリアルタイムタスクに加え、エッジにおけるセンサ駆動型IoTは通常、データを継続的にではなく定期的にクラウドへ報告します。これは現代のセンサが持つキロヘルツレベルのサンプリング能力とは異なります。大量のデータが必ずしも有用とは限りませんが、標準的なIoTではこれらのデバイスの潜在能力を十分に引き出せていないのが現状です。

AI対応のマイコンにより、センサデバイスはすべてのデータポイントをクラウドに送信するのではなく、エッジ側で高速なデータストリームを処理することが可能となります。AIはフィルタとして機能し、生データがデバイス外に出ることなく、継続的なデータストリームを高価値なイベントトリガーや推論に変換します。この技術はデータセキュリティを強化し、センサが常にネットワーク接続に依存することなく、自律的に判断を下すことを可能にします。

デバイス上のAIは、スマートセンサの設計方法も変革しています。単純な閾値を超えた際にシステムを起動させる代わりに、AIによりセンサデータ内で特定のパターンや事象が検出された時のみデバイスを起動させることが可能となります。これを実現するためには、エンジニアがAIモデルを訓練・検証し、システムがそれらの事象を正確に認識できるようにする必要があります。 最も信頼性の高いトリガーは、単一のセンサを単独で使用するよりも、複数のセンサからのデータを組み合わせることで得られることがよくあります。この手法はセンサフュージョンAIとして知られており、対象となる動作が複数のセンサーからのデータを組み合わせることでのみ検出可能な場合に特に有用です。[5]

例えば、医師はウェアラブル心拍モニタ1に加速度計や温度センサを組み合わせ、心臓疾患患者の状態を監視することが可能です。 センサフュージョンAIにより、このウェアラブルモニタは異常な心拍活動を検知します。特定の身体動作や体温変化と組み合わせることで、軽度の発作と、患者様の危険を示す重篤な発作を区別することが可能です。エッジ側でAI処理を行い、緊急時のみ推論通知を送信することで、モニタは患者様が回復期間中も自立した生活を維持できるよう支援します。同時に、健康データが安全に保護されているという安心感も提供します。

今日の高度なセンサと同様に、AIをエッジデバイスに導入するには、開発者が新たな設計・開発スキルを習得する必要があります。MCUなどのエッジデバイス上でAIを実行する場合、開発者はEdge ImpulseやTensorFlow Liteといったツールを活用し、モデルの最適化、メモリ制約に対応したパラメータ量子化処理、リソース制約のあるハードウェア上でのデプロイメント簡素化を実現できます。

スマートセンサ開発者向けの新たな道

IoTセンサ技術の急速な進歩は、サイズから電力効率、AI機能に至るまで、企業や開発コミュニティに新たな機会をもたらしています。スマートセンサの可能性を十分に発揮するためには、新たなレベルの熟練度が求められます。多くの応用分野において、開発者の役割は、低レベルのハードウェア最適化から、システムレベルの設計やソフトウェアエンジニアリングへと移行しつつあります。

スマートセンシングシステムは、個々の部品よりも統合によって定義されるため、成功はハードウェア、ソフトウェア、データに関する専門知識のバランスを取り、現代の産業動向に遅れを取らないことに依存しています。

アンビエントIoTはハードウェア開発者にとって新たな可能性を開き、低消費電力設計やエネルギーハーベスティングのスキルを活用することを求めます。同様に、エッジAIはソフトウェア開発者がデータサイエンスやモデルエンジニアリングの専門家となることで、新たな可能性をもたらしています。これらの潮流が相まって、スマートセンサシステムの働き方を変えつつあります。センサ技術の進歩が続くにつれ、これらの技術は融合していく可能性が高いでしょう。

 

出典

[1]https://www.techtarget.com/iotagenda/definition/smart-sensor
[2]https://esenssys.com/news/comprehensive-guide-to-mems-sensors/
[3]https://www.europeandissemination.eu/up-to-78-million-batteries-will-be-discarded-daily-by-2025-researchers-warn/14495
[4]https://www.rcrwireless.com/20250425/internet-of-things/billion-ambient-iot
[5]https://www.nature.com/articles/s41746-023-00897-6


著者について

Brandonは10年以上にわたり、ディープテック分野のジャーナリスト、ストーリーテラー、テクニカルライターとして活動し、ソフトウェアスタートアップから半導体大手企業まで幅広く取材してきました。専門分野は、電子システム統合、IoT/インダストリー4.0導入、エッジAIユースケースに関連する組み込みプロセッサ、ハードウェア、ソフトウェア、ツールなどです。また、実績あるポッドキャスター、YouTuber、イベントモデレーター、カンファレンス発表者でもあり、様々な電子工学専門誌で編集長や技術編集者を務めてきました。大規模なB2B技術聴衆に行動を促す活動をしていない時は、テレビを通じてフェニックス地域のスポーツチームを指導しています。