Methods_JP

mouser-methods-v6i1-confrontingai-digital-8.5x11in-jp

Issue link: https://trendsintech-japan.mouser.com/i/1540382

Contents of this Issue

Navigation

Page 18 of 43

多くのデータセンターは、電力網 への依存度を低減し、排出量を削 減するため、太陽光、風力、地熱な どのソリューションを採用していま す。Google はすでに 100% の再生可 能エネルギーを達成しており、2030 年までに 24 時間 365 日のカーボ ンフリーエネルギー (CFE) の生 産を目指しています。 5 テクノロ ジーのライバルであるアマゾンも同 様の野心を抱いており、事業運営と AWSデータセンターを100%再生可 能エネルギーで賄い、2040年まで にネットゼロカーボン排出目標を達 成する計画です。 6 一方、ドバイのモ ロ・ハブは、世界最大級の太陽光発 電データセンターの一つであり、太 陽光パネルにより年間13,800トン以 上のCO 2 排出量を相殺しています。 7 また、短期および長期的なエネル ギー需要の増加に対応するため、代 替エネルギー源の開発も進んでいま す。大手テクノロジー企業のいくつ かは、水素や原子炉などの代替エ ネルギー源に投資しています。例え ば、マイクロソフトは最近、アイル ランドにあるデータセンターの一つ で、ゼロエミッションの水素パイロ ットプロジェクトを発表しました。 8 同社はまた、ペンシルベニア州の廃 止されたスリーマイル島原子力発電 所の再稼働にも合意しました。 9 AI の電力需要は、原子力産業のレベ ルアップにも役立つ可能性がありま す。複数のテクノロジー企業が、小型 モジュール炉(SMR)の開発を先駆 ける企業との提携を検討しています。 これらのコンパクトな原子力施設は、 従来の原子力発電所よりも迅速かつ 低コストで建設可能でありながら、安 定した炭素フリーの電力を供給できま す。SMRは、データセンターだけで なく、電力網全体においてもゲームチ ェンジャーとなる可能性があります。 水素燃料電池は、もう一つの有望な分 野です。これらのシステムは、副産 物として水のみを生成しながら、主 PwrBlade ® ULTRA HD+ BTB コネクタ 1つの接点あたり最大100Aの 電流を供給し、低プロファイルで 最大の空気の流れを確保します。 mouser.jp/amphenol-pwrblade-btb-connectors | 18

Articles in this issue

Links on this page

view archives of Methods_JP - mouser-methods-v6i1-confrontingai-digital-8.5x11in-jp