ハードウェア開発におけるGitHubの活用

(出典:GitHub)
組み込みシステムやハードウェア開発の世界において、コラボレーション、バージョン管理、トレーサビリティは、エンジニアリングプロセスにおいて極めて重要でありながら、しばしば見過ごされがちな要素です。ソフトウェア開発者は、コードベースを効率的に管理するために、かねてよりGitやGitHub®のようなプラットフォームを活用してきました。しかし、GitHubの真価は、コードリポジトリの枠をはるかに超えています。 今日では、ハードウェアエンジニア、プリント基板(PCB)設計者、組み込みシステム開発者らが、GitHubを活用して、回路図、PCBレイアウト、ファームウェア、ドキュメント、さらには製造用ファイルまでを管理しています。
このブログでは、GitHubをハードウェア設計ワークフローの中核となるハブとして活用し、コラボレーション、再現性、プロジェクトの透明性を向上させる方法について探っていきます。
ハードウェア開発にGitHubを選ぶ理由は?
従来、ハードウェア開発においては、ファイル管理の在り方がばらばらであることが課題となっていました。回路図はある場所に、PCBレイアウトはローカルドライブに、ファームウェアは別のリポジトリに(バージョン管理が行われているとしても)保存され、ドキュメントはさまざまなクラウドサービスや社内ネットワーク上に分散して保管されているのが実情です。
GitHubのようなGitベースのシステムでこれらを統合することで、チームはコードだけでなく、回路図、部品表(BOM)、ガーバーファイル、設計レビューに至るまで、あらゆるものをバージョン管理できるようになります。 開発者はチームを越えて連携し、ファームウェア、機械、テストの各エンジニアと、一箇所で設計情報を共有することができます。このアプローチでは、誰が、何を、いつ変更したかを追跡し、変更の明確な記録となる詳細なコミット履歴により、トレーサビリティが向上します。また、リポジトリに変更がプッシュされるたびに、ファームウェアのビルドやドキュメントの生成を自動的に行うことができるため、継続的インテグレーションや自動化も可能になります。
ハードウェアのGitHubリポジトリには何を保存すればよいでしょうか?
構造の整った組み込みシステムのGitHubリポジトリには、どのようなものが含まれるのか、具体的に見ていきましょう:
回路図
KiCad、Altium Designer、EasyEDA を含む、ほとんどの最新の電子設計自動化(EDA)ツールは、回路図をテキスト形式のファイルまたは構造化された XML として保存します。これにより、Git の差分表示やマージ機能との互換性が確保されます。回路図は、サブシステムや基板のバージョンごとに、専用のフォルダに分けて整理するのが最適です:
/hardware/schematics/v1.0/
/hardware/schematics/v2.0/
PCBレイアウト
KiCadの.kicad_pcbやAltiumの.PcbDocなどのPCBレイアウトファイルは、回路図と一緒に保存することができます。GitHubを使用すれば、レイヤーの変更、配線の更新、フットプリントの入れ替えといった変更履歴を時系列で簡単に追跡でき、各コミットには変更理由の説明がリンクされています。開発者は、明確さを保つために、ガーバーファイルやドリルファイルなどの製造用出力を、別の出力ディレクトリまたは製造用ディレクトリにまとめておくべきです:
/hardware/manufacturing/v1.0/
/hardware/manufacturing/v2.0/
ファームウェア
GitHubは、C、C++、アセンブリ言語のいずれで記述されたファームウェアのソースコードであっても、その管理において優れた機能を発揮します。ファームウェアのリポジトリを特定のハードウェアリビジョンに直接紐付けることで、適切なコードが正しいハードウェアバージョンと確実に結び付けられます。ハードウェアリビジョンにちなんで名付けられたタグやブランチ(例:rev1.0、rev2.0)を使用することで、ハードウェアとファームウェアの密接な連携が可能になります。 さらに、大幅な設計変更には機能ブランチ(例:feature/add-usb-interface)、ハードウェアのバージョンにはリビジョンブランチ(例:hardware/rev1.1)を活用することで、ファームウェアの管理効率を向上させることができます。
機械図面
ハードウェアに筐体、ブラケット、または特注部品が含まれる場合、GitHub には機械設計用のソースファイル(STEP、STL、DXF など)やエクスポートされた図面(PDF)を保存することができます。これらのファイルは、リポジトリ内の /mechanical/ または /enclosure/ フォルダに保存できます。機械設計ファイルを提供することは、すでに 3D プリンターを所有している見込み客にとって特に魅力的であり、これにより、倉庫に保管すべき在庫を減らすことができます。
ドキュメント
見過ごされがちですが、ドキュメントはプロジェクトの長期的な持続可能性にとって極めて重要です。GitHubには、ハードウェア開発を整理し、最新の状態に保つための優れたツールが用意されています。明確で読みやすいREADME.mdは、プロジェクトへの親しみやすい入り口となります。また、専用の/docs/ディレクトリには、詳細な設計ノート、セットアップ手順、部品表(BOM)、テスト手順などを格納できます。WikiやGitHub Pagesを利用すれば、リポジトリから直接、書式設定済みのドキュメントを簡単に公開することができます。 また、マークダウンファイルは設計メモ、ガイド、概要の記述に最適であり、画像、スクリーンショット、図表、データシートやサプライヤーのページへのリンクなどを含めることができるため、重要な詳細情報をすべて1か所にまとめてアクセスしやすくすることができます。
テストおよび検証データ
GitHub では、テストスクリプトや検証データ、さらにはテスト結果をリポジトリに保存することができます。自動テストスクリプトは他のコードと同様にバージョン管理が可能であり、結果ログは、将来のチームが問題を再現したりデバッグしたりする際に役立ちます。
リポジトリの整理
設計プロセス全体を通じてリポジトリを有効に活用するためには、綿密に考え抜かれた構成が不可欠です。この構成では、回路図やPCBのソースファイルを生成された製造用ファイルから分離し、ファームウェアのビルド成果物をsrcディレクトリ外に分離しておく必要があります。さらに、効果的な構成により、機械設計用のCADファイルを専用の場所に整理し、BOM、ガイド、実際に読まれる設計ノートなどのドキュメントを別途確保することができます。 GitHubを使用してリポジトリを整理する場合、テストや継続的インテグレーション(CI)スクリプトは、それらが検証対象とするコードと同じ場所に配置されます。一方、最上位のREADME.mdには、基板のビルド、プログラミング、注文方法について説明し、LICENSEファイルでは再利用に関する条件を明確にしています。 この構造に、大きなバイナリファイル(STEP、STL、PDFなど)用のGitの大型ファイルストレージ(LFS)や、回路図やPCB用のKiCadのようなテキスト形式のファイル形式を組み合わせることで、差分(diff)を整理し、レビューの焦点を絞り、リリースの再現性を確保できます。典型的な組み込みシステムのハードウェアプロジェクトは、次のような構成になるでしょう:
/hardware/
/schematics/
/pcb_layouts/
/manufacturing_outputs/ (ガーバーデータ、ドリルデータ、組立図)
/firmware/
/src/
/bin/
/mechanical/
/models/ (STEP, STL)
/drawings/
/docs/
/BOMs/
/assembly_guides/
/design_notes/
/test/
/scripts/
/results/
/ci_scripts/ (自動化タスク用)
README.md
LICENSE
コラボレーションとワークフローのベストプラクティス
ハードウェアの開発はスピードが速く、故障すると多額の費用がかかります。そのため、リポジトリは単なるコードの集積場ではなく、回路図、レイアウト、ファームウェア、製造用ファイル、そして意思決定に関する「唯一の真実の源」である必要があります。GitHubを軽量な製品ライフサイクル管理(PLM)ツールとして活用しましょう。ブランチを使ってリスクの高い変更を隔離し、プルリクエストで部門横断的なレビューを実施し、イシューやボードを活用して、電気、機械、ファームウェアの各ワークストリームを連携させましょう。 すべての成果物を議論、決定、リリースに紐づけることで、ナプキンのスケッチから出荷された製品に至るまでのトレーサビリティを確保しましょう。以下の実践例では、その原則を、個人開発者から企業のハードウェアチームに至るまで拡張可能な日常的なワークフローへと落とし込む方法をご紹介します。
プルリクエストとコードレビュー
プルリクエストやコードレビューは、ファームウェアと同様に、回路図やレイアウトの変更にも活用できます。 チームは、回路図ファイルの相違点(特にKiCadの.schのようなテキスト形式のファイルを使用する場合)を確認し、文脈に沿って設計上の選択について議論することができます。回路図やPCBファイルであっても、プルリクエストを利用することで、メインブランチにマージする前に、設計変更を提案・レビュー・改良するための正式なプロセスを確立できます。このプロセスにより、ファームウェア開発者がピン割り当てやコネクタの選択を確認するなど、分野横断的なレビューが促進されます。また、GitHubのディスカッションスレッドを活用することで、設計上の決定事項をその都度記録しておくことができます。
課題とプロジェクトボード
GitHub Issues を使用して、バグ、ハードウェアのエラッタ、および TODO を追跡します。それらをマイルストーンやカンバン形式のボードに整理し、ハードウェアとファームウェアの開発を並行して管理します。
Git LFS
PCB設計ファイル、3Dモデル、高解像度のドキュメントなどは、GitHubのファイルサイズ制限を超える場合があります。Git LFSを使用すれば、リポジトリを肥大化させることなく大容量のバイナリを扱うことができるため、これらを効率的に管理できます。
リリースのタグ付けとリンク
ハードウェアのリビジョンとファームウェアのバージョンを一致させたリリース(例:rev1.0-fw1.0)をタグ付けし、特定のリリースで使用された正確な設計ファイル、ファームウェア、およびドキュメントを簡単に参照できるようにします。バグ修正や設計変更を記録するために、イシューをコミットやプルリクエストに直接リンクさせてください。
ハードウェアプロジェクトにおけるCI/CD
継続的インテグレーション/継続的デリバリー(CI/CD)は、ソフトウェア分野ではすでに標準となっていますが、ハードウェアプロジェクトにおいてもその価値がますます高まっています。 例えば、チームはGitHub Actionsやその他のCIツールを使用して、新しいコードがプッシュされるたびにファームウェアを自動的にコンパイルすることができます。また、MarkdownファイルをPDFに変換したり、ソースファイルから直接BOMをエクスポートしたりすることで、ドキュメントを自動的に生成することも可能です。さらに、スクリプトを実行して設計ルールチェックを行い、レイアウトの制約を検証したり、回路図の一貫性を確保したりすることもできます。例えば、ファームウェアディレクトリへのコミットによって自動ビルドがトリガーされたり、ドキュメントフォルダへの更新によって最新のドキュメントが再生成され、GitHub Pagesに公開されたりします。
GitHubとサードパーティ製アドオンの連携
Kitspace のようなサードパーティ製ツールを GitHub と連携させることで、アクセスしやすく、透明性が高く、製造準備が整った状態で PCB 設計ファイルを共有するための洗練されたソリューションが実現します。Kitspace は公開されている GitHub リポジトリに直接接続し、レンダリングされた基板のプレビュー、BOM、PCB メーカーや販売代理店へのリンクなどを含む、閲覧しやすい充実したプロジェクトページを自動的に生成します。 リポジトリに .kitspace.yaml 設定ファイルを追加し、Kitspace の規約(特に KiCad プロジェクトの場合)に従うだけで、ハードウェア設計者は、共同作業者や製造業者、さらにはより広範なコミュニティに対して、ファイルを閲覧するために専用のソフトウェアを必要とすることなく、設計のインタラクティブなビューを提供することができます。この統合により、コラボレーションが効率化され、ドキュメント、回路図、レイアウト、および製造出力の同期とアクセスが容易になります。
ハードウェアプロジェクトにおけるGitHubの制限事項
GitHubはハードウェアプロジェクトの強力な基盤を提供していますが、留意すべき重要な点がいくつかあります。バイナリ形式で保存されたPCBレイアウトファイルは、有意義な形で差分比較を行うことができないため、可能な限りテキストベースのEDAツールを使用することをお勧めします。 また、適切な調整なしに回路図やレイアウトの変更をマージするのは困難な場合があるため、チームはブランチを慎重に活用し、頻繁にコミュニケーションを取り、競合を避ける必要があります。さらに、GitHubには1ファイルあたり100MBというファイルサイズの制限があるため、非常に大規模な設計や機械アセンブリについては、Git LFSや別のホスティングソリューションが必要になる場合があります。
まとめ
GitHubはもはや、ソフトウェアプロジェクトだけのものではありません。ハードウェア開発がますます複雑化し、共同作業が主流になるにつれ、Gitのようなバージョン管理システムは、回路図やPCBレイアウトから、ファームウェア、機械設計ファイル、ドキュメントに至るまで、あらゆるものを管理するための不可欠なツールとなっています。ハードウェア開発を、ソフトウェアチームが頼りにしているのと同じ、構造化され、追跡可能なワークフローに取り入れることで、エンジニアは効率性、再現性、そしてチームワークにおいて新たなレベルを達成することができます。
著者について
Michael Parks氏(P.E.) は、メリーランド州南部に拠点を置く、カスタム電子機器設計スタジオ兼テクノロジーコンサルティング会社「Green Shoe Garage」のオーナーです。彼は、技術や科学に関する一般の理解を深めることを目的として、ポッドキャスト「S.T.E.A.M. Power」を制作しています。また、Michael氏はメリーランド州の公認プロフェッショナルエンジニア(P.E.)であり、ジョンズ・ホプキンス大学でシステム工学の修士号を取得しています。