宇宙空間におけるコネクタ
(出典: Artsiom P - stock.adobe.com)
宇宙探査を考えるとき、私たちの関心は巨大なロケットや高度な宇宙船、そしてそれらが地球に送り返す魅惑的な画像に集まりがちです。しかし、こうした取り組みにおける陰の立役者は、複雑なシステムのあらゆる部分が効果的に通信することを保証する重要な部品です。この通信を可能にする最も重要な部品の一つがコネクタです。
アルテミス計画の記念碑的な月探査ミッションからジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の画期的な知見に至るまで、これらのミッションの成功は、大規模な技術的偉業だけでなく、コネクタの信頼性と性能にもかかっています。これらの普遍的な部品は宇宙の極限環境に直面し、打ち上げ時の過酷な条件から宇宙空間の厳しい環境に至るまで、あらゆる段階で極めて重要な役割を果たしています。
宇宙探査の進展
政府機関と民間企業の両方による宇宙探査が、今まさに注目を集めています。近年の宇宙史において最も大規模な計画の一つがアルテミス計画であり、人類が月へ再び足を踏み入れることになります。宇宙打ち上げシステム(SLS)は2022年12月に初の試験ミッションを成功裏に完了し、この計画の主要な構成要素となっています。しかし、月への帰還に向けた最新の取り組みだけが、宇宙における刺激的な計画ではありません。
こうした注目を集めるイベントは人々の想像力をかき立てるが、それは全体像のごく一部に過ぎません。宇宙の探査と利用は日常的な活動です。2023年だけで200回以上の宇宙打ち上げ[1]が行われ、科学ミッションや衛星が軌道上およびその先へと運ばれました。
宇宙の極限環境
宇宙飛行がより一般的になったとはいえ、これらのシステムが機能しなければならない環境は他に類を見ません。宇宙は、おそらく工学が知る最も過酷な環境と言えるでしょう。宇宙飛行で使用されるあらゆる機器は、高温・低温や厳しい放射線から、打ち上げプロセスの過酷さ、宇宙の真空状態に至るまで、様々な極限環境に晒されます。
宇宙空間における大気の欠如は、非常に容赦のないものです。地球上では、大気は保護の毛布のような役割を果たし、気圧、断熱効果、そして有害な放射線からの安全を提供しています。この保護は宇宙空間では失われ、機器が潜在的な損傷に晒されることになります。
大気による保護がない宇宙空間では、物体は太陽放射の全エネルギーを直接受けます。機器が直射日光にさらされると、その温度は危険なほど急速に上昇する可能性があります。一方、宇宙船の影になる部分は非常に低温です。宇宙船に搭載する材料を選定する際には、[2]これらの極端な温度条件を考慮する必要があります。銀河宇宙線を含むその他の放射線源は、強い電離作用を有しており、精密な機器や高度な電子回路に損傷を与える可能性があります。
宇宙飛行に適した材料の選択
大気圧の欠如は、材料が独特な挙動を示す原因ともなります。宇宙飛行に用いられる部品は、性能に影響を及ぼす様々な課題に直面する可能性があります。アウトガスとは、材料内部に閉じ込められたガスが放出される現象です。これは宇宙飛行中にプラスチックが真空に曝された際に生じやすい問題ですが、プラスチックだけに限定されるものではありません。亜鉛やカドミウムを含む一部の金属も、真空状態では昇華を起こしやすい性質があり、これらはいずれも従来の機器設計で一般的に使用されています。
いずれの場合においても、放出されるガスは損傷を引き起こす可能性があります。科学機器の光学系やセンサなどの低温表面に凝縮する恐れがあり、これにより機器の性能が低下、あるいは完全に失われる可能性があり、ミッション全体が危険に晒される恐れがあります。NASAおよび欧州宇宙機関(ESA)は、宇宙用途に使用される材料について、アウトガスの体積レベルに関する推奨値を定めています。これら推奨値は、宇宙飛行用部品の選定において重要な役割を果たしています。
部品は機械的に頑丈である必要もあります。衛星や探査機、宇宙船を軌道に打ち上げる際には、加速や振動にさらされ、数か月あるいは数年経ってから初めて発見される可能性のある損傷を引き起こす恐れがあるためです。したがって、プラスチック部品は真空状態においても高い安定性を示す材料を用いて製造される必要があります。
これらの厳しい条件に対応するため、宇宙飛行用に設計されたコネクタは業界で最も先進的な技術を備えております。厳格な基準に基づいて製造され、宇宙空間の真空環境下においても性能が実証されるよう試験を重ねております。これらはまさに高信頼性コネクタの定義そのものです。
最大耐久性を追求して設計
宇宙飛行環境が十分に厳しいものでない場合、宇宙飛行のための設計を困難にする追加的な要素が一つあります。それは耐久性です。商業目的であれ科学目的であれ、宇宙ミッションは数年にも及ぶことがあります。機器が故障した場合、その問題を修理するためにアクセスすることは、実質的に不可能です。このような状況下では、設計者や技術者は、たとえどんなに小さな部品であっても、機器を構成する各部品の信頼性に依存せざるを得ません。
耐久性も電力計画において極めて重要な役割を果たします。長距離探査機は厳しい電力予算で動作するため、不要な電気抵抗を発生させる部品はミッションを危険にさらす恐れがあります。宇宙用途向けに設計されたコネクタの電気接点は高性能材料で作られ、厚い金メッキが施されています。これにより電気抵抗を最小限に抑え、電力損失を低減しています。
低電気抵抗の接点は、電力計画の枠を超えてさらなる利点をもたらします。宇宙探査機の機器は極めて精密な測定を行い、これらのセンサが生成する電流は非常に微小な場合があります。このような微小電流においては、重要な信号を検出する可能性を最大限に高めるために、低接触抵抗が極めて重要です。
宇宙飛行用途向けに設計されたコネクタは、耐久性を考慮し、干渉を低減することで最高の性能を発揮する材料を使用しております。製造メーカーは、精密な科学実験への干渉を防ぐため、あらゆる部品の磁気特性を最小限に抑える必要があります。コネクタのシェルは電磁干渉(EMI)からの保護も果たします。宇宙の真空空間を移動する宇宙機は太陽放射から無防備であり、これが科学観測の妨げとなり、精密機器を損傷する恐れがあります。宇宙飛行用コネクタのシェルが金メッキ処理されているのは、このような環境下で可能な限り高いEMI保護を実現するためでもあります。
ミッションクリティカルなコネクタ設計
宇宙飛行アプリケーションにおいて、コネクタはしばしば見過ごされがちな役割を担っております。宇宙機は通常、サブアセンブリから製造され、打ち上げ前に組み立てられます。打ち上げ前の広範な試験体制下および宇宙空間の過酷な環境において、各システム間の重要なインターフェイスをコネクタが提供いたします。宇宙飛行用コネクタは、接続業界における最高水準の規格に基づいて設計されており、その結果、現在入手可能な最も高性能な製品の一つとなっております。
出典
[1] Space Foundation Editorial Team. The Space Report 2023 Q4 Shows Record Number of Launches for Third Year in a Row, Technological Firsts, and Heightened Focus on Policy, January 23, 2024. https://www.spacefoundation.org/2024/01/23/the-space-report-2023-q4/.
[2] Barnett, Amanda. Temperatures Across Our Solar System, November 16, 2023. https://science.nasa.gov/solar-system/temperatures-across-our-solar-system/
著者について
David Pikeは、インターコネクト業界全体で、その情熱と全体的なオタク気質でよく知られています。オンライン上の名前は「コネクタオタク」です。