Skip to main content

現代の自動化のためのPLCプログラミングの進化

画像出典: mrdeeds/stock.adobe.com

執筆者:Michael Parks(PE)、マウザー・エレクトロニクス

2026年5月27日公開

現代の産業オートメーションは、プログラマブルロジックコントローラ(PLC)による柔軟性に大きく依存しています。1970年代にプログラマブルロジックコントローラ(PLC)が登場する前は、工場の制御は堅牢であるものの、生産要件が変わった際に変更が非常に困難なハードワイヤードの電気機械リレー、タイマー、接触器システムによって支配されていました。PLCの登場以来、オートメーション技術はハードウェアからソフトウェアで構成可能な機能へとますますシフトしており、かつては夢に描かれていた機能が現実のものとなっています。

PLCプログラミングの歴史

初期のPLCプログラミング技術は、物理的に制約されたハードウェアに隣接する方法から、より形式化されたソフトウェアの実践へと進化しました。1970年代の初期のPLCは、工場のフロアでハンドヘルドキーパッドや専用端末を使用して直接プログラムされ、技術者はリレー回路図から派生したラダーロジックを表す数値命令とメモリアドレスを入力しました(図1)。

図1: PLC用のハンドヘルドプログラマーの例。今日では、ノートパソコンがプログラミングの最も一般的なツールです。(出典:グリーンシューガレージ)

1980年代には、改善されたマイクロプロセッサとポータブルプログラミングコンソールにより、オフライン編集、より良い診断、より表現力豊かなベンダー固有の言語が可能になりましたが、ラダーロジックは電気技師にとっての親しみやすさから依然として支配的でした。1990年代は、パーソナルコンピュータが専用端末に取って代わり、ネットワーキングが一般的になり、より豊かな開発環境とバージョン管理されたプログラムストレージが可能になった重要な移行の時期でした。この時代には、ラダーダイアグラム、ファンクションブロックダイアグラム、構造化テキストを含む複数のPLCプログラミング言語を正式化したIEC 61131-3規格も導入され、PLCプログラミングは単なるリレーの電子的な代替品ではなく、産業ソフトウェアエンジニアリングの規律ある形態として確立されました。

現代のPLCプログラミング

過去10年間で、PLCプログラミングは孤立した機械制御からソフトウェア定義のネットワーク化されたオートメーションシステムへと進化しました。現代のPLCは、シミュレーション、ライブデバッグ、再利用可能なライブラリ、シンボリックタグベースの開発をサポートするフル機能の統合開発環境(IDE)を使用して開発され、構造化テキストは従来のラダーダイアグラムと並んで複雑なロジックに対して広く採用されています。イーサネットベースの産業ネットワーキング、標準化されたデータモデル、およびOPC UA(Open Platform Communications Unified Architecture)などのプロトコルは、運用技術(OT)と情報技術(IT)の境界を曖昧にし、PLCがデータを直接履歴データベース、製造実行システム(MES)プラットフォーム、クラウドサービスに公開できるようにしました。安全認証されたコントローラ、モーション統合PLC、産業用PC上で動作するソフトPLCの出現は、PLCプログラミングの範囲をさらに拡大し、組み込みおよびリアルタイムソフトウェアエンジニアリングに近づけています。IECなどの標準化団体は、これらの進展を決定論、可読性、長期的な保守性を保持する馴染みのある実行モデルと言語に結びつけ続けています。

同時に、現代のPLCアーキテクチャは、時間的に重要な制御と非決定論的な計算を意図的に分離しています。コア制御ロジックは、安全性と予測可能性のために最適化された小さなセットの決定論的なドメイン固有言語で記述され続けています。しかし、ネットワーキング、データベース、可視化、分析、クラウド統合などの高レベルの機能は、C++、C#、Python、またはJavaScriptなどの現代的なプログラミング言語を使用して、隣接する産業用PC、エッジデバイス、またはソフトPLCランタイム上で実装されることが増えています。この分割アーキテクチャは、意図的なトレードオフを反映しています:リアルタイム制御は簡潔で分析可能なままであり、高レベルのソフトウェアは現代のITのペースで進化する自由を持ち、PLCベースのシステムがより大きなサイバー物理プラットフォームの堅牢でデータを意識したコンポーネントとして機能できるようにしています。

現代技術の利点と欠点

産業オートメーションは、過去10年間で大きく変化しました。かつてPLCはスタンドアロンのハードワイヤードコントローラとして機能していましたが、現在ではより広範なソフトウェアリッチなオートメーションエコシステムに組み込まれています。現代のPLCは、産業用PC、エッジデバイス、クラウドサービス、企業ITシステムと共存し、リアルタイム制御とデータ中心の計算を組み合わせた層状アーキテクチャを形成しています。このシフトは新しい機能を可能にしますが、意図的に管理しなければならないトレードオフも導入します。

現代のPLCアーキテクチャの大きな利点は、特にリアルタイム制御と高レベルのシステム機能との間の関心の分離です。時間的に重要な制御ロジックは、IEC 61131-3言語を使用して決定論的なPLCランタイムで実行され続け、予測可能性、安全性の認証、長期的な保守性を保持します。同時に、データロギング、可視化、分析、クラウド統合などの非決定論的な機能は、産業用PC、ソフトPLC、またはエッジゲートウェイなどの補完システムによって処理されます。これらのシステムは通常、C++、C#、Python、またはJavaScriptで書かれたソフトウェアを実行し、開発者がリスクをPLCスキャンサイクルに導入することなく、現代的なツールやライブラリを使用できるようにします。

このアーキテクチャの分割は、スケーラビリティと統合を改善します。イーサネットネットワーキングとOPC UAなどの標準化されたプロトコルにより、PLCはMESプラットフォーム、履歴データベース、デジタルツイン、クラウドサービスと直接インターフェイスすることができます。非重要なソフトウェアは、検証された制御ロジックとは独立して更新でき、かつて限られた信号を生成していた機械は、今や有用な運用インサイトを生成します。その結果、PLCは孤立したコントローラから、より大きなサイバー物理システムの不可欠なコンポーネントへと進化しました。

開発者の生産性にも利益があります。現代のIDEは、シミュレーション、ライブデバッグ、シンボリック命名、再利用可能なライブラリを提供し、開発と導入の時間を短縮します。構造化テキストは複雑なロジックに対してますます使用されており、IT志向の開発者は、決定論的な制御設計に深く関与することなく、馴染みのある言語を使用して貢献できます。

しかし、これらの利点にはコストが伴います。層状アーキテクチャはシステムの複雑さを増し、規律あるインターフェイス設計、堅牢なネットワーキング、リアルタイムと非リアルタイムコンポーネントの慎重な分離を必要とします。信頼性の期待も挑戦されます。急速に進化するITソフトウェアは、数十年にわたる安定性を考慮して設計されたPLCシステムと共存しなければなりません。接続性の増加は、サイバーセキュリティの攻撃面をさらに拡大し、より高い運用成熟度を要求します。

要するに、現代の技術は能力と柔軟性において意味のある向上をもたらしますが、システムアーキテクチャとエンジニアリングの規律に対する要求も高めます。最も成功したオートメーションシステムは、現代のソフトウェアを慎重に統合しながら、コアの決定論と明確さを保持しています。

二つのアプローチの物語

PLCでPythonなどの現代のソフトウェアを使用することは、プラットフォームによって非常に異なる意味を持つ可能性があります。Schneider ElectricのModicon M221とPhoenix ContactのPLCnextの対比は、二つの異なる設計哲学を示しています。

Modicon M221 (Figure 2)では、PythonはPLC内ではなく、PLCと並行して使用されます。M221は、決定論的なスキャンサイクル実行とIEC 61131-3ロジックを基にしたコンパクトで従来型のコントローラです。Pythonは隣接する産業用PCまたはエッジデバイス上で実行され、Modbus Transmission Control Protocol (TCP)やEtherNet/IPなどのプロトコルを使用してPLCと通信します。このモデルでは、Pythonはデータロギング、分析、ダッシュボード、クラウド統合などの時間に敏感でないタスクを処理し、PLCはリアルタイム制御に集中します。このアプローチは責任の明確な分離を維持しますが、明示的なプロトコルマッピングと調整が必要です。

Figure 2: Schneider ElectricのModicon M221 PLC (出典: Mouser Electronics)

PLCnext (Figure 3)は、統合されたアプローチを取ります。PLCnextコントローラはLinuxベースのオペレーティングシステムを実行し、同じデバイス上でIEC 61131-3ロジックとPythonなどの高水準言語をホストするように設計されています。データ交換は、外部フィールドバスプロトコルではなく、共有サービスまたはアプリケーションプログラミングインターフェイス(API)を通じて行われ、デバイス間の通信オーバーヘッドが削減され、システムアーキテクチャが簡素化されます。これにより、追加のハードウェアなしで、コントローラ上での分析やプロトコル翻訳などの高度なユースケースが可能になります。

Figure 3: Phoenix ContactのPLCnext開発プラットフォーム (出典: Mouser Electronics)

違いはアーキテクチャの意図にあります。M221は分離と予測可能性を強調し、従来の検証および保守の実践とよく一致します。PLCnextは統合と柔軟性を強調し、より迅速な開発を可能にしますが、リアルタイムの動作を保護するためにはより強い規律が必要です。

両方のアプローチは有効です。適切な選択は、システムがアーキテクチャの明確さと分離を優先するか、より緊密な統合とコントローラ上のソフトウェアの柔軟性を優先するかに依存します。

まとめ

PLCの開発は決して停滞していませんが、その進化は革新と同様に抑制によって定義されてきました。現代のハードウェア、ネットワーキング、ソフトウェア技術は自動化システムができることを劇的に拡大しましたが、PLCを成功に導いた基本原則—決定論、明確さ、長期的な信頼性—はほとんど変わっていません。現代のPLCは、時間に敏感な制御ロジックと強力な非決定論的計算環境を組み合わせた層状自動化アーキテクチャの中心に位置し、データ分析、視覚化、クラウド接続システムへのリーチを拡大しています。

エンジニアやシステムデザイナーにとっての課題は、もはや従来のアプローチと現代のアプローチの間で選択することではなく、それらを責任を持って統合する方法を学ぶことです。最も効果的な自動化システムは、クラシックPLC制御のシンプルさと予測可能性を保持しつつ、実際に価値を加える現代のツールを選択的に取り入れています。そうすることで、PLCはコントローラとしてだけでなく、設計された役割に忠実でありながら静かに進化するますます複雑なサイバー物理システムの安定したアンカーとして機能し続けます。


著者について

Michael Parks氏, P.E. は、メリーランド州南部に拠点を置く、カスタム電子機器設計スタジオ兼テクノロジーコンサルティング会社「Green Shoe Garage」のオーナーです。彼は、技術や科学に関する一般の理解を深めることを目的として、ポッドキャスト「S.T.E.A.M. Power」を制作しています。また、Michael氏 はメリーランド州の公認プロフェッショナル・エンジニア(P.E.)であり、ジョンズ・ホプキンス大学でシステム工学の修士号を取得しています。